结果:找到"晶体管电路设计",相关内容1000条
- 承接原理图,PCB设计
- 承接原理图,PCB设计
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电路设计,PCB 发帖人:zhang412 发帖时间:2024-01-23 17:08:00
- 石英晶振电路设计的好坏与这5点有关
- 石英晶振,在板子上看上去一个不起眼的小器件,但是在数字电路里,就像是整个电路的心脏。由于石英晶振在数字电路中的重要性,在使用和设计的时候我们需要小心处理,以下几点设计注意事项希望可以帮助到大家。1.晶振内部存在石英晶体,所以在受到外部撞击或者跌落的时候容易造成石英晶体断裂破损造成晶振失效。在设计的时候就要考虑晶振的可靠安装以及位置尽量不要靠近板边,设备外壳等等2.设计的时候尽量缩短晶振部分的走线,石英晶振走线和其他信号线之间保留尽量远的距离,并且推荐将晶振的外壳接地,这些措施都能更好的避免干扰。3.谨慎选择C1、C2的容值。尽量按照晶振厂家提供的推荐值设计。在满足起震要求的前提下,C1、C2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶振 晶振 电路设计 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-12-07 15:23:00
- 设计关于SN74LVC2T453.3v和5v双向电平转换电路
- 求助不太清楚怎么去设计SN74LVC2T453.3v和5v双向电平转换电路,求教
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电路设计 发帖人:栓Qbt 发帖时间:2022-08-07 16:38:00
- 尺寸重要吗?晶振小型化的电路设计要点
- 你知道吗?小型化已经是电子行业的一个持续趋势。那么,石英晶体尺寸减小会在电路设计过程中引起不同的问题。为了帮助解决这些问题,本文重点介绍对缩小石英晶体尺寸时对电路设计有什么要注意的。一、频率晶体的尺寸越小,谐振频率就越高。对于石英来说,石英毛坯的厚度与谐振频率成反比关系。这意味着当晶片变薄时,频率会增加。相反,这意味着需要更厚的空白来获得更低的频率。因此物理上石英晶体(指无源谐振器)在2.0x1.6mm封装中提供不能低于16MHz的频率或在1.6x1.2mm封装中不能提供低于24MHz的频率。在电路设计中,从较大尺寸的石英晶体更换到较小尺寸的石英晶体时需要考虑到这一点。二、等效串联电阻较小晶...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振尺寸 晶振电路设计 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-05-18 14:28:00
- 工程师电路设计还须考虑的3大晶体参数
- 在以往的文章中,小扬曾给大家介绍电子产品的应用中设计石英晶体时要考虑的主要参数。这一次,本文将专注于晶体其他参数,以扩展对石英晶体的理解并支持设计电子解决方案。1、ESR等效串联电阻(ESR)是对串联谐振时晶体电阻的测量,以欧姆为单位。石英晶体可以表示为由并联电容(C0)与由运动电容(C1)、运动电感(L1)和运动电阻(R1)组成的串联臂并联组成的等效电路。如图1所示。R1的值代表石英晶体的内部“损耗”。石英晶体的等效电路图2、老化老化是晶体频率随时间的变化。当将晶体用于产品应用时,需要考虑这种影响。石英晶体老化的主要原因有两个;质量转移,由于用于安装晶体和密封设备的材料释放气体;另一个是由...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电路设计 晶体 晶体参数 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-04-29 16:58:00
- 求一个经典可靠的电磁阀驱动电路
- stm32控制直流电动阀和脉冲电磁阀,求一个经典可靠的12V的电磁阀驱动电路,电磁阀参数如下两款,本人初步的想法是用uln2003驱动芯片+继电器的方案,想先利用电容充电,继电器切换,再放电,减少电流对整个电路的冲击。谁有这方面的经验,经过实际检验的可靠电路,希望能附电路图?请教了
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电路设计 发帖人:tjs678 发帖时间:2021-03-28 12:04:00
- 【上下两册】晶体管电路设计
- 晶体管电路设计(pdf电子书下载):是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电路,小型功率放大电路的设计与应用,功率放大器的设计与制作,共基极电路的性能、设计与应用,视频选择器的设计与制作,共射—共基电路的设计,负反馈放大电路的设计,直流稳定电源的设计与制作,差动放大电路的设计,运算放大电路的设计与制作。下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。《晶体管电路设计(上)》.pdf《晶体管电路设计(下)》.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 晶体管电路设计 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-08-26 15:55:00
- 【资料下载】光电二极管前置放大器组件设计及典型实用线路
- 经过有关光电探测器资料分析指出,研制各种光电探测器一前置放大器组件是当前主要发展方向之一。文章在介绍各种组件型号、性能之后,重点阐述了光电二极管一前置放大器组件的设计及典型实用线路。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。光电二极管前置放大器组件.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 二极管 设计 线路 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-28 12:06:00
- 每周一个小点点(1)232通信电路设计
- 在单片机的外围通讯中232和485是十分常用的一种中长距离的通信方式,特别是在一些常用的工业用模块中也都采用了232通信的方式今天就来讲一下232通信的两中常用的电路(1)集成的MAX232电路的使用在图中的电容是作为电容泵来使用的,电容通过高速的充放电可以使得电平达到5V和-5V,也就是232通讯要求的差分信号。在实际使用中外围电路中的电容可以使用电解电容也可以使用瓷片电容,影响不大。但是好像是MAX232芯片内部的原因,因此在使用的时候需要先连接供电端口也就是JP1后连接SUBD端口,否则会无故的发热。在实际应用中为了避免这点一般我会采用改良的MAX3232芯片。MAX3232芯片电路和...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 电路设计 发帖人:Argon 发帖时间:2018-12-21 16:03:00
返回