结果:找到"晶体负载电容",相关内容1000条
  • 为什么晶体需要负载电容?晶振问答FAQ
  • 晶体必须连接在某个放大器的反馈回路中,以这样或那样的方式。因此,晶体将受到寄生电路和电路板电容的影响,也称为“负载”。一个人无法避免这种“负荷”。1、晶体在电路中起什么作用?水晶除了调谐到的频率外,其他频率都被切断了,它只允许电路有足够的整体环路增益以晶振频率振荡。低于谐振频率的晶体大部分是电容性的。在谐振频率以上,它们大多是电感性的。2、晶体和振荡器有什么区别?晶体和振荡器是时钟处理器的两个组件,振荡器配置有缓冲器,这意味着它能够完成高输出驱动任务。晶体只是振荡器的一部分。3、为什么我们在微控制器中使用电容?如果输入电压下降,则去耦电容将能够向IC提供足够的功率来保持电压稳定.如果电压升高...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-11-24 11:12:00
  • 工程师电路设计还须考虑的3大晶体参数
  • 在以往的文章中,小扬曾给大家介绍电子产品的应用中设计石英晶体时要考虑的主要参数。这一次,本文将专注于晶体其他参数,以扩展对石英晶体的理解并支持设计电子解决方案。1、ESR等效串联电阻(ESR)是对串联谐振时晶体电阻的测量,以欧姆为单位。石英晶体可以表示为由并联电容(C0)与由运动电容(C1)、运动电感(L1)和运动电阻(R1)组成的串联臂并联组成的等效电路。如图1所示。R1的值代表石英晶体的内部“损耗”。石英晶体的等效电路图2、老化老化是晶体频率随时间的变化。当将晶体用于产品应用时,需要考虑这种影响。石英晶体老化的主要原因有两个;质量转移,由于用于安装晶体和密封设备的材料释放气体;另一个是由...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 路设计 参数 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-04-29 16:58:00
  • FPF2702MX防止系统和负载出现过大电流可提供完全保护电流限制负载开关驱动器
  • AccuPower™FPF2702MX是一款电流限制负载开关可提供完全保护,防止系统和负载出现过大电流情况。最小电流限制可在0.4A至2.0A范围内调节。包含一个摆率控制的N沟道MOSFET,摆率控制开启功能可防止由于“热插拔”负载或瞬间过大负载要求导致的电源总线干扰。输入电压范围为2.8V至36V。负载可使用低电压逻辑兼容ON引脚进行激活或取消激活。故障情况可使用错误标记引脚和/或电源正常引脚进行监控。每种器件均负责一类负载故障响应。所有器件均对负载电流进行限制,使其不会超过外部编程的电流水平。高温功能在发生过大功耗时提供进一步器件保护。适用于外部故障管理。特性:1.2.8V至36V输入电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FPF2702MX 开关 驱动器 发帖人:Hailey 发帖时间:2022-02-11 10:24:00
  • NCV8460ADR2G输出电流6A电源负载开关内设短路保护车载充电器方案
  • NCV8460ADR2G是一款完全受保护的高压变频器−可以使用的侧面驱动程序用于切换各种负载,如灯泡、电磁阀和其他敏锐者。设备内部有过载保护通过有效电流限制和热关机进行调节。诊断输出报告打开和关闭状态打开负载条件以及热关机特性:•短路保护•自动重启的热关机•CMOS兼容控制输入•打开和关闭状态下的开路负载检测•诊断输出•欠压和过压停机•失去接地保护•ESD保护•低EMI开关的转换速率控制•非常低的备用电流应用领域:切换各种负载(灯泡、电磁阀)电动汽车车载充电器太阳能互联照明
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开关 ON安森美 驱动芯片 发帖人:TR8808 发帖时间:2021-12-03 17:29:00
  • 泛音石英晶体,它是如何工作?
  • 快速流畅的数据传输在当今世界至关重要,为了实现这一点,许多系统应用中都依赖于三位数兆赫(MHz)范围内的晶振频率。  用基调的AT晶体无法产生这样的高频。尽管基频为40到50MHz的石英晶体是可行的,但其生产涉及大量的工作和相应的成本。因此,“泛音晶体”通常用于20MHz以上的频率。什么是泛音与基频?  每个石英晶体都有其基本频率。除了这种“基本音调”外,每个石英晶体都有几个泛音。当向石英晶体施加电压时,石英晶体会以其基音振荡。在此过程中也会触发其泛音,但其信号明显弱于基频。实际上,大多数情况下,泛音信号只产生正常的相位噪声。  通过巧妙地构造振荡器电路,可以驱动石英晶体的泛音而不是基频。因...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 谐振器 无源振 泛音 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-11-25 11:52:00
  • 3D钽电容正负颠倒
  • 仔细看钽电容的横杠标记!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 钽颠倒 发帖人:CNBBGL 发帖时间:2020-05-25 21:58:00
  • 单片机晶振的两个电容的作用
  • 这两个电容叫晶振的负载电容,分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,一般在几十皮发。它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度,一般订购晶振时候供货方会问你负载电容是多少。晶振的负载电容=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+△C式中Cd,Cg为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic(集成电路内部电容)+△C(PCB上电容)经验值为3至5pf。各种逻辑芯片的晶振引脚可以等效为电容三点式振荡器。晶振引脚的内部通常是一个反相器,或者是奇数个反相器串联。在晶振输出引脚XO和晶振输入引脚XI之间用一个电阻连接,对于CMOS芯片通常是数M到数十M欧之间.很多芯片的引脚内部已经包含了这个电阻,引脚外部就不...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 振 单片机 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-22 19:45:00
  • 晶体旁2个电容该如何选择
  • 看到一遍长编大论公式一堆的贴,没看懂。想确认下,是否如下简单选择即可:晶体频率确定后,比如8M,采购晶体时候发现有负载电容参数,有些12p,有些18p,20p等等是不是晶体旁边2个电容选择对应容量即可,比如W5500这个IC的25M晶体,我买了负载电容12P的,那么我焊接2个12P电容在晶体两旁,是不是表示最合适。或者STM32这个芯片用了8M晶体20P负载电容的,到时候焊接2个20P电容,就最佳匹配,是否这样如果是这样,那么就很好买,很好用,如果不是,那么请大神总结个帖子,列一下常用晶体负载电容,该配搭何种容量电容这样大家看到表格来买料,就可以避免晶体方面的问题。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:let 发帖时间:2018-02-07 16:21:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: