结果:找到"智能小车",相关内容865条
- 智能小车编码器检测出来的速度,如何和PWM输出匹配??
- 之前做过一次平衡车,没有深究知识细节。这一次做智能小车,一步一步搞清楚相关知识点,最近有一个疑问:通过定时器编码器功能检测出来的电机速度,如何匹配驱动电机的PWM值?目前代码的设置如下:1.主频200MHZ2.编码器定时器TIM2:分频1,周期655363.PWM驱动定时器TIM8:分频1,周期655364.基础定时器TIM5:分频200,周期10000,也就是10MS循环一次。然后我通过M法计数方式,PWM值给定32768,然后算出来得出:externintRead_Encoder_Value(uint8_tTimer);floatMotorCurSpeed=0.0;voidBSP_TIM...
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 智能小车,直流电机测速,直流电机驱动 发帖人:风也温柔 发帖时间:2024-02-03 17:36:00
- 梁山派开发板GD32F470用DAP在线烧录程序后测试时会自动把芯片锁死是什么原因?
- 梁山派开发板单独运行可以正常,但是一接到智能小车扩展板上后就会把芯片锁死,程序运行错乱,在Keil中继续通过DAP下载时,发现下载失败,要通过FlyMcu清除芯片后才能恢复正常,单独把开发板取下烧好程序再插上智能小车扩展板又锁住了,程序又开始乱跑。反复对过接口并没有接错,查看各驱动的IO口引脚也都是默认的普通GPIO口,实在搞不懂了,不知道芯片自动上锁的条件是什么?这样也许比较能快速找到问题点。
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 梁山派智能小车项目 发帖人:panxiyin 发帖时间:2023-06-17 11:01:00
- 梁山派智能小车蓝牙配套的APP安装后提示版本过低,不能正常使用,鸿蒙系统
- 手机开启纯净模式后,APP可安装,但是安装完后弹出提示框类似“APP版本过低,请与开发人员联系”,当点击按键后,提示错误信息,如图
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 梁山派智能小车训练营 华为nova9 pro 手机 发帖人:panxiyin 发帖时间:2023-06-16 16:11:00
- SUB-1G超低功耗无线收发芯片dp1101兼容cc1101
- UB1GHz高集成度无线收发芯片-DP1101今天小编推荐的这款SUB1GHz无线收发芯片DP1101是工作频率在470-510Mhz的,兼容ISM433MH频段物联网芯片,且兼容TI的CC1101RGPR业界低于1GHz频段以下的无线通讯,如315MHz、433MHz、868MHz、915MHz等,泛称为Sub1GHz,其中868MHz、915MHz与ZigBee相同频段,但315MHz、433MHz则为更低频,其他也包含300MHz、387MHz、470MHz、779MHz等,不同国家有不同的规划配置。低频的好处是相同发送功率下可获得较远的传送距离,若使用315MHz,与Wi-Fi的2....
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 智能家居 智能门锁 433兆 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-04-26 16:31:00
- CI522与CI523的13.56MHZ区别开发资料
- CI523是一款应用于13.56MHz非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B的多层应用,,体积做到业界最小封装2·概述Ci522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持1SO/IEC14443A/MIFARE。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能锁,电动车仪表 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-08-20 15:42:00
- 请问谁有智能小车底盘PCB
- 请问谁有智能小车底盘PCB
- 所属专栏: 技术交流 标签: 请问谁有智能小车底盘PCB 发帖人:Ilove 发帖时间:2021-01-25 22:21:00
- 基于STC8A的智能车+立创EDA暑期训练营基础班
- 首先介绍一下,因为经常看视频学习,所以经常上B站。去年的时候在研究ESP8266就在B站上找视频,看到了技小新团队的视频,觉得很不错,就一路学了下来,就关注了立创EDA公众号。在大二下学期学习了画图,我们学校开的课是protel99se,我在学习的过程中感觉到非常的麻烦,很多步骤非常的繁琐,对新手来说很不友好,于是就寻找别的画图软件,用过AD,这个确实功能很强大,但是我感觉不适合我,首先是太多了,安装很不方便,也很卡,管理工程也麻烦。相对于立创EDA,我使用的是网页版,这个真的是不要太方便,直接在浏览器就打开了,工程什么的都可以存储在云端,封装不用自己画,我感觉我真是一入手就入坑,再也不想用...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 活动 单片机 智能车 发帖人:冷月枫212 发帖时间:2020-08-19 20:13:00
- 小车驱动的298N的简易用法
- 这周开始做车了,之前都没玩这个,现在开始了解一下,想做的玩玩,要实现的功能还没想好,先是准备让它动起来,昨天搭好的架子,准备用32做,因为做这个车还是主要想把STM32玩的更熟练一些用的驱动是298N,因为比较便宜吧,下面分享一下这几天的进度使用最简单的使用方法是直接给它供电,用蓝皮电池接一个电源板,把12v供电接电源正极,GND接到负极。(“5V供电”是可以输出5V电给单片机供电的)连接电机:A,B就是连接电机的,最后就是“逻辑输入”就是这里输入单片机信号,“IN1”“IN2”控制A输出,“IN3”“IN4”控制B输出,(IN1=1,IN2=0电机正传;IN1=0,IN2=1电机翻转,另两...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 小车 ——驱动——298N 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2019-01-11 16:49:00
- 浅谈nRF24L01经典2.4G模块和nRF51822组合
- 前言: nRF51可以支持基于2.4G的互相通信、与NRF24LE1的通信、与NRF24LU1的通信、与NRF24L01的通信。一、nRF51822基于2.4G和nRF51822通信 其中nRF51互相通信和之前用51操作nRF24L01很像,涉及到的只有几个核心的函数:nrf_esb_init---初始化ESBnrf_esb_enable---使能ESBnrf_esb_add_packet_to_tx_fifo---将数据送入发送队列 如果想知道发送是否成功等状态可以用:voidnrf_esb_tx_success(uint32_ttx_pipe,int32_trssi)//Ifan...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF24L01 nRF51822 STM8S103F3 遥控车 智能家居 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-22 09:43:00
- 来,一起做个智能小车【内附高颜值谍照】
- 先来搞清楚2个问题:问题1:四驱车与前驱(后驱)车的区别四驱车,是四个轮子都驱动,就是每个轮子一个电机,需要四个电机。前驱或者后驱车,就是前面两个轮子带电机或者后面两个轮子带电机。我们电子工程师DIY的话,四轮驱动要比两轮驱动更容易做。因为,我们只要设计好了一个轮子带电机和小车底板的连接,其它几个轮子照样做就可以。如果是两轮驱动的话,还需要设计另外两个轮子与底板的连接,可能会涉及到机械结构的问题,开模、定做什么的,会比较麻烦。问题2:轮子带电机是否可以空转滑动如果轮子带了电机,是不能够空转或者滑动的,必须要给电机供电才能转起来。搞清楚了上述2个问题,我们就可以开始做了。这次,我们先做一个四轮...
- 所属专栏: 方案教程 标签: 智能小车 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-12-05 22:33:00
返回