结果:找到"智能输液系统",相关内容746条
- 400GDCI新突破!易飞扬相干传输子系统,长距离连接数据中心无往不利!
- 边缘数据中心和云业务带动了400G相干光通信的强劲发展。作为OpenZR+MSA首位贡献者成员,多年来易飞扬植根相干通信领域光模块和子系统,业已形成较为完备的经济型400GDCI互连相干光通信解决方案。400G标准发展到现在,业界主流的观点和实践是发展OpenZR+规范和标准。通过以相同的封装组合每种器件的特性,可以提供一种高度通用的相干DWDM光器件。图:400ZR和OpenRoadm标准的组合根据OpenZR+标准,400G可实现1400km传输距离,是400ZR传输距离的10倍以上。图:400GDWDM速率和距离考虑到400GOpenZR+与高密度路由平台相结合的功能,DWDM和路由的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DCI 相干传输子系统 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-05-12 16:21:00
- DCI相干子系统的带内网管和带外网管有什么区别?
- “网络管理”,顾名思义,就是通过网络远程管理到网络中的各个设备。从技术角度,网络管理可分为带内网管(in-band)和带外网管(out-of-band)两种管理模式。带内网管即网络中的网管数据和业务数据在相同的链路中传输,也就是占用业务带宽。带外网管是指通过专门的网管通道实现对网络的管理,将网管数据与业务数据分开,为网管数据建立独立通道。在这个通道中,只传输管理数据、统计信息、计费信息等。综上可知,带外网管和带内网管是根据是否占用生产网络带宽、接口的管理方式划分的,占用的称之为带内网管,不占用的即为带外网管。在相干传输系统中,相干子系统带内网管和带外网管有什么区别呢?DCI相干子系统In-b...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 相干传输系统 网络管理 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-10-20 18:00:00
- 系统库里的东西也有错的,做出来不能用
- 封装pcie-th_pcie-036-02-f-d-th_1器件PCIE-036-02-F-D-TH找到这个产品链接:item.szlcsc.(去掉,自己商城链接也不给放)com/234972.html数据手册里没有这个距离说明(21孔到槽孔水平距离),2.732标准的那个距离应该是1.65mm这个pcie插槽没有多种规格吧?还是我错了?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 系统库 发帖人:Adler 发帖时间:2022-04-10 11:41:00
- 智能监控系统是由哪几个架构组成的?
- 随着互联网的快速发展,信息价值与信息传送范围形成正比,物联网的应用将这种范围进一步扩展,把信息的价值更大的体现了出来。安防行业作为我国物联网领域应用最早的行业之一,物联网的发展,推动了安防行业往标准化方向发展,往信息开放方向发展,监控管理系统自然也在数据中心级的运维管理工作中的地位越来越高,其重要性也越来越被管理者重视。我们今天就来聊聊,智慧安防监控系统的基本结构。智能视频监控系统的逻辑结构主要分为视频采集、智能视频分析、监控中心三部分。大部分监控管理系统都适用于这套结构。其主要功能是:1.视频采集:由监控摄像机进行视频采集。2.智能分析模块:实现运动目标检测、分类、跟踪并进行行为和事件检测...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 智能监控 监控系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-28 10:26:00
- 相干传输系统——城域DCI超长传输利器
- 随着网络云化的加速,业务流量迅速向数据中心集中,全球数据中心的规模急剧扩大。目前数据中心正逐步向网络边缘扩展,覆盖的区域更加广泛。这些数据中心要协同运转,就需要相互之间交互信息,这就有了互连需求,产生了DCI网络,即DataCenterInterconnect。目前城域DCI和长途DCI是两大最主要的DCI应用场景,其中城域DCI市场的发展尤为迅速。DCI面临的主要挑战带宽:数据爆发式的增长,而光纤资源有限、昂贵成本:机房租金随着设备高度增加而增加运维:IT行业针对光网络维护人员及经验不足易飞扬相干光传输子系统极简解决方案方案说明:客户侧采用100GQSFP28SR4/LR4光模块,OTU单...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DCI 相干传输系统 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-10-25 14:32:00
- STM32F103ZET6系统板
- 最近画了一个ZET6的板子,原理图的绘制相当多部分参考的是正点的战舰板本工程是基于STM32ZET6(商城编号C8287)的系统板5V供电,在5V供电接口处添加MOS管作为防反接电路,导通压降仅为几毫欧姆,正确接法时,压降很小,经试验,在0.005V以下,反接时不导通,保证反接时不会损坏到电路板载一个电源指示灯,两个状态指示灯,三个独立按键,一个7针OLED接口,一个W25系列存储芯片电路.尺寸95*68mm,引脚已经全部引出,方便应用在各个电路中已经将文件开源到征集令,欢迎大家查看,指正征集令链接:https://oshwhub.com/mimiww/STM32ZET6ji-tong-ba...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 系统板 发帖人:迷迷惘惘 发帖时间:2020-04-16 22:07:00
- 嘉立创SMT下单12月06日晚20:30-21:30系统维护通知
- 尊敬的嘉立创客户:为了给客户更好的体验。2018-12-06晚上20:30到21:30SMT下单功能维护。届时嘉立创网站将无法下SMT订单。如有不便,敬请谅解维护期间不影响网站其它操作,例如在线下PCB订单深圳嘉立创2018年12月06日
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 系统维护 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-12-06 11:04:00
- 深入理解Linux内核(完整版)中文版
- 深入理解Linux内核(完整版)中文版(1).pdf
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: Linux系统 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-10-25 10:21:00
返回