结果:找到"智能锁",相关内容513条
- 智能门铃门锁解决方案|搭载ESP32-S3的3.5寸IPS彩屏
- 行业背景智能猫眼是一种替代传统猫眼的家居安防产品,是安装在防盗门上可以24小时自动拍照、感应监控的智能产品。通过摄像头和液晶屏显示,对来访者进行自动拍照/录像,以便业主外出归来时查看来访记录。随着国家对住房市场的推动,中国未来5年将迎来近3亿人的租房,长租公寓在2010年达到1000万间。由于长租公寓迎来爆发式增长,管理者开始寻求用最少的人力和时间去管理房间和庞大的租户群体,降低运营成本。总体来看,智能家居设备的需求量必然更会大增,这一市场的潜力巨大。2017年全球智能家居设备在市场上的销售量为6.63亿台,预计到2023年,智能家居设备销售量将达到19.4亿台,超过智能手机销售量。自201...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能门锁 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-02-20 15:47:00
- 基于乐鑫ESP32-C3的2.8寸串口屏应用于智能门锁方案
- 近几年随着智能家居行业规模的扩大以及大众安全意识的不断提升,智能门锁行业迅速发展了起来,传统门锁企业、家电企业、安防企业,甚至是互联网公司和创业公司都纷纷涌入浪潮,智能门锁产品逐渐呈现出百家争鸣的局面。(图源网络)智能门锁是区别于传统机械锁,在用户安全性、识别性、管理性方面更加智能化、便捷化的安防设备,是智能家居生态链上的重要组成部分,也是家庭智能安防领域的核心单品。智能门锁产品的国内市场渗透率虽低,但增速快,发展前景广阔,随着消费市场逐渐打开,高消费能力群体也逐渐显现。如何凭借出色的性能在市场上赢得消费者青睐是各家智能门锁厂商亟需思考的问题,为此,启明智显带来了2.8寸串口屏应用于智能门锁...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 乐鑫 串口屏 智能门锁 智能家居 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-25 10:40:00
- 智能家居-智能门锁芯片方案
- 智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起,提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。SI12T是一款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.0V。休眠模式下功耗电流为3.5μA@3.3V。主要特性·PIN对PIN替代TMS12,软硬件兼容·自动校准灵敏度功能的12通道电容传感器·可选择的输出模式·支持外部控制出门检测暂停·8种灵敏度独立可调·通过外部电阻可调节内部频率·支持I2C串行接口·嵌入式高频率噪声消除电路·可用于多芯片的同步...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能门锁芯片方案 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:24:00
- NV040C指静脉识别锁语音芯片,智能锁音频ic
- 指静脉识别技术作为第二代生物识别技术,是真正的活体识别,它利用近红外线穿透手指后所得的静脉纹路影像来进行个人识别,是具有高精度、高速度的世界上的生物识别技术。静脉识别是通过指静脉识别仪取得个人手指静脉分布图,将特征值存储。比对时,实时采取静脉图,提取特征值进行匹配,从而对个人进行身份鉴定。该技术克服了传统指纹识别速度慢,手指有污渍或手指皮肤脱落时无法识别等缺点,提高了识别效率,因此被应用于家居安防门锁行业中。一般的指静脉智能锁都有智能系统,当电池电压过低时会自动报警提醒更换电池;无论出门还是回家,在未关门时都有语音提醒。特别是在安全技术防范领域,指静脉锁必须具有防盗报警功能,才能真正符合智能...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能锁语音芯片 音频ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-01 10:56:00
- SUB-1G超低功耗无线收发芯片dp1101兼容cc1101
- UB1GHz高集成度无线收发芯片-DP1101今天小编推荐的这款SUB1GHz无线收发芯片DP1101是工作频率在470-510Mhz的,兼容ISM433MH频段物联网芯片,且兼容TI的CC1101RGPR业界低于1GHz频段以下的无线通讯,如315MHz、433MHz、868MHz、915MHz等,泛称为Sub1GHz,其中868MHz、915MHz与ZigBee相同频段,但315MHz、433MHz则为更低频,其他也包含300MHz、387MHz、470MHz、779MHz等,不同国家有不同的规划配置。低频的好处是相同发送功率下可获得较远的传送距离,若使用315MHz,与Wi-Fi的2....
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 智能家居 智能门锁 433兆 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-04-26 16:31:00
- CI522与CI523的13.56MHZ区别开发资料
- CI523是一款应用于13.56MHz非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B的多层应用,,体积做到业界最小封装2·概述Ci522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持1SO/IEC14443A/MIFARE。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能锁,电动车仪表 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-08-20 15:42:00
- CI523智能门锁低成本读写芯片
- Ci523是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/B/MIFARE。无需外围其他电路,Ci523的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/B/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC14443A/B/MIFARE兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443A/B帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。Ci523支持MIFARE产品,支持非接触式通信,与MIFARE系列双向通信速率高达848kBd。Ci523提供spi(串行外设接口)主机接口。主要参数和特性...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能门锁 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-12-04 13:44:00
- 智能锁专用马达驱动IC
- HC8532(类同L9110)1、单通道内置功率MOS全桥驱动159----2、驱动前进、后退、停止及刹车功能1410----3、内置迟滞热效应过流保护功能8195----4、低导通电阻(1.6欧)5、最大连续输出电流可达1.8A,峰值2.5A6、无需外围滤波电容7、采用DIP8、SOP8封装形式。免费提供样品、价格有优势。
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 智能锁上电机驱动IC 类同L9110 发帖人:电容式触摸IC专业户 发帖时间:2019-10-26 12:12:00
- 关于SI522(13.56MHZ)非接触式读卡器介绍资料
- 目前由于智能市场的不断发展为我们生活中提供了许多的方便之处,非接触式读卡器市场需求竞争极大,中小型厂家月销量更是在慢慢增长。刷卡功能更是智能锁的标配功能,当然13.56Mhz芯片现在讲究的就是超低功耗,为满足市场需求专注于物联网多年的中科微强力推出了13.56Mhz芯片,主要针对于非接触式读写器,当然应用范围不限于此领域。此芯片不单单比现在的国产芯片还要更低功耗而且优势更是杠杠滴!并且还PIN对PIN完全兼容MFRC522和FM17522,软硬件支持,功耗更是比RC522低10毫安。为广大的客户节省了可观的成本,关于质量上我就不多说了就一个字“好”!以下为大家讲解下此芯片的参数以及封装。Si...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能锁 13.56Mhz MFRC522 FM17522 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-03-29 13:50:00
- 智能锁专用ADS触摸IC
- TSM12M一般特点12通道电容式传感器,自动灵敏度校准可选择的输出操作(单模/多模)独立可调8步灵敏度,每通道单独可调多芯片应用的同步功能触摸强度可以检测到3个步骤内(低,中,高)可调内部与外部电阻频率可调响应时间和中断优先级控制寄存器I2C串行接口嵌入式的高频噪声消除电路空闲模式节省功耗嵌入式通道1电源键功能的手机应用这款触摸芯片目前绝大部分锁厂都有在用。型能稳定。推荐大家使用。联系电话:15914108195游生
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 智能锁专用触摸IC TSM12 ADS 发帖人:电容式触摸IC专业户 发帖时间:2018-06-12 23:37:00
返回