结果:找到"更新工程库",相关内容904条
- 更新PCB时希望能直接更新到新的窗口
- 现在是右键PCB选择在新的窗口打开之后再更新PCB,不会在新的窗口更新,而是直接新建一个标签,特别麻烦,希望能直接更新到新的窗口
- 所属专栏: PCB设计 标签: 更新PCB 发帖人:bboy110 发帖时间:2023-08-27 08:45:00
- 更新工程库里面的器件与封装、符号的时间不一样
- 上面发现,”更新版本“那列的时间是不同的,按理来说,在修改后的几秒内保存了,各项更新版本的时间也就几秒之差,但是器件的更新时间比符号和封装都要早8小时,符号和封装的更新时间是正常的,但是器件的更新时间不是实时的,感觉应该是存在问题的。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 更新工程库 发帖人:DaiF 发帖时间:2023-05-26 22:58:00
- 修改封装后,更新工程库没反应!!!
- 个人库封装修改后,不管原理图或是PCB界面,更新工程库,弹出的对话框,能检测到封装的更变,勾选后,按确定键什么反应都没有。是软件问题,还是我操作问题?专业版PC客户端。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 工程库 更新 封装 发帖人:BoatLin 发帖时间:2023-05-11 02:39:00
- 器件麻烦
- 元器件删除不能同步删除工程库,导致封装变更后更新失败。即使元器件早已删除,但删除工程库中的器件却提示’器件在使用‘,也不告知其位号。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 搞了两个小时,封装无法更新,工程库只能手动管理,头疼 发帖人:初学pcb 发帖时间:2022-11-05 14:25:00
- 原理图不动,也不保存,直接更新到PCB,有几个元件发生了错误更新
- 有几个器件,在原理图中什么都没改变,也没有保存,直接点原理图更新PCB,中间会把这几个器件删除然后再增加,要重新布局定位,每次都这样。但同样的器件,有几个在原理图更新PCB的过程中是正常的,没有删除再增加。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 更新PCB 错误更新 发帖人:登高揽景 发帖时间:2021-11-22 10:20:00
- 建议增加按原理图选择性更新PCB。
- 标准版,离线模式。在PCB图中用自主方式添加了几个封装,在后来设计的过程中,又改动了原理图。然后再按原理图更新PCB时,就会删除PCB上自主添加的那些封装,这过程中只是会提示修改和移除了哪些器件或封装。每次更新后都要重新手动添加回需要的器件封装,好麻烦啊。建议增加更新时,在更新器件列表名前增加勾选框,让用户自主选择,不需要更新或移除的封装或器件,将器件名前面的勾选框取消就好了。希望采纳!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 更新PCB,PCB更新 发帖人:BoatLin 发帖时间:2021-10-10 15:35:00
- 更新PCB图时所有原来摆放好元件的位置会变。
- 我在设计好PCB后,对原理图进行了更改,更新PCB后位置全部乱了,这个要怎么解决???
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 更新PCB 发帖人:秋天的风 发帖时间:2020-09-29 16:39:00
- 没有一个帖子集中来说明一下各个版本更新的改进在哪些地方,
- 放一个帖子集中来说明各个版本更新的时候做了哪些改动,好让我们进行选择余地,好让我们明白每一个版本的更新细节是在哪些地方做了一些改进
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 更新 日志 发帖人:国产加油 发帖时间:2020-05-04 09:17:00
- 更新后无法撤销和重做,原理图和PCB都不行
- 更新后无法撤销和重做,原理图和PCB都不行,撤销和重做一直是灰色的,无法操作。能指导一下么?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 更新bug 发帖人:雪边烤火 发帖时间:2020-04-18 09:59:00
- 一个工程下有两个SCH和两个PCB,更新PCB时如何将SCH和PCB相对应。
- 如:工程下有1.sch,2.sch,1.pcb,2.pcb。如何将1.sch更新到1.pcb。我现在问题是,将1.sch更新到1.pcb时,也会蒋2.sch更新至1.pcb。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 更新pcb 发帖人:五星老管 发帖时间:2019-06-02 09:10:00
返回