结果:找到"最小系统",相关内容291条
- 带串口功能的51最小系统板,可直接烧录STC芯片,简约好用
- 51最小系统板带串口功能.zip带串口功能的51最小系统板,可直接烧录STC芯片,简约好用,Micro接口,只需要一根Micro接口的USB线接到电脑就可以下载程序了。资料下载地址:https://pan.baidu.com/s/1laLHuwoB-bgOAmV2qKVpog提取码:1234备用链接:https://caiyun.139.com/m/i?0u5CLAlgXvD7M提取码:Jvv5
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 51单片机最小系统板 发帖人:tyxdz 发帖时间:2022-09-18 23:54:00
- 嘉立创系统23号系统更新
- 尊敬的嘉立创客户:嘉立创系统将在2022-05-2323:00:00-23:40:00(星期一晚上11点钟开始)进行系统升级影响:系统将停服操作,前台网页将会切换维护页,期间系统将无法使用持续时间:40~60分钟给您带来的不便,敬请谅解
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 系统更新 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2022-05-23 18:41:00
- 系统库里的东西也有错的,做出来不能用
- 封装pcie-th_pcie-036-02-f-d-th_1器件PCIE-036-02-F-D-TH找到这个产品链接:item.szlcsc.(去掉,自己商城链接也不给放)com/234972.html数据手册里没有这个距离说明(21孔到槽孔水平距离),2.732标准的那个距离应该是1.65mm这个pcie插槽没有多种规格吧?还是我错了?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 系统库 发帖人:Adler 发帖时间:2022-04-10 11:41:00
- STM32F103ZET6系统板
- 最近画了一个ZET6的板子,原理图的绘制相当多部分参考的是正点的战舰板本工程是基于STM32ZET6(商城编号C8287)的系统板5V供电,在5V供电接口处添加MOS管作为防反接电路,导通压降仅为几毫欧姆,正确接法时,压降很小,经试验,在0.005V以下,反接时不导通,保证反接时不会损坏到电路板载一个电源指示灯,两个状态指示灯,三个独立按键,一个7针OLED接口,一个W25系列存储芯片电路.尺寸95*68mm,引脚已经全部引出,方便应用在各个电路中已经将文件开源到征集令,欢迎大家查看,指正征集令链接:https://oshwhub.com/mimiww/STM32ZET6ji-tong-ba...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 系统板 发帖人:迷迷惘惘 发帖时间:2020-04-16 22:07:00
- 嘉立创SMT下单12月06日晚20:30-21:30系统维护通知
- 尊敬的嘉立创客户:为了给客户更好的体验。2018-12-06晚上20:30到21:30SMT下单功能维护。届时嘉立创网站将无法下SMT订单。如有不便,敬请谅解维护期间不影响网站其它操作,例如在线下PCB订单深圳嘉立创2018年12月06日
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 系统维护 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-12-06 11:04:00
- 10月29日晚19:00-19:02系统维护通知
- 尊敬的嘉立创客户:为了给客户更好的体验。2018-10-29晚上19:00到19:02机房网络调整。届时嘉立创网站将无法使用。如有不便,敬请谅解深圳嘉立创2018年10月29日
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 系统维护 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-10-29 15:46:00
- 深入理解Linux内核(完整版)中文版
- 深入理解Linux内核(完整版)中文版(1).pdf
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: Linux系统 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-10-25 10:21:00
- STM32/GD32及其他兼容型号的48pin、64pin、100pin烧录测试板,最小系统板
- 设计这几款板子的初衷:由于经常给一些客户做方案,方案验证的时候,外设及MCU选型时常更换;采购开发板成本又高,也用不了几次,合适的板子也难寻,比较浪费;更换MCU型号或MCU坏掉后更换,动电烙铁又比较费时,且身边同事焊接动手能力参差不齐;。。。。。。于是在立创顺便做了这几种带测试座的最小系统板。引脚都引出了,走线也优化了。供电、烧录接口(JTAG、SWD)都有。还有少量的板子,有需要的朋友欢迎联系我。淘宝店铺是刚开的,主要是用于交流平台,也没想过在上面搞多大动静。交流链接:https://shop175145382.taobao.com板子的参数:额定输入电压为+5.0V,支持仿真器/烧录器...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 方案验证板 最小系统 烧录板 发帖人:ViterChang 发帖时间:2018-03-24 15:02:00
- 请教,最小能贴多大的封装?0201电阻电容行不行?
- 请教,最小能贴多大的封装?0201电阻电容行不行?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 最小 封装 发帖人:琅辕居士 发帖时间:2018-01-02 10:24:00
返回