结果:找到"有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振",相关内容1000条
- 扬兴石英晶体振荡器,频点20MHz,工作电压3.3V,应用于伺服电机
- 伺服电机(servomotor)是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。它可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机是一种广泛应用于多个领域的电机技术,其主要特点和优势包括高精度、快速响应、平稳的运行和长寿命。伺服电机可应用于工业自动化、机器人技术、航空航天、医疗设备、汽车工业、家用电器、电子设备、交通运输、印刷包装等领域。它在提高自动化水平、精确度和生产效率方面发挥着关键作用。晶振在伺服电机中起着重要作用。伺服电机是一种能够精确控制位置、速度和加速度的电机,通常用于需要高精度运动控制的应用,如机器人、CNC机床、自动...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-05-13 18:16:00
- YXC(扬兴晶振)12MHz石英晶体振荡器应用于动中通卫星天线,常温频差±20ppm
- 随着卫星通信技术的迅猛发展,动中通卫星通信系统已成为一种移动通信的良好手段,它具有通信距离远,通信质量可靠,通信迅速,受环境影响小等特点,已逐渐受到人们的青睐。今年来越来越多的军用和民用移动设备上安装有动中通卫星通信天线,实现与地面的远距通信,该终端是非常适合于陆地和海洋应用。高科技的设备都离不开电子元件的应用,而有源晶振就是卫星通信设备内部不可缺少的核心部位,有源晶振又称为石英晶体振荡器,其作用于频率发生器,为数据处理设备产生时钟信号为特定系统提供基准信号。在无线电通讯系统中,晶振扮演着非常重要的角色。它可以提供精确的时钟信号,晶振和天线虽然是不同的部件,但在无线电通讯系统中却密切相关。晶...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-15 16:07:00
- YXC石英晶体振荡器,50MHZ,封装3225,常温频差±20ppm,应用于工业计算机
- 工业计算机是一种特殊的计算机,专为工业应用而设计。它们用于控制、测量以及监控工业应用中的流水线作业和机器设备,一般可以在最短的时间内进行复杂的计算,且功耗要比一般的计算机低得多。工业计算机主要包括以太网控制器、机器人控制器、机器视觉控制器等,各控制器独立部署,可以被用于控制复杂的机器或机械装置,也可以与外部组态软件进行有效数据通信,以实现系统内部及远程组态和控制。晶振作为一种精确性高、稳定性强的元器件,在工业计算机中得到了广泛的应用。通过提供精准的时钟信号,晶振可以实现工业计算机控制的精准和稳定。在工业计算机中,晶振的作用主要体现在两个方面:1、频率控制:对于工业计算机来说,一般使用了比较多...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-10 16:13:00
- YXC扬兴晶振24.576MHz石英振荡器,工作电压1.8V~3.3V,应用于播放器、机顶盒
- 随着互联网的发展,人们生活水平的提高,人们对于精神享受的要求也越来越高,而作为视听设备中不可或缺的重要组成部分——播放器也在不断地进行升级。播放器是指能播放以数字信号形式存储的视频或音频文件的软件,也指具有播放视频或音频文件功能的电子器件产品。如基于闪存的mp3播放器和基于移动硬盘的iPod等。播放器可以分为两种:一种是通过内存的数据来播放音乐,另一种是通过屏幕进行显示,而晶振在其中扮演着重要角色。一方面,晶振为播放器提供稳定的时钟信号,这是设备正常工作的基础。稳定的时钟信号对于保证音视频数据的同步和准确传输至关重要。另一方面,晶振配合电子元件做振荡器,能够精确保持振荡器的频率。这对于播放器...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-08 16:12:00
- 高效稳定智能飞行低功耗、低抖动晶振YSO690PR实现无人机顺利飞行
- 随着科技的发展,无人机技术正迅速走向成熟,应用领域也不断扩展。在无人机的智能飞行和多功能应用中,石英可编程晶振YSO690PR扮演着重要的角色,为无人机的飞行稳定性和性能提供强有力的支持。YSO690PR是一款高性能的可编程有源晶振,拥有1.1-200MHz超宽频率范围,可任意编程,并精确输出到小数点后六位,让用户可以根据特定需求灵活调整频率,实现多样化的应用,33.3MHz石英晶体振荡器,作为YSO690PR系列中的代表,特别适用于偏频领域,其价格和交货期方面的优势受到广泛认可。YSO690PR封装尺寸小巧,仅为3.2*2.5*0.9mm,便于无人机集成和布局,节省空间。其工业级温度范围-...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-23 16:17:00
- 差分晶振怎么测量
- 其实对于差分晶振怎么测量方式有很多种,主要还是要看自己选择什么样的方式了,因为选择不同的测量方式步骤和操作方式是不同的。关于差分晶振怎么测量的方式,小扬给大家详细的分享一些吧!差分晶振测量技巧技巧一:传统测量方式传统的测量方式就是使用替代法或示波器测量。如何用万用表测量晶振是否开始振动呢?可以用万用表测量晶体振荡器两个管脚的电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压为5V,那么就是2.5V左右另外,如果用镊子接触晶体的另一只脚,这个电压会有明显的变化,证明它已经开始振动,说明是好的差分晶振。技巧二:技术测量方式一般企业的技术员在测量查粉晶振的时候都会使用一块用R10k万用表测量晶体振荡器两端...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-24 11:47:00
- 抗振动可兼容多电压的有源晶振YSO110TR应用领域-主机设备
- 在如今的主机设备中,精确的时钟引导和稳定的性能是至关重要的。有源晶振YSO110TR以其宽电压范围、高稳定性和可靠性等特点成为众多主机设备的首选。YSO110TR拥有12.288MHz的有源晶振,总频差仅为±30PPM,具备高度精确的频率稳定性和低抖动特性。在-40~+80℃的广泛工作温度范围内,它能提供可靠的参考时钟,确保主机设备的稳定运行。该晶振采用紧凑型小尺寸封装,3225的尺寸使其在主机电路板上占用空间较小,满足现代主机设备对紧凑布局的需求。即使尺寸小巧,YSO110TR仍能提供出色的性能表现。YSO110TR具有广泛的工作温度范围,从极寒的-40℃一直到酷热的85℃。不论主机设备运...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2023-11-23 17:13:00
- 高性能无源晶振选择YSX211SL晶振精准稳定的时钟引领电子设计
- 在电子领域中,无源晶振是电路系统中重要的时钟源。针对紧凑的电路布局和高要求的性能,平板FPC2016无源晶振YSX211SL以其独特的特点成为了许多应用场景中的首选。YSX211SL拥有超小超薄的封装尺寸,仅为2.01.60.85mm。相较于通用的3225封装尺寸,YSX211SL可以节省高达62%的空间。这使得在电路设计中,YSX211SL为工程师提供了更多的自由空间,使得电子产品可以变得更加轻薄、紧凑。YSX211SL采用了16MHz12PF石英晶体谐振器,具备高精度和高频率稳定性。在25℃的条件下,其频率误差仅为±10PPM,能够提供可靠的时钟源,确保电子系统的准确性和可靠性。YSX2...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,无源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-22 16:10:00
- 高精度电子定位器精准定位从细微之处了解YSO110TR在电子跟踪定位器体现出的优势
- 在电子跟踪定位器应用领域中,时钟稳定性和精准定位是关键因素。为满足这些需求,有源晶振成为了一个重要的组件。而在宽电压范围内,YSO110TR型号的有源晶振凭借其出色的性能和稳定性备受青睐。YSO110TR有源晶振以其卓越的频率稳定度脱颖而出。它有高达±30PPM(-40℃至+80℃)的总频差,确保精准的时钟参考,为电子跟踪定位器提供稳定而准确的定位性能。不论是户外环境的极端温度还是室内环境的温度变化,YSO110TR都能以高精度工作。其次,YSO110TR还具有低启动时间的优势,仅需3ms即可启动。这对于电子跟踪定位器在开机或从低功耗模式恢复时具有重要意义,可以快速恢复到正常工作状态,提供及...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-21 18:05:00
- 为什么晶振下方不能走信号线?
- 晶振下方不能走信号线的主要原因是为了防止信号的干扰和保证晶振的稳定性。晶振是一种基于晶体振荡的元件,它的性能对于整个系统的稳定性和时序非常关键。以下是一些防止在晶振下方走信号线的主要原因:电磁干扰(EMI):晶振产生的振荡信号很弱,容易受到外部电磁干扰的影响。如果在晶振下方走信号线,信号线可能会作为天线,引入额外的电磁噪声,影响晶振的性能。信号完整性:晶振信号是一个非常精确的时钟信号,对于整个系统的时序要求非常高。如果在晶振下方走信号线,可能会导致信号的失真、时钟抖动等问题,从而影响系统的稳定性和性能。互电容和互感:在信号线之间存在互电容和互感,如果在晶振下方走信号线,可能会引入不同信号线之...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-17 18:44:00
返回