结果:找到"机房",相关内容698条
- 风扇罩上的开口造型是随便设计的吗?
- 电机风扇罩(当然这里也可以拓展到其它转动风叶的罩壳)上开孔的设计如下图所示,可谓五花八门。实际中大家看到的可能种类更多,那罩壳上面的开孔形状、尺寸是可以随便设计的吗?答案肯定是不可以了,其中最为重要的一点就是要满足安全性要求。毕竟它是用来罩住旋转性的物体(扇叶),开孔的大小要能保证人的手指穿过开孔时不能触及到旋转物体。如我们国家的标准GB/T4942.1旋转电机整体结构的防护等级(等效IEC60034-5)就明确规定了风扇防护罩的金属试指试验的要求。风扇罩安装好之后,用如下图所示的金属试指,以不大于10N的力插入开孔,各个位置应能和旋转部件保持安全距离。即便是家用的电风扇,国家也有类似的规定...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 机械设计 电机 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 09:59:00
- 机械加工八大工艺你了解吗?加工流程又是什么样?
- 机械加工工艺规程是规定零件机械加工工艺过程和操作方法等的工艺文件之一,它是在具体的生产条件下,把较为合理的工艺过程和操作方法,按照规定的形式书写成工艺文件,经审批后用来指导生产。机械加工工艺规程一般包括以下内容:工件加工的工艺路线、各工序的具体内容及所用的设备和工艺装备、工件的检验项目及检验方法、切削用量、时间定额等。在生产过程中,凡是改变生产对象的形状、尺寸、位置和性质等,使其成为成品或者半成品的过程称为工艺过程。它是生产过程的主要部分。工艺过程又可分为铸造、锻造、冲压、焊接、机械加工、装配等工艺过程,机械制造工艺过程一般是指零件的机械加工工艺过程和机器的装配工艺过程的总和,其他过程则称为...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机加工 机械制造 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-04 09:33:00
- 舵机在智能扫地机器人中的应用与优势
- 在智能家居设备越来越普及的今天,扫地机器人和洗地机行业也越来越内卷,都在追求技术创新,而我接下来介绍的这一款产品,在扩展扫地机和洗地机功能方面起到了重要作用,它就是舵机——一种具备角度转动的执行部件,一个小型的伺服系统。众所周知,扫地机在运行的过程中,遇到地面上的地毯、毛巾等,很容易被卡住。而且目前扫地机的避障功能还不完善,总是各种各样的缺点,像目前市场上比较常见的单目视觉识别系统,单一的摄像头获取到的信息及其有限,在遇到门槛这种比较低的阻挡时候往往不能做到有效的判断,3D结构光方案也会有类似的问题。因此这个时候就可以换一种思路,既然避障不行,那我们可不可以提高越障能力呢?怎么提高越障能力而...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 智能家居 扫地机 洗地机 伺服电机 发帖人:DSpower 发帖时间:2024-01-26 11:32:00
- 舵机在无人机领域的关键作用
- 随着无人机技术的不断发展,这种微型飞行器已经渗透到我们生活的各个领域,而舵机作为一种重要的航空组件,在无人机上的应用也日益广泛,本文将探讨舵机在无人机安全飞行中的关键作用,并介绍其技术原理和应用场景什么是舵机舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于需要角度不断变化并可以保持的控制系统,实际就是一个简单的伺服电机系统。在同样的扭矩输出下,舵机体积更小,重量轻,能够减少无人机的自重,在一定程度上提高无人机续航和飞行高度。目前市面上的中小型无人机在舵机选择上大多使用PWM舵机,兼容性好,爆发力强,需要用舵机控制的动作也较为简单。但大型无人机或者需要实现复杂动作的无人机则会选择总线舵机(采用串行通...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 舵机 无人机 舵机云台 航模 伺服舵机 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-11-20 10:49:00
- 客房管家语音识别芯片智能家居声控ic
- 随着智能科技的发展,各种家具物品都在升级,连房屋购买这件事情都比之前容易了一些,而且在家具配备上,大家可以做出的选择也更丰富了,智能家居的出现完完全全改变了人们生活,控制这些家具并且最近两年很火热的客房管家系统。客房管家系统包括智能硬件;通过无线智能化设备,可集成照明、空调、窗帘等设备电源控制,同时对设备的用电进行采集。NRK3301客房管家语音识别芯片方案智能客房管家具有智能语音操控功能,搭载NRK3301离线语音模块,这个模块赋予了家居全新的语音控制功能,让家具的用途、使用便捷性等得到提升,从而让大家的生活更加的智能与惬意;所以离线语音模块的质量决定了智能家居的实际质量,这里面包含了识别...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 客房管家语音识别芯片 智能家居声控ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-08 17:37:00
- a/b/c类机房有哪些区别,建设机房有哪些要求?
- 机房建设,即指通过对机房的四个基本要素:结构,系统,服务,管理以及它们之间的相互联系的最优考虑,来提供一个投资合理,同时又高效,便利的环境,帮助企业实现包括成本,便利和安全多方面的目标。那么你知道A类机房和B类机房以及C类机房,他们有什么区别吗?建设机房又有哪些要求?A类标准A级为容错型,A级电子信息系统机房内的场地设备应按容错系统配置,在电子信息系统运行期间,场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。一般是指应用于金融行业、国家气象台、国家级信息中心、重要的军事指挥部门、交通指挥调度中心、广播电台、电视台、应急指挥中心、电力调度中心、大型工矿企业、...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 机房 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-27 15:10:00
- 2.4G/5.8G无线音频传输方案,可出套片和模块,提供技术支持
- Awintech(加尔发AlfaPlus大陆授权代理商及方案设计商-深圳锦宏世纪科技李工18938047300)是一家专业的2.4G无线音频产品方案提供商,为客户提供高性价比的电子解决方案:1,2.4GHz无线音频光纤芯片,5.8GHz无线音频ADC芯片AlfaPlusAWA8810/MD7800C/AWA8820/AWA8920chips,A8810S1/AW2808M/AW2809/AW2810音频模块,48KHz16bit音频采样,3Mbps数据传输,12ms延时,直线传输距离大于100米。适用于2.4G无线音箱,2.4G无线KTV麦克风,无线音频发射盒,无线麦克风扩音器,2.4G无线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤耳机 2.4G耳机 电竞耳机 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-08-13 09:46:00
- 2018-8-29晚上23:30点到24:00嘉立创网站停机公告
- 为了给客户更好的体验。2018-8-29晚上23:30到24:00机房网络调整。届时嘉立创网站将无法使用。如有不便,敬请谅解
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 机房网络调整 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-08-29 16:01:00
- 具备RS485接口的万能空调自动遥控器(机房动环专用)
- 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):Tesla2.单位或学校名称(选填项):3.当前职务或职称(选填项):4.参赛作品的名字(必填项):具备RS485接口的万能空调自动遥控器5.简要陈述您的idea和作品(必填项):主要用于基站机房\配电房内部空调控制,接入动环系统(需采用RS485总线),现有控制大多采用自动开机模块配合断电实现,一般不具备空调模式、温度、风速等控制;而带有控制板接口的空调如大金等品牌,控制板价格接近半台空调了,为节省成本,便于安装施工(施工不破坏空调),本次设计采用单向遥控的方式对空调进行控制,控制器自带温湿度传感器,对环境温湿度进行采集,自动控制空调进行...
- 所属专栏: 参赛帖子 标签: RS485 自动控制万能空调遥控器 温湿度传感器 基站机房 配电房 发帖人:Tesla 发帖时间:2018-05-17 08:35:00
- 2017-5-23中午12点到12:30嘉立创网站停机公告
- 为了给客户更好的体验。2017-5-23中午12点到12.30机房网络调整。届时嘉立创网站将无法使用。如有不便,敬请谅解
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 机房网络调整 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-05-22 16:11:00
返回