结果:找到"查无此人",相关内容459条
- 本人需要一款能在华强北立足航模之类的玩具
- 需要电池,电调,控制器,模具外壳,遥控器的生产设计供应。联系邮箱:Fengguangyuan.wubangtu.cn
- 所属专栏: 项目外包 标签: 无人机 无人车 无人船 发帖人:冯诺依曼 发帖时间:2023-09-13 12:31:00
- 终于回归工作。。。。
- 放了好久好久的假期,赶了夜车,今天终于回到这边,马上进入工作状态!愿大家今年都顺顺利利!国泰民安!
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 异乡人的无奈 发帖人:飞奔的马 发帖时间:2022-02-14 00:42:00
- 求教!导线与边框间距DRC不过
- 如图所示,边框距离覆铜都大于190mil了,距离所示位置更是远远大于190mil且此位置并没有导线,然而DRC检查报错消不掉
- 所属专栏: PCB设计 标签: DRC检查 发帖人:AGDYD 发帖时间:2021-05-11 15:34:00
- DRC检查无效
- 首先感谢有立创EDA,今天发现DRC检查没用,就算把线删除了,元件也删除了,DRC错误还是0,之前不这样的,请立创的大神们修复下。
- 所属专栏: PCB设计 标签: DRC检查无效 发帖人:电电路路A 发帖时间:2021-01-09 00:26:00
- 立创EDA批量修改显示名称功能有问题
- 如题,特此反馈
- 所属专栏: PCB设计 标签: 如题,特此反馈 发帖人:Y一ang 发帖时间:2020-03-18 19:34:00
- 立创商城的地址打印不全
- 如下图,在商城收货地址里已选择了市后面的区,结果商城寄货的时候没把区名打上,导致快递公司查不到,周折了很久才拿到货。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 商城地址 查无此人 发帖人:深圳阿愚 发帖时间:2018-11-26 14:41:00
- PID算法在多旋翼飞行器上的应用
- 一、基本概念。P比例I积分D微分PID控制目的在于对误差的降低,也可以说是滤波,还可以说是3种纠正方式的集合。误差包括过去累计误差、目前误差和未来的误差。也就是时间的作用域的不同来区分的。响应指标:1、对误差的反应速度。(PI实现)2、控制器过冲的速度。(过冲:第一次超过峰值电压)(PD实现)3、系统振荡的程度。(PD实现)如何通过PID控制来降低误差呢?分以下几个步骤。1、通过各种传感器搜集到的输入数据(有误差的值)。2、控制器做出决定(滤波)。纠正误差的3种算法(滤波)1、消除当前误差。2、平均历史误差。3、预测未来误差。3、通过输出设备来做出反应(消除误差后)。注意:以上的滤波操作是通...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无人机 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-10-30 23:00:00
- IIR与FIR滤波器
- IIR滤波器,FIR滤波器和窗口滑动滤波通常,信号的频谱处于有限的频率范围内,而噪声的频谱则散布在很广的频率范围内,为了消除噪声,可以把FIR滤波器或者IIR滤波器设计成合适的频带滤波器,进行频域滤波。一般滤波器可以分为经典滤波器和数字滤波器。经典滤波器:假定输入信号中的有用成分和希望去除的成分各自占有不同的频带。如果信号和噪声的频谱相互重迭,经典滤波器无能为力。比如FIR和IIR滤波器等。现代滤波器:从含有噪声的时间序列中估计出信号的某些特征或信号本身。现代滤波器将信号和噪声都视为随机信号。包括WienerFilter、KalmanFilter、线性预测器、自适应滤波器等一、IIR滤波器I...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 四轴飞行器 无人机 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-10-25 15:15:00
- 【原创】何去何从,飞进寒冬的无人机
- 近期,一直饱受业界期望的无人机再次进入公众视野:无人机威胁正常航班飞行安全的新闻开始频现报端,特别是成都、重庆等地机场频发无人驾驶飞行器干扰航班运行、威胁航空安全的恶性事件,将整个无人机行业推上风口浪尖。民航局于2017年5月16日宣布,目前已经初步完成了民用无人机登记注册系统的开发,并将于18日上线运行,6月1日正式对质量250克以上的无人机实施登记注册。同时正在建立无人机登记数据共享和查询制度实现与无人机运行云平台的实时交联。无人机将开始进入实名登记的时代。近观几年来,无人机作为新兴行业翘楚,获得资本与市场的追捧,开始疯狂生长,特别是2014年以来,以大疆创新为代表的的一批通用无人机厂家...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 无人机 怡海能达 发帖人:怡海能达 发帖时间:2017-06-05 16:19:00
返回