结果:找到"样品库哪些类应该有,比例数量原则?",相关内容1000条
- 如何立创pro版本里设计PCB时让他显示1:1
- 我打算把自己曾经的镍氢充电器改成有芯片的,所以就拆了电路板测量做板子。做完后突然想把板子放到屏幕上看看大小和切割孔位置是否一样,然后发现没有找到1:1显示的,放大和缩小倍数也不能和实际尺寸相一致。求教是不是我哪里没有设置好?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 显示比例 发帖人:菜鸟一只 发帖时间:2023-10-27 22:16:00
- 消费类小家电产品如何升级成Type-C快充接口?
- 早在2009年开始,欧盟就致力于推动消费电子产品充电接口的统一进程,减少资源浪费推动绿色环保进程,同时充电配件通用化也为消费者带来更好的充电体验。2022年10月4日,欧洲议会全体会议上表决通过,在2024年底之前使USB-C接口成为小型电子设备的通用充电标准。欧盟立法者已就立法达成协议,将强制所有未来在欧盟的智能手机(包括苹果的iPhone)在2024年秋季之前配备通用USB-C端口进行有线充电。该规则也将适用于其他电子设备包括平板电脑、数码相机、耳机、手持视频游戏机和电子阅读器。笔记本电脑也必须在以后遵守该规则。市面上的快充标准常见的有两大类,一类是由行业协会发起的,如USBPD、UFC...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 小家电 消费类电子产品 数码产品 发帖人:乐得瑞协议芯片 发帖时间:2023-06-03 10:39:00
- 求代做pcb作业,大学生作业,应该比较简单,有偿
- 求代做pcb作业,用立创eda完成,大学生作业,比较简单,有偿,有意者联系我,谢谢
- 所属专栏: 技术交流 标签: 求代做pcb作业,大学生作业,应该比较简单,有偿 发帖人:yzx123456 发帖时间:2022-06-25 11:04:00
- 7月16日起,样品免费!
- 从4月起,立创商城就动用超1亿元流动资金来为工程师锁定样品库存。7月16日起,我们计划再拿出超过1个亿免费样品送给工程师!免费送样,任性设计本次立创商城免费送样不限品类(海外代购、订货除外)、不用申请!所有立创商城用户都可以领取!领取方式7月16日起,每天9点至18点,在立创商城首页【领券中心】-【精选专区】领取满21元减20元样品券,单个客编每自然月限领一张。为什么我们要设置额外支付1元?目的就是防止羊毛党,把样品留给真正需要的工程师!使用范围立创商城全品类自营现货,只要货架上有的通通都可以进行使用!7月16日会员日,诚心补贴工程师7月16日又恰逢立创商城会员日,当天所有以下会员福利均可和...
- 所属专栏: 立创动向 标签: 免费样品 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-07-15 14:20:00
- 原理图自动缩放“适合窗口”比例问题
- 原理图设计时,按下"k"自动缩放适合窗口,留下的窗口空白太多。建议减小margin。谢谢!感谢你们的优秀作品!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 适合窗口 比例 发帖人:ndtc 发帖时间:2021-03-22 10:39:00
- SMT接单数量放开到30片,交期2天
- 感谢朋友们对嘉立创的支持与理解,目前SMT生产搬迁工作基本完成。目前有9条样板贴片线,产线产能还没有完全释放出来。贴片数量可以放开30片内的数量。可贴数量:5、10、15、20、25、30片。其中5片与10片的数量可以选贴2片。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 数量 发帖人:熊大 发帖时间:2020-09-23 09:12:00
- TM1622-LQFP52
- 是这样,板子打样了5次了,每次焊接总是感觉封装大了一些,但是同事又反复强调LC的库有专人整理,不轻易有问题的.根据数据手册第14页,D1=E1=17.3-17.5mm,测量LC的库确实W=H=17.0,应该是很吻合的,但是焊接的时候,确显得封装过大.后面经过卡尺验证,实际实物D1=E1只有16mm,确认手册有问题.有也用这个料的吗?是否有类似疑问?谢谢
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 请教LC的库LQFP52是不是比实际的大一些? 发帖人:fogwizard 发帖时间:2019-07-20 18:37:00
- protel99导出的gerber问题求教
- 导出的gerber,图层和钻孔比列不一样,请问是什么问题,怎么解决,谢谢
- 所属专栏: PCB打样 标签: gerber图层和钻孔比例为什么不一样 发帖人:安防工程 发帖时间:2018-06-13 16:03:00
- 样品库哪些类应该有,比例数量原则?
- 样品库哪些类应该有,比例数量原则?现在有些型号的做法感觉不是合理的。有点过急的做法。样品库存和批量库存是在立创商城分开存放,还是放在一起?这个应该大家多讨论下利弊。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 样品库哪些类应该有,比例数量原则? 发帖人:青龙 发帖时间:2017-12-05 04:46:00
- 【病例】插件孔贴装SMD零件,怎么想的呢,花样作死呢?
- 看到这个样的用法,插件孔位置放贴片的零件,真是不知道怎么说,无语到哭地步呀.说这样的用法是花样作死一点不过分,回流焊接后,锡膏都流进了孔里.运气最好的情况下是:可能还有一点锡连接,还能亮起来.但是这样用,就等着哭吧.稍微震动一下,零件就掉了....建议还是用行业规范,做守法公民.
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 病例 花样作死 发帖人:JLCSMT 发帖时间:2017-05-23 15:40:00
返回