结果:找到"检波二极管",相关内容936条
- TVS二极管的优点有哪些?
- TVS二极管是一种用于保护敏感电路免受电压尖峰和瞬态电压冲击的半导体设备。随着电子设备向高速、小型化、高集成度发展,对其电路的保护要求也越来越高。TVS二极管以其独特的优势,在众多保护元件中脱颖而出,广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备、工业控制等领域。1.快速响应时间TVS二极管的响应时间极快,通常在皮秒级别。当电路遭遇瞬态过电压时,TVS二极管能迅速启动,将过电压限制在安全范围内,有效防止电压尖峰损害敏感元件。这一特性对于现代高速电子设备尤为重要,可以保证设备在面对突发电压冲击时的稳定运行。2.高浪涌能力TVS二极管设计用于吸收高能量的电压浪涌,其浪涌吸收能力远超过传统的二极管。这使得...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-14 09:35:00
- TVS二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
- TVS二极管和ESD静电二极管都是常见的保护元件,用于防止电路受到瞬态过电压和静电放电的损害。尽管它们在保护电路方面有相似之处,但两者在工作原理、应用场景以及性能特点上存在显著的区别。1.工作原理TVS二极管瞬态抑制二极管主要用于抑制电路中的瞬态过电压。它在正常工作状态下处于高阻抗状态,当电压超过特定阈值时,它迅速变为低阻抗状态,将过电压引导到地,从而保护被保护设备。这种工作原理使其在雷击、电感耦合、电源抖动等场景下起到非常有效的保护作用。ESD静电二极管ESD静电二极管主要用于防止静电放电对电子元器件的损害。它在正常工作状态下同样处于高阻抗状态,但当受到静电冲击时,它迅速导通,将静电放电的...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS二极管,静电二极管,二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-25 09:46:00
- TVS二极管参数详解
- TVS二极管如何选择型号,首先要学会看TVS二极管的参数。VRWM:截止电压,TVS二极管的最高工作电压,可连续施加而不引起TVS二极管劣化或损坏状态下,达到的最大的直流电压或交流峰值电压。在VRWM下,TVS二极管是不工作的,不导通。VC:钳位电压,施加规定波形的峰值脉冲电流IPP时,TVS二极管两端测得的峰值电压。VBR:击穿电压,是TVS管的最小雪崩电压。指在V-I特性曲线上,在规定的脉冲直流电流IT或接近发生雪崩的电流条件下测得TVS两端的电压。IR:漏电流,亦称待机电流。在规定温度和最高工作电压条件下,流过TVS二极管的最大电流,其值是在截止电压下测量的。IPP:峰值脉冲电流,一般...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-11-20 15:15:00
- TVS二极管选型指南
- 1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;3、TVS二极管的截止电压要大于被保护电路的最高工作电压;4、TVS二极管的最大钳位电压要小于后级被保护电路中的损坏电压;5、确定好TVS管最大箝位电压后,其峰值脉冲电流要大于瞬态浪涌电流;6、对于数据接口的电路保护,还需注意选取具有合适电容的TVS二极管。比如:当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的TVS管;TVS二极管规格书下载:SMAJ5.0-THRU-SMAJ440CA.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-09-27 16:58:00
- 肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
- 肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。肖特基二极管正向压降小,关断速度快,多用于开关电源做整流用。稳压二极管不考虑正向使用,总是反向使用在击穿状态,需要考虑的是稳压值、温度系数及耗散功率等等。所以肖特基二极管与稳压二极管两个完全不一样,肖特基二极管做开关用,特点是正向导通电压低,可工作与高频开关的场合。稳压二极管起稳压作用,应用场合大多为并联在电源、IC器件两端...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-09-25 15:37:00
- 整流二极管可以并联使用吗?
- 整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下二极管都有个瞬间最大电流,查一下参数你会发现二极管瞬间电流非常大。整流二极管在电路中的使用要慎重,二极管的参数要严格按照型号规格书内的,应用时最好咨询相关的专业工程师。整流二极管规格书下载:GS2ATHRUGS2MSMB200518.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-09-21 17:22:00
- 快恢复二极管的正负极
- 电子元件都是有正负极的,那么MDD快恢复二极管的正负极是怎样的呢?我们在安装快恢复二极管的时候不免都有这种疑问,要正确了解到MDD快恢复二极管的特征才能正确快速的安。一般情况下,我们都是使用万能表测量电,在使用万用表的欧姆档(测电阻)去测MDD快恢复二极管的正负极电阻时,由于万用表内接有电池,要注意到万用表壳上标有“-”的接线端的黑表笔相连;表壳上标有“+”的接线端的红表笔相接。电流是由红表笔流出,而从黑表笔流回。另外应选用Rx1000的欧姆档来测量,因为Rx1档电流太大,Rx10K档电压太高,都容易损坏MDD快恢复二极管,所以不宜选用。快恢复二极管规格书下载:RS201THRURS207K...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-09-18 17:03:00
- 整流二极管的作用
- 一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。整流二极管(rectifierdiode)一种用于将交流电转变为直流电的半导体器件。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。其结构如图所示。P区的载流子是空穴,N区的载流子是电子,在P区和N区间形成一定的位垒。外加电压使P区相对N区为正的电压时,位垒降低,位垒两侧附近产生储存载流子,能通过大电流,具有低的电压降(典型值为0.7V),称为正...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-08-28 17:09:00
- 开关二极管能用肖特基二极管替换吗?
- 答:不可以,下面是开关二极管和肖特基二极管的区别。肖特基二极管则是利用金属和半导体面接触产生的势垒(barrier)整流作用,这个接触面称为“金属半导体结”,其全名应为肖特基势垒二极管,简称为肖特基二极管。现有肖特基二极管大多数是用硅(Si)半导体材料制作的。20世纪90年代以来,出现了用砷化镓(GaAs)制作SBD。Si-SBD的特点是:正向压降PN结二极管的UDF低,仅为后者的1/2~1/3;trr约为10ns数量级;适用于低电压(小于50V)的功率电子电路中(当电路电压高于100V以上时,则要选用PIV高的SBD,其正向电阻将增大许多)。肖特基二极管属于大电流、低功耗、超高速半导体整流...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管 开关二极管 肖特基二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-07-13 14:12:00
返回