结果:找到"模块",相关内容588条
- 如何快速绘制有多个重复模块的PCB?
- 问题1:立创专业版上,“新建”为什么没有“PCB模块”这个选项了?问题2:如何如何快速绘制有多个重复模块的PCB?例如,我要画一个大板子,板子上用了4个相同的芯片及外围,我单独将芯片和外围化成一个标准的PCB,如何快速在一个PCB中画出4个模块来?
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB模块,重复模块 发帖人:橙子柠檬爸爸 发帖时间:2021-12-20 20:33:00
- 电口模块和普通光模块的区别有哪些?
- 在说明电口模块和普通光模块的区别之前,易天光通信(ETU-LINK)带大家先了解下什么是电口模块以及普通光模块。其实电口模块是将光口转为电口的模块,作用是把光信号转换成电信号,其接口类型为RJ45。光转电模块是一种支持热插拔的模块,封装类型有SFP、SFP+、GBIC等。电口模块具有功耗低、性能高、设计紧凑的特点。根据电口模块速率的不同可以分为百兆电口模块、千兆电口模块、万兆电口模块以及自适应电口模块,其中千兆电口模块与万兆电口模块的应用最为广泛。普通光模块是可以发射和接收模拟信号的光学器件。作用是将电信号通过光模块的发射端后转化为光信号,再经过接收端将光信号转化为电信号以此实现光电转换。光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电口模块 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-12-07 10:18:00
- 100GQSFP28CWDM4光模块介绍及应用
- 如今网络吞吐量和带宽需求的日益增长,100G高速率光模块的需求也随之增长。IEEE组织针对100G网络制定了两种光模块标准:100G SR4 QSFP28和100G LR4 QSFP28。但在实际应用中,由于上述光模块的传输距离无法全覆盖数据中心的传输距离需求,这两种标准无法以最节省成本的方式部署数据中心。因此,CWDM4 MSA组织制定了传输距离为2 km的100G CWDM4 QSFP28标准。100G CWDM4 QSFP28是由CWDM4 MSA组织在2014年公布的标准,它是基于单模粗波分复用(CWDM)技术的100G传输模式,符合这种标准的100G CWDM4 QSFP28光模块...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块,100G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-27 17:48:00
- 揭秘CWDM光模块与普通光模块的区别
- 光通信的发展,使得光通信组件也在快速增长中。光模块作为光通信的组件之一,在其中起着光电转换的作用。光模块的种类有很多,常见的有SFP光模块、SFP+光模块、QSFP+光模块、QSFP28光模块、CWDM光模块、DWDM光模块等等。每一种光模块都有着不一样的应用场景和作用,下面易天光通信(ETU-LINK)给大家介绍下CWDM光模块与普通光模块的区别。一、什么是CWDM光模块?CWDM光模块是一种用在粗波分复用器/解复用器上的光模块,粗波分复用技术是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术,从原理上讲,粗波分复用技术就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至一根光纤进行传输,在链路的接收端,借...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM光模块 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-30 15:04:00
- 盘点5G网络中回传光模块的类型
- 自2020年我国5G商用正式启动以来,国内运营商加快5G网络建设步伐,逐步在全国开通增强移动宽带业务并加快拓展5G+垂直行业应用,其新型业务特性和更高指标要求对承载网络架构及各层技术方案均提出了新的挑战。光模块是5G网络物理层的基础构成单元,广泛应用于无线及传输设备,其成本在系统设备中的占比不断增高,部分设备中甚至超过50~70%,是5G低成本、广覆盖的关键要素。下面易天光通信(ETU-LINK)跟大家盘点下5G中回传所需要的光模块。1、25G中传光模块25Gb/s双纤双向灰光模块光模块采用SFP28封装形式,工作波长为1310nm,传输距离长达40KM。2、50GPAM4QSFP28光模块...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G光模块 25G光模块 50G光模块 100g光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-26 17:40:00
- 40G数据中心网络布线之光模块应用研究
- 40G以太网在数据中心受到广泛欢迎,若要实现40G连接,有两种选择:①使用高速线缆DAC或者有源光缆AOC,它们适用于短距离连接,成本低,便于安装和维护。②使用光模块搭配跳线,适用于长距离连接。下面易天光通信来为大家讲解关于40G的网络布线。1-2、布线链路长度0.5~50米DAC通常用于机架中的连接,并且它将服务器和存储器连接到ToR交换机,高速线缆DAC可以实现高达7m-10m的链路长度,而AOC通常涉及到交换机与交换机之间的连接,链路长度可达50m。3、布线链路长度50~150米当链路长度超过50m时,需要使用40GSR4(EQ854X-3MCD01)光模块进行连接,MPO接口,与OM...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G光模块 单模光模块 多模光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-17 11:14:00
- 易微联酷宅智能开关/插座/照明模块(支持天猫/小度/小爱/Alexa/Google语音智控)
- 酷宅科技(易微联APP)提供的WIFI/GSM模块,是一款高集成度智能插座模块,无需任何代码开发,仅需做简单的外围电路就可以完成一款成熟的商用智能开关/插座/照明。使用该模块开发的智能设备支持通过“易微联”App快速配对,支持远程控制,点动/定时/延时/循环定时控制,支持设置智能场景。支持国内天猫精灵/小度/小爱同学语音控制,海外支持Echo音箱(WorkswithAlexa)和GoogleHome控制。支持与IFTTT联动设置各种智能场景。支持与GoogleNest联动实现各种温控/湿控和回家/离家场景。WIFI模块支持全球化产品销售,通过DNS直接连接到离设备最近的服务器。目前模块种类有...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 智能模块/WIFI模块/天猫精灵模块/小爱模块/开关模块/插座模块 发帖人:酷宅科技易微联 发帖时间:2018-11-13 17:34:00
- 光模块是插在哪里的?
- 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 光模块 SFP光模块 1*9光模块 SFP+光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
- 25G以太网技术是如何诞生的?
- 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 SFP28光模块 40G光模块 100G光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
- 百科:光模块的参数有哪些?
- 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 100G光模块 QSFP28光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回