结果:找到"模式指示灯常亮",相关内容1000条
- 示波器的极简模式和全功能模式
- 我们经常会发现主流的数字示波器的功能菜单使用比较麻烦,需要多次点击按钮的组合并在多级菜单里进行选择。所以LOTO虚拟示波器的上位机软件完全按照不同的思路设计,尽量让功能按钮在界面上随手能操作。但是随着功能越来越多,不得不将一些功能开始隐藏在标签页里,界面上摆放的按钮和控件也越来越多多了。如下图所示:我们称之为全功能模式。在电脑上用鼠标操作这些设置其实还是很方便很快捷的。但是前提是客户已经熟练掌握了这些功能的使用。对于新手或者对示波器很多功能不太了解的客户,我们会收集到他们的一个反馈,就是觉得界面太复杂了。有些客户掌握的比较基础一些,很多LOTO示波器软件的功能暂时用不到,软件界面上的很多设置...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 极简模式 全功能模式 发帖人:LOTO 发帖时间:2024-03-26 10:20:00
- 电池电量指示电路
- 电池电量指示电路.pdf电池电量指示电路内部结构有四个比较器,由四个独立的电路实现电池的端电压指示。
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电池电量指示电路 发帖人:元基朱生 发帖时间:2021-11-15 20:49:00
- 电池电量指示电路
- 电池电量指示电路.pdf电池电量指示电路内部结构有四个比较器,由四个独立电路实现电池的端电压检测。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电池电量指示电路 发帖人:元基朱生 发帖时间:2021-10-07 19:09:00
- 电池电量指示电路
- 电池电量指示芯片.pdf电池电量指示电路内部由四个比较器组成,应用于锂电池的端电压检测。
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电池电量指示电路 发帖人:元基朱生 发帖时间:2021-08-04 18:02:00
- 嵌入式MCUARMCortex-M3工作模式与异常
- 单片机MCUCortex-M3是一个32位处理器内核。内部的数据路径是32位的,寄存器是32位的,存储器接口也是32位的。CM3采用了哈佛结构,拥有独立的指令总线和数据总线,可以让取指与数据访问并行不悖。这样一来数据访问不再占用指令总线,从而提升了性能。下面宇芯电子介绍关于嵌入式MCUARMCortex-M3工作模式与异常。一、工作模式线程模式和手柄模式。当处理器处在线程状态下时,既可以使用特权级,也可以使用用户级;另一方面,handler模式总是特权级的。在复位后,处理器进入线程模式+特权级。二、向量表因为地址0处应该存储引导代码,所以它通常映射到Flash或者是ROM器件,并且它们的值不...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 嵌入式MCU,Cortex-M3,MCU,MCU工作异常,MCU工作模式 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-16 14:25:00
- MT7681调试问题
- 图片是最近调试一个LED调光板子。用到基于MT7681做的WiFi模块,模块是自己画的两层板。其中图片红色圈起来的地方是模块的IO和电源,用其中的一个IO口控制一个LED快闪和慢闪来表示模块两种模式(APP模式和路由器模式)。调试过出现的问题:有时候上电后IO控制的LED出现异常常亮,断电重启也是一样常亮。在正常闪烁情况下,用镊子触摸红色圈起来的任何和一个焊盘都会导致LED常亮。不知道这个问题是由于干扰引起的还是其他,有没有解决的方法?
- 所属专栏: 技术交流 标签: MT7681 模式指示灯常亮 干扰 死机 发帖人:Juneyliu 发帖时间:2017-06-07 09:13:00
返回