结果:找到"氧化",相关内容93条
- 铝阳极处理与导电氧化的区别在哪儿?
- 铝阳极处理于20世纪50年代应用于铝型材生产,是应用最早也是目前应用最广泛的建筑铝型材表面处理法。阳极氧化型材的突出特点是外观金属质感强。所谓铝材阳极氧化是一种电解氧化过程,在该过程中,铝和铝合金的表面通常转化为一层氧化膜,这层氧化膜具有保护性、装饰性以及一些其他的功能特性。铝的阳极氧化膜是在阳极氧化过程中生成的,这层氧化膜具有防护、装饰和其它实用性能。将金属或合金的制件作为阳极,采用电解的方法使其表面形成氧化物薄膜。金属氧化物薄膜改变了表面状态和性能,如表面着色,提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度,保护金属表面等。阳极氧化后的铝或其合金,提高了其硬度和耐磨性,可达250~500千克/平方毫米,...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 铝合金 表面处理 阳极氧化 导电氧化 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-13 10:26:00
- 导致铝氧化的色浅、色差的原因是什么?有解决办法
- 铝氧化的色浅、色差问题出现原因及解决办法皮膜厚度不均,可能原因是阳极氧化槽液温度、浓度不均;应对槽液进行压缩空气搅拌,大幅度解决此类问题。染液温度或浓度不均,引入搅拌工艺。染色速度过快,工件底部先进入染液中而最后离开染液,因此底部最易染深;解决的办法是调稀染料,适当延长染色时间。导电不良,可能挂具松动造成,注意挂紧可避免此类问题。染料太稀,可添加染料,提高浓度。染液温度太低,可给染液加温至60℃以下。染料溶解不当,或有不溶染料飘浮,容易产生色差,解决的办法是改进染料溶解。关注我们始于PCB,不止于PCB。嘉立创致力于提供电子/机械领域全产业链一站式服务。请关注嘉立创旗下cnc、钣金、复模加工...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 表面处理 铝 氧化 色浅 色差 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-13 10:20:00
- 为什么7系铝合金不好做氧化?
- 7系铝合金7系铝合金属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的超高强度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理使用。双级时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的能力。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12,稍优于7A04;板材的静疲劳,缺口敏感;应力腐蚀性能优于7A04,密度为2.85g/cm3。7系中又以7075铝合金最为常用。7075普遍用在CNC切削制造的零部件,适合飞机构架及高强度配件...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 加工材料 铝合金 7系 氧化 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-13 10:10:00
- 【知识科普】表面加工工艺——氧化
- 在机械加工表面处理工艺中,氧化工艺是一种通过控制温度、时间、气氛等条件,使工件表面的金属或合金与氧气发生化学反应,生成一层均匀、致密、附着力强的氧化膜的工艺。氧化膜的厚度、颜色、性能等可以根据不同的需求进行调节。本文主要介绍氧化工艺的优缺点以及加工中需要注意的事项。氧化工艺的优点:1、可以提高工件的耐腐蚀性、耐磨性、绝缘性、抗静电性等性能,延长工件的使用寿命。2、可以改善工件的外观质量,增加手板的美观度和装饰性,可以制作出不同的颜色和光泽。3、可以减少手板表面的摩擦系数,降低手板的热膨胀系数,提高手板的尺寸稳定性。4、可以节约材料和能源,降低成本和污染,是一种环保的表面处理工艺。氧化工艺的缺...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 氧化 阳极氧化 表面处理 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-15 17:46:00
- NV040D语音芯片在氧疗仪上的应用
- 缺氧是指组织供氧不足或利用障碍,引起机体机能代谢甚至形态结构发生改变的一系列病理变化过程。如果机体长期处于缺氧状态,可能会加重呼吸系统疾病,如诱发哮喘、加重肺间质纤维化等,严重时可能会导致肺源性心脏病。除呼吸系统疾病外,可能会导致心血管系统疾病,如引起心律失常等,还可能会导致消化系统症状,如消化不良、腹胀、腹泻等。而氧疗仪是指各类缺氧的治疗仪器,除了消除引起缺氧的原因外,均可给予吸氧治疗。吸入高浓度的氧使血浆中溶解氧量增加能改善组织的供氧。而为了更方便患者使用氧疗仪,很多厂家都在设备中加入了语音提示功能,可以语音提示患者,语音引导患者如何正确使用设备,尤其对于很多老人、小孩来说使用语音氧疗仪...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 氧疗仪语音芯片 氧疗仪语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-15 15:46:00
- 荧光氧气传感器工作原理简介
- 冷发光是一种电子激发的物质在激发时发出的紫外线(UV)、可见光(Vis)和红外线(IR)光。而光的吸收和发射之间的过程通常用一个能量级图来说明,即雅布朗斯基图。下面工采网小编通过光学原理给大家说说荧光氧气传感器工作原理。发光原理如图所示:发光染料(发光体)吸收光(A)将电子转移到激发态(S1或S2)。在激发态下,电子通过振动弛豫(VR)迅速损失能量,通过内转换(IC)将能量降至S1的最低振动能级。在基态(S0)的弛豫过程中,光以较长的波长发射称为荧光(F),吸收和发射波长之间的差异称为斯托克斯位移。在激发态(S1)中,电子可以经历自旋转换,导致系统间从S1交叉(ISC)到T1(三重态),从而...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 荧光氧气传感器 发帖人:sensor 发帖时间:2020-12-09 14:24:00
- 二氧化碳传感器的分类及其原理
- 二氧化碳传感器的分类 在工业、农业等环境无线数据采集、传输、监测中,气体传感器是使用比较多的传感器设备,其中二氧化碳传感器是市场上最常用的。下面介绍二氧化碳传感器的分类。 1、热导池二氧化碳传感器 热导池二氧化碳传感器是一种利用二氧化碳气体的热导率进行出来的设备,当两个和多个气体的热导率差别较大时,可以利用热导元件,分辨其中一个组分的含量,当然,这种设备不仅在测量二氧化碳气体浓度方面,在测量氢气以及某些稀有气体方面也可以使用,不过由于某些特定原因(如技术封锁等),这种设备在国内的煤矿中也不多见。 2、催化剂二氧化碳传感器 催化剂二氧化碳传感器是一种以催化剂作为基本元件的二氧化碳...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 二氧化碳传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-09 14:27:00
- 脉搏血氧检测系统(血氧仪)专用芯片介绍---TS9514系列
- TS951X系列在指夹式血氧仪上的应用说明TS951X系列芯片是坤元微电子为“指夹式血氧仪”定制的一款模拟前端专用芯片。TS951X系列的应用方案已成为“指夹式血氧仪”产品的主流应用方案之一。目前使用TS951X系列方案的指夹式血氧仪在FlukeIndex2血氧仪模拟器的弱灌注性能普遍能达到0.4%以下,最优的方案商已经达到0.1%。使用TS951X方案的“指夹式血氧仪”具有高性能、高集成度、低成本等优点。相比于传统方案TS951x的应用方案的集成度的提高可以减少元器件包括:用于切换红光及红外光的模拟开关、调整发光光强的模拟开关、I-V转换电路的放大器、滤波电路的放大器。此外TS951x的应...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 血氧 指甲式血氧仪 苏州坤元 TS9514 发帖人:苏州坤元微电子 发帖时间:2020-04-14 14:25:00
- 采用smt后,没有焊接的bga焊点会氧化而不好补焊吗?有没有尝试过的。
- 如题。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 氧化 发帖人:一只老鹰 发帖时间:2019-06-14 13:12:00
- 关于斯利通陶瓷表面金属化的应用与研究
- 现代新技术的发展离不开材料,斯利通陶瓷氧化铝基片并且对材料提出愈来愈高的要求。随着材料科学和工艺技术的发展,现代陶瓷材料已经从传统的硅酸盐材料,发展到涉及力、热、电、声、光诸方面以及它们的组合,将陶瓷材料表面金属化,使它具有陶瓷的特性又具有氧化铝陶瓷基片属性质的一种复合材料,对它的应用与研究也越来越引起人们重视。通过化学镀、真空蒸镀、离子镀和阴极溅射等技术,可以使陶瓷片表面沉积上Cu、Ag、Au等具有良好导电性和可焊性的金属镀层,这种复合材料常用来生产集成电路、电容等各种电子元器件。作为集成电路的方面,是将微型电路印刷在上面,用陶瓷做成的基片具有导热率高、斯利通氧化铝基片抗干扰性能好等优点。...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 斯利通陶瓷电路板,氧化铝基片,金属镀层 发帖人:斯利通陶瓷电路板 发帖时间:2019-05-17 15:38:00
返回