结果:找到"波特率",相关内容535条
- ADC分辨率和分辨率
- ADC分辨率和分辨率1.怎么理解ADC的有效分辨率和PGA的增益误差?2.60000d的分辨率是什么意思?3.ADC的精度、分辨率、是不是一个概念、
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ADC分辨率和分辨率 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-05-27 14:16:00
- 特斯拉线圈
- 我求一个大功率特斯拉线圈的原理图,能化标准吗谢谢!!!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 有谁能设计一个大功率特斯拉线圈 发帖人:无意识电子爱好者 发帖时间:2023-05-23 22:35:00
- 富士通387/s芯片,串口波特率配置
- 看了用户手册,这个387芯片有三种芯片配置方式。1、波特率发生器直接设定。2、通过内部定时器配置。3、通过外部时钟配置。第一种常规方式配置不出115200bps,所以只能通过另外两种方法,这里研究了一下内部定时器的配置。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有人研究过富士通芯片115200串口波特率怎么配的嘛? 发帖人:ccccck 发帖时间:2023-03-31 17:19:00
- 罗德与施瓦茨NRP-Z56微波功率探头
- 罗德与施瓦茨NRP-Z56微波功率探头USB热电偶功率传感器:蒋NRP-Z51频率范围:DC-18GHz功率范围:-35dBmto+20dBm.NRP-Z52频率范围:DC-33GHz功率范围:-35dBmto+20dBm.NRP-Z55频率范围:DC-40GHz功率范围:-35dBmto+20dBm.NRP-Z56频率范围:DC-50GHz功率范围:-35dBmto+20dBm.NRP-Z57频率范围:DC-67GHz功率范围:-35dBmto+20dBm.NRP-Z58频率范围:DC-110GHz功率范围:-35dBmto+20dBm.测量范围:-35dBm到+20dBm频率范围:N型,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 罗德与施瓦茨NRP-Z56微波功率探头 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-08-19 17:26:00
- 莱特波特IQ2010蓝牙测试仪
- LitePointIQ2010蓝牙测试仪WIFI/GPS/NFC详细信息JIANGIQ2010测试系统支持各种通讯标准如:WiFi802.11a/b/g/n、Bluetooth1.0/2.0/2.1/3.0/4.0、GPS、FMTX/RX、WiMAX802.16d/e与NFC),可用于无线通信产品研发及生产的各个阶段。IQ2010测试系统采用多个硬件模块提供多任务测试功能,让GPS与FM两种无线标准群组可与Wi-Fi、WiMAX、蓝牙与近场通讯(NFC)标准群组进行平行测试。多个向量信号产生器(VSG)能针对FM、GPS、Wi-Fi、蓝牙WiMAX、以及NFC等传输测试作业提供传输讯号。多个...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 莱特波特IQ2010蓝牙测试仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-16 22:01:00
- LOTO示波器软件功能8位~13位垂直分辨率讲解
- 本文讲解LOTO示波器的上位机垂直分辨率(ADC)可以从到8位一直可以到13位,但是它硬件上是八位ADC的,那是怎么做到垂直分辨率能达到13位呢?这中间是一个变化的过程,它并不是8位和13位两个挡位,而是中间有9,9.1,......到13这样的变化,是通过牺牲采样率,然后来弥补垂直分辨率。图1.界面展示如图1所示,现在时间挡位是1毫秒挡位,可以在示波器右上栏看到此时的垂直分辨率是8bit,它现在采用率是781Khz,右侧下部分是模式选择,现在是峰峰值模式(Peak-detectMode),Normal是常规模式或者叫实时模式,Hight-Res是高分辨率模式。在常规模式下,它的零电压的噪声...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 垂直分辨率 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-08 08:29:00
- 听说最近串口透穿挺火的,我们也是串口透穿啊
- 需要资料的可以加我的微信号幺八五幺五六两洞幺拐六
- 所属专栏: 技术交流 标签: 载波芯片 大功率供电+通讯 两根线 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2020-03-06 11:35:00
- 曼彻斯特码的波形图和应用
- 路过,顺便记录一下,方便以后来论坛看看曼彻斯特编码在通信系统(如以太网和部分光纤)中,是一个很常用的编码。在曼彻斯特编码中,每一位的中间有一跳变,位中间的跳变既作时钟信号,又作数据信号;从低到高跳变表示"0",从高到低跳变表示"1"。还有一种是差分曼彻斯特编码,每位中间的跳变仅提供时钟定时,而用每位开始时有无跳变表示"0"或"1",有跳变为"0",无跳变为"1"。曼彻斯特编码(ManchesterEncoding),也叫做相位编码(PhaseEncode,简写PE),是一个同步时钟编码技术,被物理层使用来编码一个同步位流的时钟和数据。它在以太网媒介系统中的应用属于数据通信中的两种位同步方法里...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 曼彻斯特 波形 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-12-06 10:04:00
- 凌力尔特1.5A大电流输出30V输入电压LDO清仓甩卖啦
- 凌力尔特1.5A大电流输出30V输入电压LDO清仓甩卖啦,最低利润出售http://www.szlcsc.com/product/details_96217.html
- 所属专栏: 代售推荐 标签: LDO,凌特 发帖人:模拟IC应用工程师 发帖时间:2017-10-19 10:23:00
- 串口的波特率最大偏差多少,就失效?
- “这2个商品是否能互换?““你们卖的IC是否是正品?”“我的产品以前用到的这个IC一直很正常,最近这批功能失效,请帮忙分析。。”立创商城的在线技术客服人员,每天就是这样,都很忙的。。每天都可以接到来自天南地北、五湖四海的用户各色各样的咨询或投诉。最近接触到2个类似的问题,都是由于单片机内部的RC时钟引起的误差而导致的产品失效,比如Uart串口通信(常温不可以通信,温度高才行)、Watchdog看门狗复位失灵等等。考虑到之前,常听到不少网友疑惑类似这样的问题“串口波特率的最大偏差多少,对方就不能接收了或出错了?”其实这个问题,可以简单成这样的数学逻辑,先看下最常见的10位串口的输出时序(1个起...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口 波特率 偏差 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-10-12 18:01:00
返回