结果:找到"液位传感器",相关内容1000条
- 专注于传感器芯片研发,3D霍尔传感器领导者
- 昆泰芯微电子科技有限公司是一家专注于以面向物联网应用的传感器芯片研发、生产和销售的高新技术企业,于2016年由多位业界资深传感器信号链芯片专家创立,致力于成为传感器信号链及物联网芯片的行业领导者和领先的工业级/汽车级芯片提供商。公司拥有核心专利20余项,产品性能达到国际一流水平,并成功打入一线知名品牌厂商。核心技术团队毕业于清华大学,荷兰代尔夫特理工大学等海内外知名大学,拥有恩智浦,美满电子及高通工作等半导体名企工作履历。主要应用:消费类电子,智能家居,工业控制,汽车电子消费电子:手机、笔记本电脑、平板、智能玩具、TWS,消毒盒、音箱盒、美容仪、电子烟,电动牙刷、蓝牙智能笔、采耳器、磁吸无线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 传感器 发帖人:领越Victor 发帖时间:2024-01-25 16:20:00
- 加速度传感器环境光传感器台湾Sensortek昇佳品牌STK系列好用不贵
- 加速度传感器STK8321STK83238325环境光传感器STK3331333233373338速度传感光传感器有用到欢迎来咨询
- 所属专栏: 技术交流 标签: 速度传感器 光传感器 发帖人:电源芯片韩工 发帖时间:2022-04-12 15:09:00
- 求个电容式油位传感器的设计方案
- 项目要求设计制作一款电容式油位传感器的采集变送板,主板输入电压:DC12V-18V之间,输出信号:0-5V的电压信号,传感器接线方式是两极电容式。要求:电路稳定可靠,给出详细的原理图和PCB设计图及BOM清单,有成熟设计产品者请找我🐧的7234734。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电容式油位传感器 发帖人:无字情书 发帖时间:2022-01-25 10:17:00
- 咨询:国产价格便宜的加速度传感器有哪些?
- 除士兰微SC7A20、明皓DA380,还有哪些价格便宜(1元以下)LGA-12-2x2x1.0的重力传感器?
- 所属专栏: 器件替换 标签: 重力传感器 发帖人:风云清淡 发帖时间:2021-11-04 17:19:00
- 森霸传感器AS312,一般都是什么价格啊
- 森霸传感器AS312,一般都是什么价格啊
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 传感器 发帖人:世纪末Endthe 发帖时间:2020-08-26 23:22:00
- 角位移传感器的原理和作用
- 角位移传感器的原理 角位移传感器原理是位移传感器的一种型号,采用非接触式专利设计,与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。它的设计独特,在不使用诸如滑环、叶片、接触式游标、电刷等易磨损的活动部件的前提下仍可保证测量精度。 该原理的角度传感器是光栅的原理,当传感器的旋转,输出高电平和低电平脉冲,没有转动360度输出脉冲数是固定的。该光栅更为紧密,角度分辨率较高,但成本较高,实践是采样同轴双层光栅,排列在一个交错的方式,从而通过脉冲捕捉双边可以实现脉冲的双倍的影响。我们常说,1024线编码器,输出的旋转一周4096个脉冲,基本可以满足精度要求。 传感器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 角位移传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-02 14:06:00
- 电位器式传感器结构和原理
- 电位器式传感器结构 电位器一种常见的机电元件,广泛应用于各种电气设备和电子设备中。电位器传感器就是将机械位移通过电位器转换为与之成一定函数关系的电阻或电压输出的传感器。 由电位器由电阻元件、电刷、骨架等组成。 形式:直滑式和旋转式,旋转式有单圈旋转式和多圈旋转式两种,电刷有触头、臂、导向及牰承等装置组成。触头常用银、铂铱、铂铑等金属。电刷臂用磷青铜等弹性较好的材料。骨架常用陶瓷、酚醛树脂及工程数料等绝缘材料。 电位器式传感器原理 在日常工作中,电位器可以说是一种常用的机电元件,广泛应用于各类电器和电子设备中。电位器式电阻传感器可将机械的直线位移或角位移输入量转换为与其成一定函数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电位器式传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-12 14:25:00
- 霍尔传感器的优点及用途
- 霍尔传感器是基于霍尔效应的一种磁敏传感器。将通有电流的物体放在磁场中,如果电流方向与磁场方向互相垂直,则在与磁场和电流方向都垂直的方向上会产生横向电势差,这个现象称为霍尔效应,产生的电势差称为霍尔电压。采用产生霍尔效应显著的半导体材料制成霍尔器件,作为霍尔传感器中的磁电转换元件,可以进行电磁测量,如测量磁场、电流、电功率等磁物理量和电量。霍尔传感器还可以利用磁场作为媒介,对很多物理量实现非接触式测量,通过转换测量力、位移、振动、加速度、转速、流量等非电量,广泛应用于工业、交通、通信、自动控制、家用电器等各个领域。 霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,广泛地应用于工业自动化技术...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 霍尔传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-08 15:07:00
- 用MEMS压力传感器来做水位探测可以吗?
- 大家好!我是做机械方面的多(比如我之前做的大象牌电烙铁吸烟仪,效果还是不错的,最近准备上马宝卖),不太懂电子,但经常关注电子方面的一些新技术。最近,我想做一个能精确显示水位、液位的装置,参考了多个,比如浮瓶、电容式、磁开关、超声波等多种液位测量,但觉得用水压测量较方便、准确。如下图所示,直接把MEMS传感器扔到水箱底部并固定即可,我这方面没任何经验,大家觉得可行吗?MEMS传感器很多,我搜索到的有:ST公司的LPS33HW、SMI公司的SM5G传感器等等。
- 所属专栏: 技术交流 标签: MEMS 水位 液位 发帖人:电子大象 发帖时间:2017-10-26 15:57:00
返回