结果:找到"深圳",相关内容32条
- 深圳芯片原厂想招2名技术人员
- ------岗位:芯片测试工程师工作职责:1、与IC设计团队合作,对流片回来的新品IC进行测试和验证。2、与封测厂进行对接,制定量产IC的测试方案、提高良率及品质控制。3、处理客户投诉,对不良品进行测试和分析,输出测试报告和解决方案。4.日常需要绘制一些测试用途的电路原理图和PCB板LAYOUT;5、使用本公司的实验室设备,对各类IC进行主要参数的实测。岗位要求:1、电子类或相关专业,专科及以上学历,英文CET4及以上。2、熟悉电子技术专业知识,精通模拟电子线路是加分项。3、熟悉至少一种MCU单片机的软件编程及应用开发。4、熟悉至少一种EDA软件,方便进行原理图绘制和PCBLAYOUT。5、...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘,深圳,电子元器件 发帖人:电子大象 发帖时间:2023-06-13 11:20:00
- 库博电子PD协议芯片智融SW2303
- SW2303是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议芯片,支持PD、QC、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP、VOOC以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和FB反馈两种工作模式。SW2303集成CV/CC控制环路,Type-C接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合ACDC或DCDC以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C口/Type-A口快速充电解决方案。
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 深圳 库博电子 PD协议芯片 智融SW2303 发帖人:qualpwr 发帖时间:2021-05-19 11:09:00
- 2021启动定位生态赋能打造蓝牙AOA城市展厅
- 2020年深圳核芯物联的生态合作伙伴已经在全国展开布局,已经覆盖的城市呈现星火燎原之势,请参见:2021年深圳核芯物联将在2020年生态合作伙伴覆盖的城市基础上,启动国产蓝牙AOA定位生态赋能行动,在全国333地级市免费帮助生态伙伴搭建蓝牙AOA定位展厅:如果您公司是软件开发商?有物联网软件平台如果您公司是解决方案商?做定位的解决方案如果您公司是系统集成商?有行业的项目机会如果您开放公司的展厅?面积至少50平方,层高至少3米以上,有CAD图纸如果您公司有可供培训的会议室?可以容纳20人以上,有大屏供展示如果您公司位置在城市的中心区域?交通枢纽CBD商圈科技园区,方便抵达如果您公司有熟练的技术...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 蓝牙aoa 深圳核芯物联 岳毅恒 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2021-02-16 12:59:00
- 强烈建议
- 强烈建议付款前要知道哪个仓库发货,有时候付了款知道是江苏仓发货,到广东就要几天,而深圳仓发货再慢的快递也不会超过三天
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 深圳仓 江苏仓 发帖人:ZDZNX 发帖时间:2020-04-11 20:17:00
- 红外镜头控制驱动板超声波清洗机
- 控制驱动板功能:1、实现红外镜头的调焦,调焦速度可设定;2、可以实现自动聚焦功能。清洗问题:针对红外镜头用到的控制驱动板的清洁工作主要是清除它在生产时残留的焊锡、黑点、杂质等污染物。超声波清洗机的清洗原理:超声波具有很强的穿透力和较好的方向性,其集中的声能在水中能传播较远的距离。超声波清洗设备的工作原理就是将超声波全在液体中的声能通过换能器转换成机械振动,通过清洗槽中的超声波辐射到清洗剂,使液体中产生保持振动的微气泡,使污物无法附着在清洗件表面而剥离。超声波清洗的空化原理:超声波在液体中传播的音波压强达到一定的气压时,峰值就可以达到真空或负压,产生的力将液体分子拉裂成接近真空的空洞,空洞破裂...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 深圳超声波清洗机 超声波清洗机 超声波 发帖人:深圳威固特超声波 发帖时间:2020-02-24 14:14:00
- 深圳电子工程助理招聘
- 公司就要从事电子电路方案开发,公司地址:深圳龙华新区目前有研发部,生产部,外贸部。主要对向国内电商,工厂提供方案。工作要求:懂得模拟电路,会AD。软件方面要会51最基本的平台。学历无要求,毕业生在校间有独立玩过一些电子设计制作也可以。主要做的产品,有3C类电子路,工控类。联系方式:私发我信,ORWX13510176573看到这个招聘信息的朋友,说明你已经是工程师了!加入我们!
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招人 深圳 工程师 发帖人:宏景 发帖时间:2019-08-15 10:15:00
- 无法低调,立创商城被深圳大学老师写进教材了
- 说出来你可能不信,深大老师化身立创“自来水”,让我们一不小心在学弟学妹中怒刷了一波存在感。因为立创商城出现在了他们的教材里。喏,就是这本书。深圳大学董磊老师主编的《电路设计与制作实用教程》,“卓越工程师培养系列”专业丛书的其中一本,属于高等教育“十三五”规划教材,据说许多高校电子相关专业的学生已经在使用了。这是一本什么样的书?作者说它是连接理论和实践的“桥梁”。这本书用一个STM32核心板作为实践载体,贯穿整个电路板设计与制作过程,将大量干货技能,包括元器件采购、STM32核心板焊接、原理图设计及PCB设计、制作元器件库、制作电路板等,打包输出,关键环节,如电路板焊接、PCB打样/贴片、电路...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 深圳大学 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-01-22 18:35:00
- 智能蓝牙挂锁APP
- 智能蓝牙挂锁可为日记本上锁,行李箱上锁,仓库上锁,宿舍衣柜上锁...深圳蓝牙挂锁方案商专业承接蓝牙智能方案应用,优势供应蓝牙挂锁PCBA\智能蓝牙挂锁IC方案,亦可根据客户的外壳完成个性化定制版蓝牙挂锁方案设计与开发。13580741381Q:1196393673(刘小姐)“蓝牙挂锁”是一个由内嵌MS1793低功耗蓝牙芯片的模块挂锁搭配蓝牙挂锁APP使用,在蓝牙有效射程范围内通过手机控制蓝牙挂锁开锁的方案。该方案可实现只需将手机蓝牙打开跟智能挂锁匹配,即可一键开锁,也可添加多个锁进行管理。方案特点:1.一键开锁:手机一点就能代替钥匙开锁2.设备电量显示3.多设备管理:一个APP可以添加多个挂...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 蓝牙挂锁方案,蓝牙挂锁APP,深圳蓝牙挂锁方案商 发帖人:szcxwkj17 发帖时间:2019-01-17 16:59:00
- 易天与您相约深圳光博会CIOE
- 继亚洲通讯展之后,易天光通信又将迎来2018年的第三个展会---中国国际光电博览会(简称CIOE),CIOE是具规模及影响力的光电产业综合性展会,覆盖光通信、激光、红外、精密光学、光电创新、军民融合、光电传感、数据中心等光电产业链版块。深圳易天光通信作为光通信行业的后起之秀,希望借助这个行业交流机会与业内精英共同探讨学习!参展信息:【展出时间】2018年9月5日-8日【展出地点】深圳会展中心【展位号】1F03易天希望借助这个平台,通过产品展示和技术交流,可以帮助客户更好的开拓通信行业特别是光模块产品的市场,同时易天凭借着通信领域的深厚经验,可以为客户提供创新的网络传输解决方案。随着速率的不断...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 千兆光模块 深圳光博会 CIOE 万兆电口光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-07-31 18:19:00
- 深圳入户新规(查看大图)
- 图片
- 所属专栏: 文化建设 标签: 深户 发帖人:XZB01 发帖时间:2017-07-19 10:32:00
返回