结果:找到"深圳炜世科技",相关内容235条
- 强烈建议
- 强烈建议付款前要知道哪个仓库发货,有时候付了款知道是江苏仓发货,到广东就要几天,而深圳仓发货再慢的快递也不会超过三天
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 深圳仓 江苏仓 发帖人:ZDZNX 发帖时间:2020-04-11 20:17:00
- 无法低调,立创商城被深圳大学老师写进教材了
- 说出来你可能不信,深大老师化身立创“自来水”,让我们一不小心在学弟学妹中怒刷了一波存在感。因为立创商城出现在了他们的教材里。喏,就是这本书。深圳大学董磊老师主编的《电路设计与制作实用教程》,“卓越工程师培养系列”专业丛书的其中一本,属于高等教育“十三五”规划教材,据说许多高校电子相关专业的学生已经在使用了。这是一本什么样的书?作者说它是连接理论和实践的“桥梁”。这本书用一个STM32核心板作为实践载体,贯穿整个电路板设计与制作过程,将大量干货技能,包括元器件采购、STM32核心板焊接、原理图设计及PCB设计、制作元器件库、制作电路板等,打包输出,关键环节,如电路板焊接、PCB打样/贴片、电路...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 深圳大学 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-01-22 18:35:00
- 目前WIZnet性价比最高的一款以太网控制器W5100S
- 尊敬的用户您好,我司最新推出一款WIZnet的以太网产品W5100S,W5100S芯片以更新生产工艺,更高速的传输速率,更优惠的价格,是当前性价比最高的以太网控制器。W5100S跟W5100相对比它降低了芯片内部的功耗和PHY的发热程度,W5100S支持高速SPI通信和8位的数据总线通信,跟W5500对比它减少了4路Socket,但是W5100S的4路Socket基本已经可以满足大部分用户的使用需求了。全硬件以太网芯片连网只需要读写几个寄存器就可以了,内部还集成了MAC和PHY,大大的减少了以太网的研发周期,加快了项目的进展。深圳炜世科技以最好的一站式服务,来为您提供一个高效的以太网产品。W...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: WIZnet 性价比高 以太网 W5100S 炜世科技 发帖人:WSGustin 发帖时间:2018-08-01 15:11:00
- 一款内部集成ARMCortex-M0和全硬件TCP/IP协议栈以太网MCU--W7500
- WIZnetW7500/W7500P是一款内部集成ARMCortex-M0和全硬件TCP/IP协议栈以太网MCU,内部资源丰富,是以太网联网产品单芯片解决方案,W7500是工业级芯片集成了MAC,外扩一个PHY芯片(如:IP101,其他PHY芯片,SWITCH芯片)即可联网,W7500P把IP101集成到芯片内部了,但是为商用级;W7500和W7500P的程序通用,用户根据自己的需求选择。深圳炜世科技作为WIZnet最佳代理商,设计了一款W7500开发板——W7500EVB,配套有丰富的例程和详细的用户手册。想了解更多信息,请联系我们(Email:support@wisioe.comTle0...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: TCP/IP协议栈 W7500 W7500EVB 炜世科技 WIZnet W7500P 以太网芯片 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-02-27 10:05:00
- 关于我司提供W5500技术支持服务时间通知
- DearAll,大家好,2017年度《WIZnet物联网通信协议详解系列培训活动》,已经圆满结束非常感谢参加WIZnet培训活动的广大朋友,对我们的支持与评价。希望我们举办的五期活动,能够帮助广大的物联网嵌入式工程师,深入了解以太网芯片性能特点(例如W5500/w5300/w5100),解决实际开发应用中遇到的以太网通信问题。只要大家有技术支持的需要,我们随时欢迎您的咨询。新春佳节即将来临,我司(深圳炜世科技有限公司)放假时间:2月11日-2月21日放假,正月初七(2月22号)正式上班。如果有技术问题咨询可通过发邮件support@wisioe.com给我们,收到邮件后,我们会记入下来,邮件...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: W5500 WIZnet W5500代理商 技术支持 炜世科技 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-02-08 11:47:00
- WIZnetW5500系列培训活动之“MQTT协议讲解和实践(接入OneNET)”
- 万物联网的时代已经到来,物联网也由当初的概念开始进一步落实。物联网通信协议当中发展最迅速、应用最广泛的就是MQTT,它是轻量级基于代理的发布/订阅的消息传输协议,并且可以通过很少的代码和带宽与远程设备连接。在本期培训中,我们将以STM32+W5500为硬件平台,一步步剖析MQTT的协议原理及其在OneNET平台的应用案例。赶紧报名吧,让我们一起领略MQTT和OneNET云平台的风采,系列免费培训活动本年度最后一期等你参加!活动主题:MQTT协议讲解和实践(接入OneNET)。活动时间:2018年1月20日(周六),活动为一天,上午10:00~12:00至下午13:00~16:30。活动地点:...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: WIZnet W5500 MQTT w5500代理商 炜世科技 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-01-11 15:16:00
- 《物联网TCP/IP技术详解》--以太网技术培训交流活动
- WIZnet以太网技术培训活动第三期圆满结束。第三期活动主要是围绕“如何将远程终端的固计升级”这个主题而展开讨论研究。我们炜世科技公司的苗工和包工,现场为大家讲解其实现的原理方法,并进行了演示操作给大家看。上次有很多报名参加的朋友由于临时工作缘故,导致不能参加的,请不要担心,还有机会可以再参加,活动会一直延续下去,我们炜世科技和WIZnet一起携手举办的活动,就是为那些想学习网络知识而无处可寻的朋友而提供的,我们主办活动的目的,就是为了学习和交流。我们的每次活动,现场都会提供这本书《物联网TCP/IP技术详解》给大家学习交流用。里面的内容都写的非常详细。我们每次实践操作的平台都是基于stm3...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 TCP/IP全硬件协议栈 以太网技术 WIZnet代理商 W5500炜世科技 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-11-27 11:38:00
- WIZnet以太网技术培训活动本月即将举办
- 好消息...让大家期待已久的培训活动本月又将开始啦!WIZnet和WISIOE一起携手举办以太网技术培训活动第二期,将于10月28日在深圳科学馆6楼举办,现场培训课活动全程免费,免费提供工作午餐,WIZnet主讲老师陈博士将继续为大家授课解惑,除此之外,还有来自深圳炜世科技的苗工,现场可以为大家提供技术支持,本次活动第二期主题为“常用应用层协议DHCP/DNS/NTP协议讲解和实现”活动现场实践操作硬件平台W5500EVB-M3。使用KEIL5MDK软件开发应用。本次活动面向全社会,创客、工程师、实习生、技术员等等都可参加报名,想报名参加的朋友,请发邮件【姓名+公司全称+电话+QQ】发送到邮...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: W5500代理商 以太网技术 W5500炜世科技 W5500IO模块 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-10-17 15:57:00
- ONENET_W5500_接入(HTTP)数据采集上传实践操作
- 用以太网模块W5500实现DHT11采集的温湿度数据上传ONENET平台(HTTP协议)提示:本文只适合有单片机开发编程能力的朋友可以看虽然是一个很简单的应用例程,但能突出W5500全硬件协议栈的特点,开发简单,底层接口都已写好,只需移植就行,您只要完成W5500的IP地址,子网掩码,网关,端口号,Socket的配置,从而实现联网。剩下的就是你上层的应用开发。硬件平台:W5500、STM32F103系列开发版、DHT11软件平台:C语言、MDK操作流程:1.建立工程,为开发做好准备。这里不做详细介绍,这方面不足的朋友自己去补课。2.移植W5500底层库文件。3.改成自己的API_KEY和设备...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: W5500代理商 W5500炜世科技 HTTP协议 ONENET 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-10-12 18:27:00
- 以太网培训活动第一期“物联网通信协议详解”
- 以太网培训活动第一期“物联网通信协议详解”物联网是当今时代的潮流,从事于单片机编程的工程师,如果不懂网络知识,又如何跟上时代的步伐?以太网技术也是门热门的学问,现在很多设计的工业产品,智能家居产品,酒店、酒吧、网咖等监控管理系统,都要求能实现互联,互通。还有电力管理系统,农业畜牧业管理监控系统都需要能实现远程监控的功能。以下是当场培训课的课件资料截图,上次有报名,却没时间参加的朋友,请不要遗憾,活动后期还会继续举办,还可以继续参加。全程免费培训,提供免费工作午餐,还有送书一本《物联网技术详解》。本次活动给大家提供了一个很好的学习平台,大家都是来自不同公司不同行业领域,互相交流,互相学习。第一...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 WIZnet培训 以太网通信协议 W5500深圳炜世科技 W5500培训活动 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-09-25 18:27:00
返回