结果:找到"清算",相关内容54条
- 解读《“东数西算”专题研究报告》
- 2022年2月,国家发展改革委等四部委联合印发通知,同意在8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。7月,中国联通研究院发布了《“东数西算”专题研究报告》。对于“东数西算”工程会对光通信行业产生什么影响,让我们一起来看下报告内容。由于报告内容很多,我们主要介绍下报告中关于光模块和液冷技术方面的内容。光通信模块液冷设备光通信基础设施等基建及设备制造属于“东数西算”产业链上游,主要包括供配电系统、温控冷却设备、服务器、网络设备、光通信模块、光纤光缆等各类设备。光通信模块光模块行业市场分析“东数西算”工程将进一步加速国内数据中心和云计算产业的发展,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 东数西算 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-08-19 11:18:00
- 如何快速清理AD软件产生的垃圾文件
- 众所周知,AD和Protel软件使用过程中,自动产生很多备份文件和垃圾文件,这些文件大部分在设计文档的Project或History目录下,尤其是History下,保持了大量的设计过程自动备份文件。这些文件主要价值是用于工作过程电脑突然宕机,可以到History目录下找到最近时间一版备份文件,将之恢复使用,减少因停电或电脑宕机导致的设计档损坏二又要重复设计一遍的问题。但时间久了日积月累下来该目录的文件会占用大量的磁盘空间,即占用资源又不方便资料备份。手工逐个文件删除清理的效率低下又费时费力,那么有没有一款可以快速自动清理软件产生的垃圾文件的工具呢?答案是肯定的。下面介绍个简单的方法,可以快速...
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD垃圾清理 Protel垃圾清理 发帖人:夕夜如风 发帖时间:2021-06-14 12:59:00
- 阻抗计算问题
- 你好,版主:自从嘉立创退出阻抗计算神器以来,深受大家喜爱,我有一点还是想知道,贵司计算阻抗的模板是以线中心到中心计算阻抗还是以线的边到边计算阻抗呢??
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗计算 发帖人:过往流云168 发帖时间:2020-05-11 10:48:00
- 阻抗计算
- 你好,PCB板用的JLC7628结构,板厚1.2mm,中间层的线宽用的是0.3mm,这时阻抗是多少欧啊?我顶层的微带线宽应该用多宽的才能让它们阻抗匹配?也就是说顶层的射频信号通过微带线后记过过孔到中间层的带状线,它们的阻抗一样呢?怎么用软件计算出来的,谢谢
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 阻抗计算 发帖人:SZBSD 发帖时间:2019-08-08 18:28:00
- 【技术论文】基于测距与指纹的室内定位算法研究
- 近年来,室内定位算法成为一个研究热点,在传统算法的基础上,相关学者也提出了一些改进算法,相比于传统算法在定位效果上也有了一定的优化,但都是局部的。传统算法都有其优缺点,那有没有一种兼容传统算法的优点又不受其缺点影响的算法呢?资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途!基于测距与指纹的室内定位算法研究.rar
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 论文 算法 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-31 15:46:00
- 请问怎样取消导线自动清除功能?
- 把A点到B点画一条线连通后,为什么其它线就自动清除了?请问怎样设置?谢谢!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 导线 清除 发帖人:PGDZ 发帖时间:2019-06-28 23:17:00
- 嘉立创清明节放假安排
- 尊敬的嘉立创客户:嘉立创将于清明节当天(4月5日)全体成员放假一天,届时无法提供审单、在线客服等服务,但不影响正常下单。此外订单交期顺延一天,请广大新老客户提前做好相关工作安排。给您带来的不便敬请谅解!深圳市嘉立创科技发展有限公司2019.3.29
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 清明节 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2019-03-29 16:09:00
- 请查显示已结算,但实际钱款没到钱包!
- 显示已结算,但都没有到账,请立创速查,是不是还有其他类似问题!!
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 结算问题! 发帖人:钽电容员工 发帖时间:2018-06-20 08:59:00
- 嘉立创清明节放假安排
- 尊敬的嘉立创客户:嘉立创将于清明节当天(4月5日)全体成员放假一天,届时无法提供审单、在线客服等服务,但不影响正常下单。此外订单交期顺延一天,请广大新老客户提前做好相关工作安排。给您带来的不便敬请谅解!深圳市嘉立创科技发展有限公司2018.3.28
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 清明节 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-03-28 16:22:00
- 嘉立创的帖子的搜索算法问题
- 嘉立创的帖子的搜索算法对于中文似乎是只要有一个字匹配就能搜索到,比如我搜索“光绘”出现如下的搜索结果。但是其完全不是我想要的,能不能让两个字完全匹配才能搜索到?如下面所示的针对英文的搜算法就是没有问题的,如下面我搜索“gerber”就没有问题。不知道能不能解决这个问题。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 搜索 算法 发帖人:不完美才是人生 发帖时间:2017-06-30 16:29:00
返回