结果:找到"源码",相关内容682条
- TIM0开发板测评报告+4位数码管显示
- 1.整体使用评价感谢立创的活动,抽中了开发板;收到的是MSPM0L1306开发板,开发板简洁,彩色丝印标识很清楚;因为是刚学STM32,第一次使用TI的芯片,使用起来比较缓慢,后面空了再慢慢研究.2.开发项目流程(方案介绍、方案系统框图、调试、指令等)测试了一个TM1650驱动数码管的方案;安装TI库,更新调试软件版本;根据提供的示例代码修改,调试I2C通信,测试LED数码管显示.3.成果展示(图片、描述等)
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 数码管 发帖人:xiaojin 发帖时间:2024-01-22 18:10:00
- YXC扬兴科技丨视频编码器与解码器的应用方案
- 视频解码器和视频编码器是数字信号处理中常用的设备,它们在数据的传输和转换中发挥着重要作用。概述与应用它是将模拟信号或数字信号转换为数字信号的编码设备,将输入的视音频信号源进行压缩采集并转换编码处理为机器可以识别的数字代码,编码压缩成文件或可实时网络传输的TS流数据,然后通过千兆或百兆以太网网络输出传送给下一级设备远程接收端或视频服务器使用,根据不同的压缩算法进行压缩,以达到更好的压缩效果。视频解码器和视频编码器在数字通讯、音视频压缩领域有着广泛的应用。视频编码器作为视频源的发送端,若接收端如果是PC机或显示设备就需要通过解码器进行解码播放。视频解码器则是将已经压缩的信号重新还原成原始信号,只...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 视频编码器 有源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-14 14:46:00
- 立创商城的物料编码能不能固定啊?
- 不知道是不是同样一款料,前几个月是这个物料编码,过了几个月,物料编号就改了,型号一样,但编码不一样.这样对我们研发指定型号造成很多麻烦.不指定物流编码,谁知道采购买回什么?但物料编码如果不固定,一个型号对应多个物料编码,这也用不下去啊.这个问题要怎么解决一下啊?比如这两款是不是一个型号?
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 物料编码 发帖人:张e 发帖时间:2022-02-10 14:51:00
- 旧手机号码没有使用了,接不了短信还能换新号码吗?
- 旧手机号码没有使用了,接不了短信还能换新号码吗?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 手机号码 发帖人:旅人1969 发帖时间:2019-07-26 17:03:00
- 科技杂谈4.游戏党绕不开的话题——显卡和CPU的近期推荐
- 好像在这里再谈这个都有点烂大街了。。。。。。但本人保证,一定写点在别处很难发现的东西,文末还有装机福利送出哦(>3<)1.显卡这一项主要针对于游戏用户,和特殊要求人群,毕竟一般办公影音和轻度游戏用CPU的核芯显卡就足矣,当核显性能不足时,就需要上独立显卡了。简单谈谈现阶段的显卡选购问题首先一定要不贪小便宜,现阶段市场上挖过比特币的矿卡比较多,性能是有,但普遍短命矿卡的重灾区主要在GTX1060,RX580,RX470,RX480,上比较泛滥。避开这几个重灾区,要是预算足够,推荐购入新出的显卡,像RX590,RTX2060,之类的均可或者在公司的官方店铺,购买有质保的常见矿卡型号的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 DIY 数码 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-24 15:25:00
- 求助:PCB加二维码丝印
- PCB加二维码丝印,有什么方法吗
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 二维码丝印 发帖人:HM 发帖时间:2018-12-10 10:11:00
- 商城发出的找回密码邮件收不到
- 缺陷:找回密码邮件收不到,其他类型邮件正常。此缺陷曾经造成我这个账号(当时仅绑定邮箱,未绑定手机)无法登录。我的账号问题在5月31日已经得到妥善处理,立创qq客服通过帮助我补绑手机解决问题。但我现在试验了一下,这个缺陷本身还是没修好。目前仍然无法使用邮件找回密码,只有手机找回好用。还请贵站开发继续安排修复,谢谢。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 找回密码 发帖人:shamiao 发帖时间:2018-06-14 10:36:00
- 根据《网络安全法》,要求登录时验证登录人的身份(如手机号)
- 各位客户:根据《网络安全法》的要求,论坛(社区)必须验证登录人的身份(如手机号验证就是其中一种)。因此我们今晚对登录这块进行了一个比较大的调整,当使用客户编号(或者手机号作为账号)登录的时候,要求输入登录人手机号码进行验证。由此带来的不便,我们非常抱歉。此外,我们近期陆续发现,有客户的账号因为弱密码,被人猜中,在社区发含有色情链接的帖子。对于弱密码的客户,我们强烈要求您修改密码(如在您登录的时候,系统检查到是弱密码,会严重建议您修改)。此外:如果同一个手机号码,在短时间内,用到了多个账号的登录,则系统会认为此手机号码存在异常,会被系统自动锁定,系统同时会认为这些被这个手机号登录过的账号存在异...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 弱密码 修改密码 《网络安全法》 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2018-06-08 22:58:00
- USB单片机CH554/CH559实用例程代码
- 各位网友大家好,近期有之前参加论坛活动的网友以及对CH554系列USB单片机感兴趣的朋友,都有咨询到一些除了我们官网提供之外的一些参考例程,近期我们把一些常用的例程整理集中了一下,给有需求的网友参考,这些例程大多是有关单片机USB的一些实例,覆盖了大多USB应用。有的例程是基于CH559/558编写,有的例程是基于CH554/553/552/551编写,其实差别都不大,这两个系列的芯片使用上也都相似。实例如下:1、CH559/CH558模拟U盘,支持文件拷贝,删除,新建,读写,格式化等操作,存储介质采用2M的SPIflash。2、CH55X系列芯片加密示例和说明文档。3、CH55X脱机烧录器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB 单片机 HOST 源码 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-10-23 15:19:00
返回