结果:找到"物联网",相关内容597条
- 大转盘云控灯物联网项目外包开发,寻找经验丰富硬件开发者
- 抽奖大转盘云控灯物联网外包开发,寻找经验丰富硬件开发盒子连接WIFI或者连接4G进行通信盒子初始化后与我平台连接通信,用户通过手机扫一扫打开网页,灯就转起来,用户再按"停"灯就停了整个过程由我平台进行通信控制盒子非常简单,主要是连网和控制灯灯带用的是三灯跑马灯,usb是供电如开发者,请联系我:QQ:157-1533-65
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网 发帖人:八戒商桥 发帖时间:2021-04-07 11:43:00
- NB-IoT的DRX、eDRX、PSM三个模式是什么
- NB-IoT的DRX、eDRX、PSM三个模式是什么?DRX、eDRx、PSM是NB-IoT的三大模式,他们在各种物联网和智能硬件场景中的使用方法有所不同DRX(DiscontinuousReception:不连续接收)虽然叫做“不连续接收”,但是对硬件产品来讲,是“连续接收”。随时都可以收到数据。相当于随时在监听,所以功耗最高。(DRX待机功耗1mA左右)eDRX(ExtendedDRX,扩展不连续接收模式),就是把网络先开一会、再停一会。开的时候能收到数据,停的时候收不到数据。停的时间从几十秒到几个小时,可以配置。(eDRX5分钟间隔的待机功耗在0.2mA左右)PSM(PowerSavi...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-26 11:28:00
- 2G网络在物联网中的应用
- 2G网络在物联网中的应用谈起2G网络给人的第一印象应该是2G手机,不过2G手机已经被淘汰了多年了,但如今在物联网领域中应用非常广泛。可移动的户外的物联网产品中,2G占据了一大半的份额。2G通信是什么2G,主要是GSM和GPRS网络。是10年前的主流手机网络。那个年代的手机,只能打打电话,发发短信,上一下纯文字的wap网页。那个年代,还是诺基亚、摩托罗拉的霸主时代,但转瞬间被3G、4G时代的苹果和三星打败。移动互联网手机,彻底淘汰了电话手机。10年前的手机,早已没有人使用了,但是2G通信依然活跃在我们周围,成为物联网产品的绝对主力通信手段。旧瓶装新酒虽然2G技术是很老的技术了,也已经在手机上被...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-26 11:22:00
- 通信模组的通信线路设计
- 通信模组的通信线路设计通信线路是数据交换的保证,2G模组一般为串口通信,3G,4G一般为USB通信。串口通信时,也要注意串口线尽量做好保护,并尽量做到对称,串口线内部不要穿插其他走线,保证数据传输的正确性。USB通信时,注意阻抗匹配,差分走线90欧,并保持等长,误差不超过10mil,与电源线等容易干扰的信号线做好隔离。下面以奇迹物联的AM400E产品为例,详细介绍具体设计方法。AM400E模块奇迹物联推出的一款LTE工业级无线通信模块,支持LTE-FDD、LTE-TDD、WCDMA、GSM通信。AM400E模块可以提供2组UART接口,其中一组支持硬件流控。最高支持3.6Mbit/s速率,接...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-25 11:25:00
- 关于物联网卡,您想了解的都在这里
- 关于物联网卡,您想了解的都在这里最近几年,物联网的概念非常火爆,越来越多的应用于我们生活的方方面面。连接物联网和智能硬件联网的重要桥梁,对于物联网相关企业来说非常重要,离不开物联网卡的支持。1.物联卡定义物联卡是电信、移动、联通推出的外观与我们使用的SIM一样,但是网络以及其他参数有别于SIM卡的,专门为物联网设计的专属号段的流量卡。2G/3G/4G/NB模式的物联卡,在技术上来说,与我们手机卡的接入模式没有任何差别。但是手机套餐资费非常不符合物联网的使用场景,为了适应物联网的需求,运营商限制物联卡的语音功能,并配套非常优惠的流量套餐,便于机器设备传输数据。从2016年开始,物联网上升为国家...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-25 11:21:00
- GPS与GPRS的区别于联系
- GPS与GPRS的区别于联系GPS与GPRS仅仅一字之差,使得很多人总是将两者搞混。尤其是刚刚接触GPS的朋友,总是会问:它和GPRS有什么区别和联系呢?那么,首先先让我们明确这两者的确切定义.何为GPS?GPS的英文全称为GlobalPositionSystem,通过简单的翻译之后我们便得到了:“全球卫星定位系统”这样的结果。从20世纪50年代后期开始,美国人用了30年,花了300多亿美金,建造了如此一个辉煌庞大的系统,可以说是航天史上辉煌的一笔。初建GPS全球定位系统的灵感诞生于子午线仪卫星导航系统,而子午线仪卫星导航系统无法显示定点高程、定位精度与定位时间不如人意的缺点促使了GPS的诞...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-25 11:19:00
- NB-IoT标准演进R13-R14
- NB-IoT标准演进R13-R142019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-I...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:12:00
- LTECat1-物联网时代的新宠
- LTECat1-物联网时代的新宠随着NB-IoT在今年达到5000万的出货量,明年上看1亿,当仁不让地快速崛起之后,一块介于连网高速率(5G和4GLTE)和低速率(2GGPRS和NB-IoT)之间的中速率(包括3G、Cat.1、eMTC(catm))市场正在兴起。LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。其中,Category1作为最低版参数配置的用户终端等级,让业界能够低成本地设计“低配版”的4G终端,一般简称Cat1。因此,发展Cat1网络及相关产业,对于补齐物联网主要场景需求很有意义。与以往移动通信技术不同,4GLTE给所有用户提供的并非完全相同的同质化服务,LTE网络运营商...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:08:00
- 无线测试资料-测无线模块
- 先看一下射频功率和接收灵敏度的定义:功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,功率计测量的优点是准确,频谱仪是最常用的射频测量仪器,通过调整合适的带宽(RBW、VBW)及触发方式,可以测量各种调整方式的功率。接收灵敏度测试使用信号源。一般信号源要发的数据是我们预设好的,是我们已知的,所以误码率的判决也是接收机里的处理器做判决,一般是接收模块上的单片机将接收的数据和预设的已知的数据做对比,将结果通过串口(网口)发到...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-29 09:13:00
返回