结果:找到"特尖万用表笔",相关内容492条
- 福禄克17B系列万用表
- 作为电子行业的专业工具,福禄克万用表系列一直以来都备受信赖。其中,17B+、17BMAX-01、17BMAX-02和17BMAXKIT是四款备受瞩目的产品,它们在测量领域提供了卓越的性能和便利性。17B+:这款万用表集多种功能于一体,包括电压、电流、电阻、电容、温度等基本参数的测量。内置的真效值功能能够准确测量非正弦波形,而快速检测技术确保了高效的测量速度。另外,17B+还具备背光显示屏和符号显示功能,方便在各种环境下使用。17BMAX-01:这款万用表是专为工程师和技术人员设计的。它具备更强大的测量功能,包括频率、电感和电容的测量。同时,它还具备RS-232接口和PC远程控制功能,将数据传...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 万用表 Fluke 立创MRO 发帖人:十七ovo 发帖时间:2023-07-21 15:03:00
- 安捷伦Agilent34401A台式数字万用表
- Keysight(原Agilent)34401A数字万用表以异乎寻常的经济价位建立了价格/性能的新标准,可以提供61/2数字分辨率、每秒钟1000个读数和15ppm的基本直流精度。34401A是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。良好的台式工作性能34401A的清晰合理的前面板使你能够很容易地选择所有的主要测量功能,包括传统的“台面工作"功能,像连续性和二级管测试;数字运算功能,如零位,dB,dBm,界限测试和最小/平均等功能也很容易选择。简单的菜单可让你访问强有力的高级功能,例如把多达512的读数存储到内部存储器中。测量结果显示在明亮的高可见度的显示器上。坚固的机壳可保证...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 34401A Agilent34401A 台式数字万用表 发帖人:深圳沙井方丰瑞仪器 发帖时间:2023-05-10 17:39:00
- DMM7510型吉时利七位半触摸屏数采万用表
- Keithley吉时利DMM7510型七位半触摸屏数采万用表1、高精度万用表,分辨率3位半到7位半蒋2、扩展小量程:100mV,1Ω和10?A量程,更适合低电平信号测量3、自动校准功将温度和时间的漂移对测试的影响降至***,从而提高精度和稳定性4、5英寸高分辨率触摸屏显示屏5、实现信号和瞬态的可视化6、缩短学习曲线,更迅速获得结果7、利用采样速率1MS/s的18位AD转化器,***分析电流和电压的瞬态波形波形8、超大容量读数内存(2750万数据),捕获更多信号9、先进模拟触发,包括边沿、脉冲和窗口模式,捕获关键信号10、触控缩放,设置光标功能,便捷的人机交互功能11、无需连接计算机,通过触摸...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: DMM7510型吉时利七位半触摸屏数采万用表 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-03 18:58:00
- 是德/安捷伦Agilent34465A台式数字万用表
- 34465A六位半数字万用表,Truevolt数字万用表六位半数字万用表,能够实现更高的测量精度以及更快的测量分析。4.3英寸彩色图形显示屏可显示直方图、条形图和趋势图,使您能够轻松监测测量结果并加快进行统计分析30ppm基本DCV精度使您可以充满信心地进行测量1µA量程和pA分辨率能够测试小功率器件可通过USB或LAN/LXI核心接口进行灵活的自动化测量现在包括数字化和先进触发(DIG)功能
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 万用表,34465A 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2022-04-23 14:58:00
- 爱德万ADCMT5450电阻微电流表
- 日本爱德万ADCMT5450数字超高电阻微电流表JIANGADCMT5450/5451,eディーシー独自的可变增益反馈方式的I-V变换器,数字万用表培育了的高精度A/D变换器,低噪音高速响应电压发生器配备,高速、高稳定各种高电阻测定应用程序能对应的,超高电阻/微电流表。高电阻测定二次电池和半导体用电气绝缘材料、电容器和印刷板等电器电子零件,又的各种合成树脂和库姆材料等广泛的领域,研究开发、制造、质量检查用途为止能对应。各种夹具和组合,通过JIS规格依据了表面电阻率,体积电阻率的测量也是可能的。微电流测定,高电压加载时的半导体元件的泄漏电流,高感光度测定等。日本爱德万ADCMT5450数字超高...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 爱德万 ADCMT5450 电阻微电流表 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-22 18:46:00
- 立创商城LCSC530+万用表简单测评
- 在节前终于收到里赠送的LCSC530+万用表,正好放假休息一下,对该表进行了简单的测试,主要是精度方面。文字水平有限,图来凑。主要测试的项目为直流电压,交流电压,直流电流,电阻,电容等测试。万用表选了手里的是德34401A和FLUKE117C作为对比。电流采用菊水PLZ150F。话不多说上图。////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////这个表总体来说各项初始精度还是不错的,不知道长期稳定性如何,等过段时间再做测试。还有就是外面的保护套时间长了是否会变成豆腐渣。之前有过一台费思泰...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: 立创商城 LCSC530+ 万用表 发帖人:wyh0012 发帖时间:2019-09-12 22:23:00
- 【再送1500台!】立创LCSC530+万用表正式上架
- 万用表作为电子爱好者最常用的测量仪器之一,是一种集成多种常用电学测量功能的仪器,甚至具备自动量程选择和诸如测量电容、电感、频率、占空比、温度、三极管放大倍数等扩展功能,万用表还具备电压、电流、电阻三大基础测试项目,乃电子攻城狮的必备神器!!!立创商城本着优质优价的原则,选择了业内一流厂商作为合作伙伴,设计了LCSC530+这款高稳定性元件、可靠耐用的万用表产品,不仅价格亲民,更集性能稳定、响应速度快、寿命长等优点于一身。LCSC530+已经正式在商城上架,售价仅为89元。继上次赠送5500台万用表之后,很多用户都感慨下单不逢时,大家墙裂要求活动延续!于是,我们决定再送1500台!(注意:参与...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 万用表 免费 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-08-16 18:24:00
- 【新品交流】立创商城新型数字万用表LCSC530+新品交流区
- >>点击查看商品详情<<新型数字万用表LCSC530+已上线,欢迎大家留言交流,官方将一直关注动态,与大家互动。目前商城已启动“积分兑换万用表”活动!大家可前往积分商城兑换>另外,继上次赠送5500台万用表免单券之后,很多客户都感慨下单不逢时,大家墙裂要求活动延续!于是,我们决定再送1500台!2019年8月28日-8月31日,在立创商城的单笔订单实付金额满1000元,将获得数字万用表免单券一张。**备注:1)参与客户编号按支付时间排序,每个客户编号限参与1次,数量有限,先到先得(已获得过《5500台免费送!立创LCSC530+万用表正式上线》活动奖励的客编号,将无法参与本次活动);2)免单...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 万用表 LCSC530+ 新品 立创商城 发帖人:立创小星 发帖时间:2019-08-16 17:13:00
- 出FLUKE福禄克F175万用表
- 联系人:薛晓13650454345(同微信)价格另仪公司长期回收各类电子仪器仪表,如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!回收个人闲置仪器仪表,回收工厂待处理设备。业务范围:仪器销售、仪器回收、仪器维修、仪器租赁、计量、校准等经营品牌:Agilent/安捷伦、HP/惠普、Keysight/是德科技、Tektronix/泰克、Keithley/吉时利、FLUKE/福禄克、Chroma/致茂、Topcon/拓普康、KonicaMinolta/柯尼卡美能达、Kikusui/菊水、Prodigit/博计、Hitachi/日立、Hioki/日置、R&S罗德与施瓦茨、Lecroy/力科、Adv...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 出 FLUKE福禄克 F175 万用表 有需要的联系 发帖人:迷人的小妖精 发帖时间:2018-09-13 16:12:00
- 超级尖的万用表笔,测试0402封装及BGA引脚无压力,以及万用表的电池
- 图片
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 特尖万用表笔 发帖人:Leozrj 发帖时间:2018-01-08 11:57:00
返回