结果:找到"环保",相关内容125条
  • 专业版安装失败
  • 原来用的是标准版。为了打开一个专业版的工程文件,就安装嘉立创专业版。安装完后打开一片白屏。下到C盘,重装了好几次了,还是一样的现象,运行软件后,就是一片白屏。不知道咋回事
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 境安装 发帖人:倒走的小小驴 发帖时间:2023-10-26 09:28:00
  • ​把桥式压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小
  • 把桥式压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小1.有没有可能做成一个手环大小,用于检测各个关节,肌肉纬度,膨胀等单点正向压力0-1kgf说白了就是三合一,小型化。把变送器精简,PLC相当于MCU,可行不?2.用恒流源驱动?(恒流源的好处是使得传感器输出信号只与电流和传感器内部电阻值有关,电流恒定,也就是完全和压力值有关)我电池才30mah,350欧姆阻抗,激励电流要10mA吧?3.3/350=0.009428571429,那岂不是用不到10个小时,产品本身需要10个小时以上监测功能,充满一次电3.0.9-2.2mV/V的输出灵敏度,传感器供电5V,假如满量程是...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 手 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-04-05 10:56:00
  • 光纤环形器有什么作用?
  • 在无线接入网中,环形器主要用于基站天线输出信号与输入信号的隔离。环形器、隔离器是5G基站中的一个核心器件,随着5GMassiveMIMO的大量增加,光纤环形器的应用需求量也将大幅增加。光纤环形器的主要特点是可实现单根光纤上的双向光信号传输。环形器的信号传输方向是不可逆的,一次只能在一个方向上将光信号从一个端口引导到另一个端口,光信号虽然可重定向方向但必须沿着一个方向按顺序通过端口。比如三端口的环形器光信号必须从端口1到端口2,然后传播到端口3。如下图所示三端口环形器的原理图,信号若从端口1输入,则从端口2输出;而信号从端口2输入,则将从端口3输出,其输出损耗都很小。光从端口2输入时,从端口1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤形器 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-01-05 15:53:00
  • 玻璃管保险丝的工作原理及主要参数
  •   玻璃管保险丝工作原理  保险丝通心时内电流转换的热量会使熔体的温度上升,在负载正常T.作电流或允许的过我电流时,电流所产生的热员和通过熔休,壳体和周围环境所幅射,对流和传导等方式散发的热量能逐步达到平衡;如果散热速度跟不E:发热时,这些热量就会在熔体E.逐部积蓄,使熔体温度上升,一只温度达到和超过熔体材料的熔点就会使它熔化,从而断开电流,起到安全保护的作用。  保险丝的电压降是保险丝在额定电流条件下,其两端的电压降。它反映了保险丝的内阻,其值不应过大。若将内阻(电压降)过大的保险丝安装在电路中,它将影响电路的系统参数,使得电路不能正常工作。标准对电压降不仅有其值的上限规定,而且对其一致性...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 险丝 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-25 14:40:00
  • 三串保护板一些奇怪的故障
  • 保护IC用创芯微的CM1033-DS,mos管用KIA的4603A,电阻电容用典型值参数。故障都是偶发性,故障率大概5%左右,老化也老化不出来,故障多为:不能充放;能充不能放;能放不能充;经过保护板输出电压和电池组电压不符(偏低),保护板漏电导致电芯放死等;后来把不良品处理下发现,用风枪把电容吹下来,那些故障大部分都正常了(吹下来的电容95%都是好的,极个别是短路或者有电阻值出来);因为电容是从淘宝买的,所以怀疑电容的质量问题。特意在立创买了些电容回来再贴100片测试,发觉还是有这样类似的故障(3组出现能充不能放),也是把电容吹下来换上去就好了。IC和mos管是厂家直接进的货,这2个料应该是...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 护板 发帖人:Emansiki 发帖时间:2020-05-17 11:19:00
  • 2019.5.7晚工程文件不能保存
  • 2019.5.7晚工程文件不能保存,是咋回事?这是重大bug吧?顺便做了个使用记录,放在附件。后续会不定期更新该文件。memo立创EDA.rar
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 发帖人:titron 发帖时间:2019-05-07 08:53:00
  • 环保简易型钢网,已经用过的客户来评价一下
  • 环保简易型的钢网,不封AB胶和银龙胶纸,我们推出已经有两周左右的时间了,每天有100个简易型的钢网。对于这些简易型的钢网,各位怎么评价?使用的如何?欢迎反馈----环保简易型钢网介绍帖子:http://club.szlcsc.com/article/details_9332_1.html注意:想选择环保简易型钢网的客户,务必看清楚,环保简易型是不封AB胶和银龙胶纸的,一般不适合贴片厂使用!仅适合个人用户!
  • 所属专栏: 激光钢网 标签: 简易型 钢网 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2017-10-28 10:06:00
  • “环保简易经济型”钢网,是否值得拥有?
  • 这两天朋友圈刷屏了一篇文章,《外卖,正在毁灭我们的下一代》,说的是外卖大增,所引发的包装盒和塑料袋大增,垃圾围城的问题。深有感触。因为,我们公司的垃圾桶,最近又增加了一个超大型的。原因就是,叫外卖的超多,吃完的包装盒和垃圾袋越来越多,装不下了。我们昨天跑了一趟钢网厂,看工人怎么封网。整个封网过程中,封网用到的AB胶不但过程繁琐,而且AB胶超级超级浪费,且会产生不少的垃圾。由此,我们想到是否可以推出“环保简易经济型”钢网,主要考虑的是针对30*40,37*47的小钢网。所谓“环保简易经济型”指的是,这个钢网,不封AB胶,不贴银龙胶纸。如下图:如上图所示,这个钢网,就是在网框上,用黄胶粘贴了钢片...
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 经济 简易 钢网 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2017-09-20 11:05:00
  • CD4046各种后缀的区别
  • 同样用CD4046BE的电路换成的CD74046Bt或是别的都不能用,不知道这个区别在哪里,如果用贴片的CD4046BE应该用哪个后缀
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 4046 锁相 PLL 发帖人:我叫电磁侠 发帖时间:2017-05-14 19:04:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: