结果:找到"环保简易型",相关内容420条
- 请教下,圆环三D显示没镂空的问题。
- 如图我边框层设置了,怎么3D显示中间还有实体了,我需要中间是镂空的,有知道咋搞吗
- 所属专栏: 技术交流 标签: 圆环 ,三D模型镂空显示 发帖人:古路星空 发帖时间:2023-11-03 09:04:00
- 专业版安装失败
- 原来用的是标准版。为了打开一个专业版的工程文件,就安装嘉立创专业版。安装完后打开一片白屏。下到C盘,重装了好几次了,还是一样的现象,运行软件后,就是一片白屏。不知道咋回事
- 所属专栏: 技术交流 标签: 环境安装 发帖人:倒走的小小驴 发帖时间:2023-10-26 09:28:00
- 求帮忙画一个简易接触电路板
- 实现要求,A板装弹簧顶针,焊接,并预留两个焊盘,及螺丝固定孔B板要求,外大环,内小环,B板A面,镀金工艺。B板B面两个焊盘,分别连通到大小环。比较急。求大神帮忙!有偿请求
- 所属专栏: 项目外包 标签: 一个简易接触电路 发帖人:leoxm 发帖时间:2023-06-15 17:29:00
- 把桥式压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小
- 把桥式压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小1.有没有可能做成一个手环大小,用于检测各个关节,肌肉纬度,膨胀等单点正向压力0-1kgf说白了就是三合一,小型化。把变送器精简,PLC相当于MCU,可行不?2.用恒流源驱动?(恒流源的好处是使得传感器输出信号只与电流和传感器内部电阻值有关,电流恒定,也就是完全和压力值有关)我电池才30mah,350欧姆阻抗,激励电流要10mA吧?3.3/350=0.009428571429,那岂不是用不到10个小时,产品本身需要10个小时以上监测功能,充满一次电3.0.9-2.2mV/V的输出灵敏度,传感器供电5V,假如满量程是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 手环 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-04-05 10:56:00
- ESD保护器件的应用与选型
- ESD保护器件的应用与选型.pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: ESD保护器件的应用与选型 发帖人:元基朱生 发帖时间:2022-06-06 17:09:00
- 帮客户找替换,可以替换520712升压24V36瓦输出,效率92以上
- 此前客户应用台湾的一款芯片,12V输入升压到24V输出36瓦效率据说能做到90然后同事手焊一个板子,还好,效率不低,9293的,并且外围也简单
- 所属专栏: 器件替换 标签: 12升压24V的外围简单的升压型IC 发帖人:中广芯源003 发帖时间:2022-04-13 11:05:00
- 立创EDA专业版架构简图
- 正在制作公司内部的工程师培训教程,在官方网站找不到类似,所以根据自己理解的制作了这一份架构简图,分享大家参考
- 所属专栏: 使用教程 标签: 架构 简图 发帖人:ScottLin 发帖时间:2021-05-19 08:57:00
- 什么是DWDM密集型光波复用?DWDM产品有哪些?
- 密集型光波复用(DWDM)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送。这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。更确切地说,该技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能(例如,达到最小程度的色散或者衰减)。这样,在给定的信息传输容量下,就可以减少所需要的光纤的总数量。可以说,这样的一项技术对于光通信的传输来说,是具有很大的意义的。那么,DWDM的原理是什么呢?它又有哪些的产品应用?在本文中,易飞扬将给大家详细介绍DWDM。DWDM原理在实际操作过程中,为了能够合理的利用单模光纤在1.55pm低损耗区产生的宽带资源,就需要根据不同的频率以及波长...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM 密集型光波复用 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-30 14:45:00
- 环保简易型钢网,已经用过的客户来评价一下
- 环保简易型的钢网,不封AB胶和银龙胶纸,我们推出已经有两周左右的时间了,每天有100个简易型的钢网。对于这些简易型的钢网,各位怎么评价?使用的如何?欢迎反馈----环保简易型钢网介绍帖子:http://club.szlcsc.com/article/details_9332_1.html注意:想选择环保简易型钢网的客户,务必看清楚,环保简易型是不封AB胶和银龙胶纸的,一般不适合贴片厂使用!仅适合个人用户!
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 环保简易型 钢网 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2017-10-28 10:06:00
- “环保简易经济型”钢网,是否值得拥有?
- 这两天朋友圈刷屏了一篇文章,《外卖,正在毁灭我们的下一代》,说的是外卖大增,所引发的包装盒和塑料袋大增,垃圾围城的问题。深有感触。因为,我们公司的垃圾桶,最近又增加了一个超大型的。原因就是,叫外卖的超多,吃完的包装盒和垃圾袋越来越多,装不下了。我们昨天跑了一趟钢网厂,看工人怎么封网。整个封网过程中,封网用到的AB胶不但过程繁琐,而且AB胶超级超级浪费,且会产生不少的垃圾。由此,我们想到是否可以推出“环保简易经济型”钢网,主要考虑的是针对30*40,37*47的小钢网。所谓“环保简易经济型”指的是,这个钢网,不封AB胶,不贴银龙胶纸。如下图:如上图所示,这个钢网,就是在网框上,用黄胶粘贴了钢片...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 环保 经济 简易 钢网 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2017-09-20 11:05:00
返回