结果:找到"环境安装",相关内容434条
- TIMO开发板测评keil5环境体验
- 1.感谢立创的帮助分享:https://pan.baidu.com/s/1G-BzP8Nla_YHbCyu5a68sw?pwd=o3lt密码o3lt提取文件默认自动安装即可由于年低工作忙的原因,实际发的测评时间不多,如有偏见请大家谅解;以下是我的一些体验心得和建议分享给大家希望能帮助到大家;2.板子设计引脚分明清晰,且是主流的typec接口和常用CH340;keil开发环境下配套mspm0_sdk、sysconfig、TexasInstruments.MSPM0L11XX_L13XX_DFP.1.2.1使用赞赞赞3.第一次使用这个平台社区,个人觉得一个新产品的好坏很大一部分来自使用开发环境,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: mspm0l1306 TI MO开发板测评+keil5环境体验 发帖人:26038W2021 发帖时间:2024-01-27 00:25:00
- TiM0开发板测评报告+CAN外设使用(初始化成功)
- 2024.1.27:can调试最新进展:按执行顺序依次移植代码可以看到不崩了,但卡在这个位置:这种问题可能得深扣寄存器了,出于时间考虑,换一个例程比对着移植:先验一下其他can例程是否可用:ok,老崩长谈,但是没关系,我们有立创官方例程,继续移植:发现其他工程中有类似上图的亿点点小不同,仔细比对后,将多出来的部分补上:启动成功!哈哈哈!明天就是截稿日了,争取明天结束前让小米电机转起来,这差事就算不辜负了。突然发现原来评测贴是有格式的,补充一下:1.整体使用评价基于MSPM0G3507的开发板是一个功能丰富、性能强大的工具,适用于初学者和经验丰富的开发者。该开发板的设计考虑到了易用性和可扩展性...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 搭建开发环境 CAN外设 发帖人:电气土拨鼠 发帖时间:2024-01-26 19:46:00
- 专业版安装失败
- 原来用的是标准版。为了打开一个专业版的工程文件,就安装嘉立创专业版。安装完后打开一片白屏。下到C盘,重装了好几次了,还是一样的现象,运行软件后,就是一片白屏。不知道咋回事
- 所属专栏: 技术交流 标签: 环境安装 发帖人:倒走的小小驴 发帖时间:2023-10-26 09:28:00
- 建筑、工业、环境照明高端电流检测降压LED恒流驱动器
- 概述OC5010B是一款内置5A功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED恒流驱动控制器。OC5010B通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能。调光脚ADJ兼容PWM和模拟调光的。当ADJ脚电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。OC5010B特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V到60V。特别内置了一个LDO,其输出电压为5.5V,最大可提供5mA电流输出。OC5010B内置过温...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 建筑、工业、环境照明 发帖人:诚智星电子 发帖时间:2023-06-19 11:52:00
- 立创梁山派GD32F470ZGT6--安装KEIL5.37环境
- 1.软件下载;2.软件安装;3.软件注册;4.导入芯片包;5.更新编译器;帖子中出现的软件均上传至百度网盘,需要请自取。资料链接一定要放在开头链接:https://pan.baidu.com/s/1tzoOWtzf-2AiwYcftqwvzw?pwd=1hzh提取码:1hzh1.软件下载如果不想去官网下载,可以直接使用上面的百度云链接上的KEIL5.37安装包里的文件进行安装(如果你没有会员,建议还是去官网下载得了)去到keil官网:www.keil.com(直接复制该链接)点击上面的菜单栏中的【Download】跳转的下载界面进入界面后,选择【ProductDownloads】进行产品下载...
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 梁山派 Keil环境 GD32 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-05-31 12:56:00
- 启明智显分享:SSD201/202开发环境搭建
- SSD201/202开发环境搭建1、下载源码,并将源码拷贝到linux目录下。2、安装交叉编译链(1)解压gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gztar-xvfgcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gz-C.(2)配置环境vi~/.bashrc(3)修改环境变量在最末端添加:exportPHAT=/{项目路径}/gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf/bin:$PHAT(4)加载配置source~/.bashr...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SSD,开发环境,开发教程 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-12 10:43:00
- 32位系统可以安装立创EDA专业版
- 大家好,请问我电脑是32位系统,安装EDA专业版的时候弹出“内部错误:cannotexpand"autopf64"constantonthisversionofWindows”,是怎么回事?难道是32位系统安装不了专业版吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: EDA安装 发帖人:木木木木木木 发帖时间:2022-10-01 16:50:00
- 在mx_linux上安装LCEDA运行无反应
- 返回列表安装后有目标文件,有启动器图标,单击无反应
- 所属专栏: 模块答疑 标签: 安装问题 发帖人:纯粹是玩 发帖时间:2022-09-19 10:03:00
- 【智能穿戴开发教程2】开源蓝牙心率防水运动手环-开发环境搭建
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列开发环境搭建本节开发环境搭建主要讲解KEIL、JlinK驱动、SmartSnippets、USB转串驱动的安装。。KeilMDK是基于ARM的微控制器最全面的软件开发解决方案,并且包含了需要创建、建立和调试嵌入式应用的所有组件。大家可以通过http://www2.keil.com/mdk5/525下载目前最新的MDKv5.25,安装Keil。当然,也可以通过我们所提供的资料包安装。这里以我们资料包中的MDK5为例。(1)运行mdk511a,点击Next。图1(2)勾上IagreetoallthetermsoftheprecedingLicen...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 开发环境搭建 智能穿戴 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 16:36:00
- NSI45030AT1G45V35MAON安森美LED恒流驱动器环境照明方案
- NSI45030AT1G该线性恒流稳流器是一款简单、经济和耐用的器件,适用于为LED中的调节电流提供经济高效的方案(与恒流二极管CCD类似)。该恒流稳流器基于自偏置晶体管(SBT)技术,在较宽的电压范围内调节电流。它使用负温度系数来保护LED在极端电压和电流下不会发生热崩溃。恒流稳流器将立即开启,达到25%调节时仅使用0.5VVak。它无需外部部件,因此可设计用作高压侧或低压侧稳压器。高阳极-阴极电压额定值可耐受汽车、工业和商业标志应用中常见的浪涌。该恒流稳流器采用耐高温封装,符合AEC-Q101标准,并获得UL94-V0认证。特性强大的电源封装:460mW,宽工作电压范围,立即开启电压浪涌...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 环境照明 车灯 尾灯 LED条纹和模块 发帖人:TR8808 发帖时间:2021-10-25 16:59:00
返回