结果:找到"电信",相关内容1000条
- 小白科普-通信网中核心网、城域网、接入网
- 通信网络的一个整体结构,大致包括:骨干网、核心网、城域网、接入网,其中接入网又分为无线接入和有线接入,以及承载网。听起来很复杂,我们再分解来看看。从最靠近用户端开始的是接入网。接入网,简单点来说,就是从用户终端(如手机、电脑、平板、网络电视等)到运营商城域网之间的所有通信设备组成的网络。其中无线接入网通俗点说就是手机移动通信,4G、5G网络;通常所说的光纤到户FTTH就是有线接入网。接入网的传输距离一般为几百米到几公里,因此经常被形象地称为“最后一公里”。承载网负责承载数据、汇聚数据的网络,主要是传输数据。我们通过手机拨打电话或上网时,基站会接入手机的信号,信号通过承载网传送到核心网,再由核...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 通信网 发帖人:hycsystem 发帖时间:2023-08-03 17:23:00
- 找电子信息工程及相关专业中高级工程师
- 申报通信工程资质今需电子信息工程及相关专业工程师人员如下:中级5名、高级3名,地区无限制,国家评审,最好能在网上查询得到或者有公示名单,联系陈工13620432773(微同)q:3151401645
- 所属专栏: 人才需求 标签: 工程师 电子信息工程 发帖人:陈工315 发帖时间:2020-12-02 09:13:00
- 诚聘电子、计算机、通信、自动化职称人员
- 我司急聘中高级通信、计算机、自动化、电子职称多名,地区不限、最好可网查、价格美丽、长期有效。联系陈工V:13620432773Q:3151401645
- 所属专栏: 人才需求 标签: 电子 计算机 通信 自动化 发帖人:陈工315 发帖时间:2020-09-17 17:18:00
- LOTO实践【干货】4红外传感意想不到的干扰osc802
- 上次写过的一个项目,主要是掉落物监测的功能由于现场安装的距离改变而造成波形幅值变小,不得不现场采用电压比较器搞定了。这次还是同样的板子,不过是在不同调试现场解决不同的问题。客户反馈的现象是在在室内设备可以很好的实现基于红外传感的掉落物监测,但是安装在靠近室外戒者室外的设备白天就会失灵如上图所示,根据客户反馈第一时间验证了下,左图和右图在不同的日光环境下做了情景复现。E为红外发射,R为红外接收,使用LOTOinstruments的USB示波器OSC802迚行波形检查。确实左右两图的不同光线下,测出来的红外传感的波形有很大不同上图中,A代表日光(室外戒者靠近室外)对红外接收传感器的照射,B代表发...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器,测试,信号源,电源 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-08 15:20:00
- Loto实践干货(3)测量CAN总线通讯数据
- 最近在做运动控制卡的项目,调试样机的过程中,需要验证CAN总线通讯功能的正确性。以前只限于理论上认识CAN总线,使用的CANbus的通讯卡也是有上位机例程,基本上简单地配置上位机软件就可以正常工作了。这次调试需要深入测试CAN接口的通讯过程,正好把之前的对CAN的认识再复习深化一下。之所以采用CAN总线,是因为它只需要两根双绞线就可以连接多个通讯节点,并且可以传输相对远的距离,在工业现场抗干扰能力也很强。下图是我按照CAN总线的要求做的一条双绞线,黄色和绿色分别是CAN_High线和CAN_Low线。要求绞距20mm,不绞合的距离不超过50mm。规定的双绞线传输距离与CAN总线的传输速率的关...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器,信号源,电源。测试 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-03 17:13:00
- LOTO实践【干货】2-电压比较器的快速应用
- 话不多说先上图:最近出差去客户那边做设备调试,现场如上图,其中我负责的技术部分包含了一个掉落物监测的功能。硬件上的原理比较简单,发射板上的红外发射头阵列,以扫描方式发射,接收板接收发射的信号。板子如下:在客户那里发现发射和接收功能不正常,反复试验,经常有物体掉落了但是没有被红外感应到。后来发现是由于客户安装的时候距离比我设计和验证的大,客户那边的距离达到了一米以上。现场用万用表测发射接收的信号竟然没有反应,现场也没有示波器。还好同事带了USB示波器和笔记本电脑,现场检测出一米以上安装距离的红外发射信号是这样的:幅度只有120毫伏左右。图上是用的探头X10档位衰减了10倍的图,用的是LOTO的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器,测试,电源,信号源 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-01 17:44:00
- 新概念模拟电路《源电路—信号源和电源》全书下载
- 《源电路—信号源和电源》是"新概念模拟电路"系列的最后一本。该书主要深入浅出地讲解了能够自己产生确定性波形的"信号源电路",包括方波、三角波和任意波形的产生等。同时还将DDS核心思想以及线性稳压电源等通过几十页篇幅将其讲透彻了。"源电路是一类能够自己产生输出信号,并能够自动产生不同类型波形的奇妙电路。"——杨建国。通过重点对这类专为电子设备供电源电路各大理论深入的学习与研究,您必将能通过书中所提供的知识与核心实践,快速掌握源电路的真谛!资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。新概念模拟电路-《源电路——信号源和电源》.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电路 电源 信号源 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-18 17:37:00
- 未来电信市场给工业波分模块带来的机遇
- 当前各预测机构都认为经过2018年的中美贸易战之后,电信行业会迎来触底反弹的机会。尤其是到了今年,国内5G部署开始拉开序幕的情况下,诸如5G前传的应用场景将拉动10G/25G波分复用光模块的需求增长,再加上DWDM系统的维护升级以及过去一年中WSS、EDFA、泵浦激光器、无源器件等不错的销售表现,电信市场在今后的几年将迎来有利于各器件商发展的行业机会。电信运营商资本开支进入增长周期经历三年缩资周期的电信资本开支有望在2019年触底反弹,进入增长周期。分析师预测,全球十大Telco资本开支今明两年增幅为3.23%和5.68%。5G前期部署和DWDM网络将是投资重点。?全球光传输设备市场?全球光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光通信 5G 电信 工业波分 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-25 15:22:00
- SIM800C不能給电信手机发短信
- 我使用SIM800C的短信功能,产品已经做出来了,产品内放置的是移动的卡。产品给用户手机发短信,移动用户和联通客户都正常。但是不能给电信的客户发短信。请求支援和解决方案!!!
- 所属专栏: 技术交流 标签: SIM800C 短信 电信 发帖人:udemail 发帖时间:2018-07-12 10:02:00
- 【NB-IOT模块推荐】海思NB-IoT方案BC95-B5NB-IoT无线通信模块电信版本
- LTEBC95NB-IoT模组BC95是一款高性能、低功耗的NB-IoT无线通信模块。其尺寸仅为19.9×23.6×2.2mm,能最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,同时有效地帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。BC95在设计上兼容移远通信GSM/GPRS系列的M95模块,方便客户快速、灵活的进行产品设计和升级。BC95采用更易于焊接的LCC封装,可通过标准SMT设备实现模块的快速生产,为客户提供可靠的连接方式,特别适合自动化、大规模、低成本的现代化生产方式。SMT贴片技术也使BC95具有高可靠性,以满足复杂环境下的应用需求。产品概述BC95是一款高性能、低功耗的NB-IoT无线通...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: BC95 NBIOT NB-IoT 电信版本 发帖人:佚风 发帖时间:2017-06-28 19:15:00
返回