结果:找到"电口模块",相关内容1000条
- 万兆SFP+电口模块介绍及使用注意事项
- 万兆电口模块采用可热插拔的SFP+封装,有多速率和单速率两种,多速率自适应支持1G至10G的传输速率,单速率仅支持10G的传输速率。万兆电口模块的接口类型为RJ45,其端口既可以支持屏蔽双绞线,又能支持非屏蔽双绞线,主要是用于在交换机、网卡等产品上,通过搭配CAT.6A网线或者七类(CAT7)铜缆一起使用,传输距离最高可达30米。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下万兆电口模块在使用中的一些注意事项。万兆电口使用注意事项:1、万兆电口模块虽然支持热插拔,但频繁的插拔可能会影响模块的使用寿命,所以不建议频繁的热插拔。2、万兆电口模块不能接入五类网线一起使用,因为五类网线不支持万...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆电口模块 SFP+电口 发帖人:光纤模块 发帖时间:2021-01-19 18:46:00
- 电口模块和普通光模块的区别有哪些?
- 在说明电口模块和普通光模块的区别之前,易天光通信(ETU-LINK)带大家先了解下什么是电口模块以及普通光模块。其实电口模块是将光口转为电口的模块,作用是把光信号转换成电信号,其接口类型为RJ45。光转电模块是一种支持热插拔的模块,封装类型有SFP、SFP+、GBIC等。电口模块具有功耗低、性能高、设计紧凑的特点。根据电口模块速率的不同可以分为百兆电口模块、千兆电口模块、万兆电口模块以及自适应电口模块,其中千兆电口模块与万兆电口模块的应用最为广泛。普通光模块是可以发射和接收模拟信号的光学器件。作用是将电信号通过光模块的发射端后转化为光信号,再经过接收端将光信号转化为电信号以此实现光电转换。光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电口模块 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-12-07 10:18:00
- 易天推出千兆SFP自适应智慧型电口模块
- 为解决现场应用的需要,易天光通信(ETU-LINK)新推出一款千兆SFP自适应智慧型电口模块,该产品最大的亮点就是采用拨码控制开关(F档、C档),F档为10/100M百兆自适应,C档为10/100/1000M千兆自适应,双档可自如切换,集三款SFP速率电口于一身,使得这款产品的适用范围更广。1、千兆SFP自适应智慧型电口模块介绍千兆SFP自适应电口模块(易天型号:ES-TX-RJ)采用SFP封装类型,配备支持SGMII/1000BAS-X/100BASE-FX自适应以及全/半双工模式自适应的SFP接口,速率(10M/100M/1000M)自匹配的RJ45接口,其数据传输需要的媒介为5类非屏蔽...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 千兆电口模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-25 15:19:00
- 万兆电口模块的应用及优势
- 万兆电口模块,也就是10GBase-TCopperSFP+电口模块,其采用RJ45接口,最高速率可达10G,传输距离最远能够达到30m。万兆电口模块主要是集成在交换机、网卡等产品上,广泛应用于万兆以太网中。10G电口模块因为性价比高、使用寿命长的优点,所以被大数据中心、高校研究所内部网络系统、政府视频监控系统所采用。电口模块既降低了经济负担,同时也实现了长久运行的硬性要求。电口模块相比其他光模块而言的优势在于性价比。在100M传输距离内,若使用光模块需要用光纤进行布线、增加光电转换器设备,导致光模块的应用成本太高;而使用电口模块则可以直接用在现有的铜缆布线系统中。在多数情况下,数据中心都是内...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆电口模块 10G电口模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-20 17:23:00
- 为什么需要10G电口模块?它有哪些优势与应用?
- 10GBASE-T电口SFP+模块,也就是10G电口模块,被广泛应用于万兆以太网中,主要是集成在交换机、网卡等产品上。采用全双工带回声抑制的传输方式,PAM16脉冲调幅技术,标准工作带宽要求为417MHz。它符合SFF-8431和SFF-8432MSA标准,传输距离最大能够达到30m。10G电口模块优劣相比传统的光模块、DAC和AOC互连,电口模块的优势和不足有哪些?以10G以太网互连为例:电口模块VS高速线缆VS光模块VS有源光缆DAC适用于NIC和交换机之间的短距离传输场景,一般传输距离不超过7米,然而大部分数据中心内设备之间的链路距离在10m到100m之间;AOC拥有增强信号完整性以及...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G电口模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-05-15 14:43:00
- 易飞扬10GBASE-T电口SFP+模块通过1KV浪涌测试
- 近日,易飞扬10GBASE-T电口SFP+模块在客户端通过包括严格的1KV电压浪涌测试和其它测试项目,实现批量交付,标志该款产品性能和可靠性均达成行业领先水平。万兆10GBASE-T测试的难点来源于PAM16的调制方式,16级脉冲幅度的复杂性使得常用的眼图测试(如100BASE-T)和模板测试(如1000BASE-T)都难以实现,从而IEEE802.3an10GBASE-T物理层一致性测试转而采用频谱衡量的方式,需要多个昂贵的测试仪器搭建测试系统才能完成该测试。易飞扬新出品的万兆电口模块可以通过最严苛的IEEE802.3an10GBASE-T物理层一致性测试,测试项目包括8大测试项目,分别是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电口模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-20 15:43:00
- 易天与您相约深圳光博会CIOE
- 继亚洲通讯展之后,易天光通信又将迎来2018年的第三个展会---中国国际光电博览会(简称CIOE),CIOE是具规模及影响力的光电产业综合性展会,覆盖光通信、激光、红外、精密光学、光电创新、军民融合、光电传感、数据中心等光电产业链版块。深圳易天光通信作为光通信行业的后起之秀,希望借助这个行业交流机会与业内精英共同探讨学习!参展信息:【展出时间】2018年9月5日-8日【展出地点】深圳会展中心【展位号】1F03易天希望借助这个平台,通过产品展示和技术交流,可以帮助客户更好的开拓通信行业特别是光模块产品的市场,同时易天凭借着通信领域的深厚经验,可以为客户提供创新的网络传输解决方案。随着速率的不断...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 千兆光模块 深圳光博会 CIOE 万兆电口光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-07-31 18:19:00
- 易天光通信可提供哪些RJ45电口模块?
- 电口模块也叫光电转换模块、光口转电口模块,它是一种支持热插拔模块、封装形式是SFP和SFP+,连接器类型都是RJ45。根据速率的不同可以分为:1000M、自适应10/100/1000M、自适应10/100M和10GSFP+电口模块。易天(ETU-LINK)千兆电口模块的特征可热插拔SFP封装/RJ45接口支持100m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFPMSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温度:商业级:0to+70°C;工业级:-40to+85°C易天光通信(ETU-L...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 电口模块 光模块 SFP+电口模块 千兆电口模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-03 17:23:00
- 思科GLC-T、GLC-TE和SFP-GE-T三者有何区别?
- 思科GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T光模块都是千兆电口光模块、都具有RJ45接口、传输距离都是100m,是数据中心、接入网、存储区域网等应用中一种节省成本的千兆以太网连接解决方案,因此这三种型号的光模块常常会让人难以区分,下面我们就将这三种光模块做一个简单对比,看看它们究竟有什么区别?GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T光模块参数以上表中我们可以看出GLC-T光模块在工作温度上和后两者是不一样的,GLC-TE光模块可以作为GLC-T光模块的取代品;SFP-GE-T光模块具有前两者都没有的NEBS3ESD功能。NEBS3ESD是什么意思?NEBS是网络设备建筑系统的缩写,是构建...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 思科千兆光模块 千兆电口光模块 SFP-GE-T 思科光模块 电口光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-29 11:03:00
- 串口MP3模块
- 1.2功能1、支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/482、24位DAC输出,动态范围支持90dB,信噪比支持85dB3、完全支持FAT16、FAT32文件系统,最大支持32G的TF卡,支持32G的U盘、64M字节的NORFLASH4、多种控制模式可选。IO控制模式、串口模式、AD按键控制模式5、广播语插播功能,可以暂停正在播放的背景音乐。广告播放完毕回到背景音继续播放6、音频数据按文件夹排序,最多支持100个文件夹,每隔文件夹可以分配255首曲目7、30级音量可调,6种EQ可选1.3应用1、车载导航语音播报2、公路运输稽查、收费站语音提示;3...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 串口MP3模块 YX5200-24SS 发帖人:串口MP3 发帖时间:2017-09-29 17:34:00
返回