结果:找到"电子入门套件",相关内容1000条
- 制作音频接收器的注意点
- 音频采集板应用比较广,是一款较为常用的集成电路板。在制作中首先要选好核心元件,推荐选用精密运放(低噪声,高宽带)例如MAX4428SA+T,OPA2188AIDR,其中第一款为美信的产品比较难买,第二款相对较容易买到,也可以选用音频放大芯片例如TDA2822,这款芯片有两个运放集成而成,结构简单,接口较小,十分适合初学者使用。尤其要注意的是在选取元件时一定要选取低噪声的器件,从而减少干扰,实现高效率正确采集。在设计电路时,要科学推导传递函数,计算其音频输出时的放大倍数,保证至少和输入端同级别输出,同时要科学探究输出波形的失真程度,为较好采集,要基本做到低失真,要着重注意正弦信号的被削低现象,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 新手入门 发帖人:为民服务 发帖时间:2023-04-12 20:06:00
- 【分享贴】无油衬套,重点解读!
- 每一个零件都有着不可忽视的作用,少了零件设备还没坏,那也只是暂时的。今天图解无油衬套。看图↓↓↓↓↓扫码登录商城查看更多零件,更多优惠等着你。
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 零件,无油衬套 发帖人:FA零件商城李工 发帖时间:2023-04-04 10:01:00
- AgilentE2675A差分浏览器套件
- AgilentE2675A差分浏览器套件JIANGE2675A差分浏览器套件详细说明E2675A差分浏览器套件主要特性与技术指标?InfiniiMax差分点测探头?探头使用人体工程学手柄?20种可换探头描述InfiniiMax差分浏览器探针和配件。包括20个可更换探针和人体工程学手柄。(对更换配件订购E2658A)?InfiniiMax差分浏览器探针?探针使用的人体工程学手柄?20个可更换探针
- 所属专栏: 供应商专区 标签: AgilentE2675A差分浏览器套件 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-13 18:36:00
- MS5182N替代AD7682
- 图片
- 所属专栏: 器件替换 标签: 电子元器件 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-04-06 15:04:00
- 机械设计入门诀窍,这15条诀窍一定记着!
- 有些话虽然是老生常谈,但俗话说:温故而知新。。。学机械,结构设计,要经历过多少错误,走过多少弯路,不断从中总结经验,才能按照客户的要求设计出满意的产品,甚至成为这一行的大师。是的,经验对于我们个人的设计之路是一笔宝贵的财富,不管是自己的经验,还是别人的经验,都不可忽视。1.拜模仿为师,从模仿中学习,不断提高通常的设计,80-90%都是对已有的技术进行模仿、综合后搞出来的。充分利用他人的经验和过去的经验,使之为自己服务,不断进步。2.对设计要迷恋不舍设计人员要有美学观,安稳观,能区分产品美与不美,安定与不安定。其次设计人员要为用户设身处地着想,站在用户立场上体验。信心来自对设计的迷恋,像迷恋情...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机械设计入门 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-01 16:30:00
- 国产瑞盟MS2244,可完全兼容替代JRC品牌视频开关NJM2244
- MS2244是一款集成的视频开关,实现三输入视频或音频信号的三选一。芯片集成了75欧姆驱动电路,可以直接驱动电视监控器。芯片工作电压5~12V,带宽10MHz;抗串扰70dB(4.43MHz)。另外芯片还集成了嵌位电路,将视频信号值嵌位到合适的工作电平。芯片可以应用在VCR,VideoCamera,TV,VideoDiscplayer等主要特点宽工作电压(+4.75~+13V)三输入一输出集成75欧姆负载驱动可实现静音内部嵌位低功耗16.5mA串绕70dB(4.43MHz)带宽10MHz封装SOP8应用VCRVideoCameraTVVideoDiscplayer资...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 芯片 电子元器件 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-02-23 11:28:00
- 【好书下载】电子元器件检测技能速成全图解
- 本书内容以“技能速成”和“全图解”为特色,根据电子元器件检测的特点,结合操作技能要求,详细介绍了电子元器件检测所需要的知识与相关技能,内容包括:指针式万用表的使用操作、数字式万用表的使用操作、示波器的使用操作、电阻器的检测、电容器的检测、电感器的检测、二极管的检测、三极管的检测、场效应管和晶闸管的检测、集成电路的检测、常用电气部件的检测、元器件检测综合应用实例等。为了与实际工作相结合,书中还收集了大量实际案例,使读者不仅能够掌握电子元器件检测的基本技能,更重要的是能够举一反三,将操作技能灵活应用在实际工作中。《电子元器件检测技能速成全图解》以图解文、内容实用、特色鲜明,注重知识性、系统性、操...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子 元器件 检测 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-17 18:16:00
- 电子元件入门基础,常用电子元器件详解
- 1、电子元器件筛选的必要性电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计,在产品的制造过程中,由于人为因素或原材料、工艺条件、设备条件的波动,最终的成品不可能全部达到预期的固有可靠性。在每一批成品中,总有一部分产品存在一些潜在的缺陷和弱点,这些潜在的缺陷和弱点,在一定的应力条件下表现为早期失效。具有早期失效的元器件的平均寿命比正常产品要短得多。电子设备能否可靠地工作基础是电子元器件能否可靠地工作。如果将早期失效的元器件装上整机、设备,就会使得整机、设备的早期失效故障率大幅度增加,其可靠性不能满足要求,而且还要付出极大的代价来维修。因此,应该在电子元器件装上整机、设备之前,就要设法把具有早期失效...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子元件 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-24 15:04:00
- ABT电子入门套件实例1:获取天气数据
- 自己做了一系列的传感器模块,适合新手入门学习,接线简单快捷,容易上手。废话不多说,来看一个实例:通过Esp8266获取天气情况。1所需硬件ArduinoUNO数量1;转接板数量1;Esp8266模块数量1;按钮模块数量1;0.96OLED屏数量1;水晶头电缆数量2;2模块间连线先把OLED屏插在转接板上:再把转接板插在UNO上:把8266模块插在JR3上,按钮模块插在JR1上:下面是上电运行的效果,默认显示城市、天气和温度:通过按钮切换到生活指数(穿衣指数、紫外线强度和运动指数)界面:3Esp8266单独编程使用支持8266的ARDUINOIDE环境编程,编程环境安装方法网上有很多介绍,这里...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 传感器模块 电子入门套件 发帖人:双源电子 发帖时间:2017-12-04 17:31:00
- 给大家推荐一本FPGA入门好书
- 推荐理由:《那些年,我们拿下了fpga》这是一本文艺青年的书,以面对面的语言进行陈述,其中没有需要琢磨的技术名词。特别是FPGA基础知识和语法,相比其它同类书里各种晦涩难懂的名词罗列,更多的是风趣形象的比喻和直白清新的描述,读者会有读小说那样的轻松,从而更加有趣、有效率和有信心的学习FPGA。
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: FPGA 入门 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-11-17 14:55:00
返回