结果:找到"电子秤",相关内容1000条
- 单片机语音芯片NV080D在电子秤上的应用8脚语音ic
- 重量是人类离不开的一个物理量,因此秤与我们的生活息息相关,而人们对秤的要求也越来越高,随着社会的发展,电子秤以其方便使用、功能多样化、精确度高的特点逐渐取代传统机械秤。电子化、信息化的时代更加促进秤的发展呈现小型化、集成化、智能化的趋势,技术性能上要求速率高、精度高、可靠性强,功能上要求控制的智能化、功能的多样化。而智能电子枰具有普通电子枰的基本称重功能,可以称量重量,此外,它还有智能语音提示功能。比如当使用者需要称出某个重量(比如200g)时,可以通过旋钮进行设置,智能模式即自动开启,当秤盘上物体的重量小于设定重量时,语音播报"亲,再加一点点";当秤盘上物体的重量大于设定重量时,语音播报"...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 单片机 8脚语音ic 语音方案 电子秤语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-23 16:04:00
- 低噪声运算放大器MS8608/精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出
- 资料下载:MS8608_T.pdf如有需要可以搜索“杭州颂扬恒科技”网站下载资料,申请样品!MS8608是瑞盟科技推出的一款四通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它具有低失调电压、低输入电压电流噪声和宽信号带宽的特性。MS8608的低失调、低噪、低输入偏置电流和宽带宽特点使其适用于各种应用。其优异的性能能够运用于滤波器、积分器、光电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些AC应用得益于其宽带宽和低失真的特点。MS8608的工作温度范围在-40°C到125°C。主要特点低失调电压:65uV低输入偏置电流:1pA最大单电源:2.7V到5.5V低噪:9nV/√Hz高开环增益:100dB宽带...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 芯片 电子 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-03-22 12:32:00
- ZCC2451——高边高压功率MOSFET管的高频率(2MHz)降压型开关稳压器
- 概述:ZCC2451是一款内部集成有高边高压功率MOSFET管的高频率(2MHz)降压型开关稳压器。提供单路最大0.6A高效率输出,以电流模式控制方式达到快速环路响应。宽范围输入电压(3.3V至36V)可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。1uA的关机静态电流适合电池供电场合的应用。轻载条件下,通过降低开关频率减小开关和门驱动的损失,实现宽负载范围内高效率的功率转换。频率对折技术有助于防止电感电流在启动时的失控。热关机提供可靠、容错操作。电路封装SOT23-6L。特点·230uA工作静态电流·3.3V至36V宽工作电压范围·500mΩ的内部功率MOSFET·2MHz固定开关频...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 电子 发帖人:long45123 发帖时间:2020-10-22 15:08:00
- 找电力,电子工程师
- 我司找电力、电气中级职称工程师,不限地区的,最好能网查或者公示,供我司资质申报用;价格美丽,长期招聘。联系陈工13620432773(微同)
- 所属专栏: 人才需求 标签: 电力 电子 发帖人:陈工315 发帖时间:2020-09-23 17:03:00
- 【精品资料】实用电子电器制作大全
- 实用电子制作大全的主要内容有:一、新颖门铃和报警器二、新颖灯具和开关三、新颖家用电器附加器四、新颖家用电器保护器五、新颖保健医疗小电器六、新颖电子小摆设七、其它新颖小电器资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。实用电子制作精选.rar
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子 电器 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-24 16:57:00
- 电子元件入门基础,常用电子元器件详解
- 1、电子元器件筛选的必要性电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计,在产品的制造过程中,由于人为因素或原材料、工艺条件、设备条件的波动,最终的成品不可能全部达到预期的固有可靠性。在每一批成品中,总有一部分产品存在一些潜在的缺陷和弱点,这些潜在的缺陷和弱点,在一定的应力条件下表现为早期失效。具有早期失效的元器件的平均寿命比正常产品要短得多。电子设备能否可靠地工作基础是电子元器件能否可靠地工作。如果将早期失效的元器件装上整机、设备,就会使得整机、设备的早期失效故障率大幅度增加,其可靠性不能满足要求,而且还要付出极大的代价来维修。因此,应该在电子元器件装上整机、设备之前,就要设法把具有早期失效...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子元件 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-24 15:04:00
- 系统崩了,登陆不了个人用户
- 我自己的工程打不开了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 电子 发帖人:LH11011 发帖时间:2018-08-25 09:06:00
- 嘉立创通知:普通发票现以提供”电子发票“选择,后续将不提供纸质普通发票!
- 电子发票有无可比拟的优点,效率极高,不容易搞得不见,能重复打印,国家税务局认可!这是时代发展的方向及趋势,为此对于普通发票嘉立创将提供电子发票,过渡期为一月,后续将不提供纸质普通发票,敬请知悉!电子发票开票三步曲:第一步:选择电子发票:第二步:通知开电子发票:第三步:打印电子发票
- 所属专栏: PCB打样 标签: 电子发票 发帖人:limeng 发帖时间:2018-05-05 18:10:00
- 厨房电子秤方案设计-最低可测1g重量【超精准】
- 方案特点:1.出厂一键校准功能这个功能,是为了方便生产做的。比如,工厂员工,每次只需要给电路板下载一下程序,再按一个按键,就完整了校准,就可以投入市场交到客户手中了。2.一阶滤波程序在得到ADC数据计算重量时,采用了一阶滤波程序,使得显示的数值非常稳定。3.电池电压测量功能在利用电池电压供电时,电池电压的降低,不会影响重量的测试数据。4.去皮功能去皮,是个专业术语,你可以理解为“置零”。举个例子,当你测量篮子里面物体的重量,你就可以用去皮功能去掉篮子的重量。5.低功耗功能30秒,重量数据没有保持不变,表示人们不再使用它,进入低功耗模式,用去皮功能按键一键唤醒。方案教程:厨房电子秤方案教程.p...
- 所属专栏: 方案教程 标签: 电子秤 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-10-30 11:13:00
返回