结果:找到"电容材质",相关内容1000条
- CNC材料|塑料材料的特性和用途介绍
- 图片
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 塑料材料 CNC材料 材料特性 材料用途 非金属材料 加工材料 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-11 10:20:00
- 立创的面板打印真的太牛了吧
- 第一次打印面板,打印的出来的产品材质和手感都挺好的,就是犯了一个每一个新手打印都会有的失误,只顾着画,没有考虑到尺寸的问题,本来想弄成小小的亚克力材质的钥匙扣,做出来变成了大大的钥匙扣,现在的用处应该就是当装饰品和扇风了吧,算是买了一个教训了吧,所以新手打印面板的朋友们,下单的时候一定一定要看自己的尺寸大小啊,实在不行用一下智能尺寸吧,掂量一下自己的面板大小吧,不说了,我要去重新量自己的面板大小下单去了
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: #面板材质和打印效果 发帖人:吃果冻的西瓜 发帖时间:2023-04-26 17:50:00
- 干货!晶振材质及性能分类汇总
- 日常采购中,总会有客户会问到石英晶振和陶瓷晶振有什么区别?根据生产制作材料,晶振可以分为石英晶振和陶瓷晶振,根据字面意思也就是前者为石英材质生产的石英晶体,后者则是陶瓷材质所生产的陶瓷谐振器。1、按制作材料,分为石英晶振和陶瓷晶振。石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本结构大致是从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振材质 晶振分类 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-02-21 16:39:00
- 真空低温条件下PCB可用什么板材
- 我最近需要在真空腔内做一个接线板,请问需要什么样的PCB板材较好.电压不超过120V.但是因为线比较多,需要防止串扰
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB 板材 发帖人:ustclyx 发帖时间:2022-01-12 11:21:00
- 双电层电容器和赝电容器区别
- 双电层电容器和赝电容器区别 1、炭材料的稳定性、导电性要好,由于双电层利用的是材料的表面,而这些过渡金属氧化物能够利用体相,所以质量比电容要高很多,但是主要是理论值,且循环寿命和倍率受限制。 2、双电层电容是通过电极表面吸附电荷进行储能,而赝电容是通过活性电极材料进行氧化还原反应进行储能。 3、双层电容器从储能机理上面分的话,双层电容器分为双电层电容器和赝电容器。是一种新型储能装置,它具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。双层电容器用途广泛。 双电层电容器 双电层电容器是超级电容器的一种,是一种新型储能装置。双电层电容器其双电层的间距极小...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 双电层电容器 赝电容器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-16 11:21:00
- 贴片电解电容4.5mm高产品
- 图片
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电解电容、电容、贴片电解电容 发帖人:合粤电子 发帖时间:2020-06-09 11:23:00
- 讨论电路设计中,电容材质对电路稳定性的影响,欢迎各位讨论拍砖
- 有一天接到一个客户的投诉,客户的板子是一个电压采集电路,在商城购买的两批电容,第一批使用时候没有问题,在第二批购买使用时,出现了电压采样电压不稳定的现象,于是我查看了下客户的电路,以及该电容的信息,我发现这款电容的材质是一款Y5V,Y5V材质在电容材质中是较不稳定的一种,在改商品规格书中也有写到(下图)。这样一款不稳定的材质的电容,应用在一个采集电路的输入端,这样容值的变化难免会造成电压的不稳定。插个题外话,为什么Y5V材质的温漂这么差,还有存在的必要,还是说什么场合有他的特殊应用欢迎大家一起讨论拍砖。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电容材质 Y5V 发帖人:立创工程小李 发帖时间:2018-06-11 18:21:00
- 嘉立创的核心原材料品质保障之-----板材
- 对于PCB生产中,最为重要的原材料是什么,最能省成本的材料是什么,同样一个答案:板材板材的成本占销售价格的40-50%不同品质的板材,相差价格极大,有的相差20-30%,一平方相差20到30元,更是可怕市面上现在还有不阻燃的FR-4板材,而嘉立创一律采用高档的A级料,坚守底线,铸就“嘉立创”品牌对于嘉立创敢晒出核心原材料---板材的打款凭证,证明了我们的底气,对于客户的透明,核心原材料打款凭证最最好的品质证明!1)嘉立创全资子公司聚真向台湾南亚子公司的购买打款凭证:1000多万,台湾南亚为国际性板材供应品牌,质量稳定可靠!2)嘉立创全资子公司先进工厂向KB购买的打款凭证:550多万,KB为国...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 板材 发帖人:limeng 发帖时间:2018-05-31 14:37:00
- 请问一下现在商城里的厚生0805电阻都是什么材质?
- 请问一下现在商城里的厚生0805电阻都是什么材质?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 厚生0805电阻 材质 发帖人:梦辰 发帖时间:2017-11-08 11:52:00
- 为什么电容的pdf都没有esr值
- 查了好几个品牌的pdf,有的只是说了lowesr,有的根本不提esr,感觉选个型好难。请教下,普通的0603和0402的1uf-10uf的esr一般在多少
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电容 esr 发帖人:qwerty 发帖时间:2017-08-12 11:56:00
返回