结果:找到"电烙铁",相关内容1000条
- ardtek大功率高温自动休眠版H-30T速热恒温烙铁免费试用2024!!!!!!
- ×××××先说至关重要的:针对企业推出永久免费试用样机,联-系-方-式请自行找谷哥哥或度娘娘索取××××××(其次,说点小遗憾,因为一款烙铁就能适应N多焊接场合,型号规格就会非常的少,这一点,不符合相关供应商入住条件,真心遗憾)H-30T恒温电烙铁是基于CL-018GE升级迭代的最新最强版本,完美整合了适应更广泛作业场合的多项关键性能,尤其是增加了极其实用的双重休眠功能。1、全球电源通用——全范围适应90V~230V/50/60HZ的市电电源。2、升温迅速——尽管使用稍大一些的烙铁头,通电到熔锡的时间依然保持在25秒左右,足以满足极高的焊接效率。3、可使用600℃度高温焊接——具备流畅焊接大...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 恒温烙铁 免费试用 自动休眠 发帖人:天堂之鸟 发帖时间:2024-01-21 10:17:00
- 阿尔达便携式速热智能休眠恒温烙铁试用体验
- 概述对于一个电子开发者、一个硬件工程师,一把称手的烙铁是不可或缺的。在此之前一直是使用是一台T12。其他型号的9XX系列的烙铁也用过不少,由于这个市场比较混乱,产品质量良莠不齐。此次有幸试用了阿尔达便携式速热恒温烙铁,本次试用的是带有休眠功能的新款H-20T。参数如下:从参数上看,融锡时间小于20秒,虽然比不上T12的几秒融锡快,但这个时间相对于900系列来说,在当前功率下,已经算是很快的了,而且相比于其他的优点,这点时间上有差异也是可以接受的。在使用这台烙铁焊接了两块板子后,有一些体会。体积:体积是真的小。与手头上的一台T12的焊台对比看一下。而此款H-20T主机的体积只为50*80*28...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 恒温烙铁 发帖人:foxele 发帖时间:2023-05-04 09:10:00
- 阿尔达便携式速热恒温烙铁免费试用活动开始接受申请!!!
- CL-018GE恒温电烙铁是阿尔达科技针对环保无铅焊接工艺,结合手工焊接烙铁的特性,综合考虑,潜心为电子焊接量身打造的一款高性能,高品质,价廉物美的新一代恒温烙铁。自2009年试生产开始,经过铁杆用户群历经11年的实际应用,技术上完全成熟,品质过硬,性能稳定优越,有望成为继一代经典白光936之后,无铅环保时代的通用型恒温烙铁经典——大家都愿意用,喜欢用,用得起,用得好的首选焊接烙铁。1)极简主义——全面剔除与焊接属性无关的一切元素,不为诸如数字显示之类表面的高大上做任何的多余设计。2)实用主义——并不追求绝对的温升速度,仅将温升速度提高到通电20秒能融锡焊接,确保满足常规的无铅焊接(936一...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 免费试用 恒温烙铁 硬件开发 发帖人:这里是个新江湖 发帖时间:2023-02-06 21:33:00
- 实在忍不住推荐的一款超好用实用的恒温烙铁!!!!!
- 型号:CL-018GE适应全球电压范围:90-230VAC发热速度:通电15秒融锡,效率明显。烙铁头:通用900系列(与936焊台系列通用)敏感器件安全保证:发生静电漏电自动声音报警。配得上“工业级”这个级别——有品质,有效率,更有独到的敏感器件静电漏电防护设计,平均能耗18瓦左右,节能效果也是一流。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 焊接工具 恒温烙铁 恒温焊台 发帖人:天堂之鸟 发帖时间:2023-02-04 20:20:00
- 铁电RAM为何比串行SRAM更好
- 对于特定的产品设计,关于铁电RAM为何比串行SRAM更好,有几个原因值得一提。以下各节将介绍其中的一些注意事项。优越的频率和带宽传统和ULEFRAM都比串行SRAM支持更高的SPI时钟频率。ULEFRAM支持DDR模式,从而充分利用了低引脚输出MCU。ULEFRAM的带宽是当前可用串行SRAM的五倍。ECC数据保护所有FRAM阵列均受ECC保护,并提供了附加的控制寄存器来监视ECC错误。SRAM没有此功能。结果SRAM可能会遭受损坏事件,而FRAM会检测到并纠正这些事件。降低功率在所有工作条件下,传统和ULE的FRAM都比串行SRAM消耗更少的有功功率。如果产品以内存的有功功率为主导,则FR...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 铁电RAM,串行SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-19 16:37:00
- 铁电RAM与串行SRAM替换时需要考虑的因素
- 尽管静态RAM和铁电RAM可以有完全不同的用途,但是随着SPI等标准接口的出现,这些技术在功能上有很大的重叠。本篇详细介绍了用FRAM替换SRAM时需要考虑的因素FRAM注意事项FRAM与SRAM互相代替时,需要提及一些细微之处。本篇文章介绍这些细微差别,并重点介绍可以采取的缓解措施。当采取这些预防措施时,重要的是要了解所使用的FRAM版本。传统的FRAM部件仅实现单个位SPI接口,而ULEFRAM具有许多可以使用的不同操作模式。注册访问串行SRAM具有单个状态寄存器,如下表所示:应该注意的是,状态寄存器很少使用SRAM-它在运行时不包含任何值信息。对该寄存器的访问与任一版本的FRAM不兼容...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 铁电RAM,串行SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-16 15:12:00
- 实例说明写入FRAM的零时钟周期延迟的影响
- 写入FRAM的零时钟周期延迟一个典型的EEPROM需要5毫秒的写周期时间,以将其页面数据转移到非易失性EEPROM内。当需要写入几千字节的数据时,会导致写入时间较长。相比之下的FRAM不会使这种写操作变慢;所有写操作按总线速率进行,并非基于存储器延迟。下面两个实例和图1说明写延迟的影响。实例1:需要2毫秒将256字节的页面数据通过1MHz1C总线从控制器传输到EEPROM页面内。然后需要5毫秒将数据写入到EEPROM内。具有密度为1Mbit和页面大小为256个字节的1MHzCEEPROM需要28毫秒来备份1Kb数据(4x2ms+4x5ms)。然而使用FRAM时,只要8毫秒(4x2ms)便可以...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FRAM,铁电存储器,EEPROM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-28 14:56:00
- 针对汽车市场的FRAM
- 这些年来,汽车产品对电子产品的依赖性日益增强。从前的机械系统转移到电子控制单元(ECU)。针对汽车产品安全和用户娱乐目的的新系统所面对的问题是高度复杂性和大量资源的要求。汽车电子子系统概述汽车电子子系统被划分为即独立又互相连接的子系统。每个子系统负责处理一项特定的任务,其范围和复杂程度可能不同,但是都从一个简单的射频控制接口到一个复杂的避免冲突的系统。然而这些子系统共享了一些基本的结构,例如微控制器单元(MCU)、CAN、OBD2和以太网形式的系统总线接口、输入传感器和输出控制逻辑。此外多个子系统需要及时和持续地存储数据,因此需要提高性能和耐久性设计,在这种情况下的CypressFRAM既为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FRAM,铁电存储器,Cypress 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-24 16:15:00
- 出可调电源模块无线遥控开关电烙铁
- 我们工厂生产可调电源模块无线遥控开关电烙铁等无线开关↑电烙铁↑电源模块↑
- 所属专栏: 二手交易 标签: 可调电源模块 无线遥控开关 电烙铁 发帖人:森仔001 发帖时间:2018-10-11 14:03:00
返回