结果:找到"电磁屏蔽",相关内容1000条
- 力创EDA怎么像AD一样屏蔽部分原理图
- 力创EDA怎么像AD一样屏蔽部分原理图
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 力创EDA怎么像AD一样屏蔽部分原理图 发帖人:科欣大叔 发帖时间:2021-08-24 11:01:00
- 我这个最低能滤掉多高频率的交流,还有磁珠的问题
- 这个磁珠表示在100MHz表现为600Ω的电阻,这么小的电阻能滤掉100Mhz的频率分量吗
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电感 滤波 磁珠 发帖人:暮云春树 发帖时间:2020-12-17 18:10:00
- 48V输入磁吸电源磁吸驱动方案智能调光调色无频闪共阳抗干扰高辉度H5112A惠海
- 一、方案名称:磁吸电源磁吸驱动方案智能调光调色无频闪共阳抗干扰H5112A二、品牌型号:惠海半导体H5112A三、方案特点:1、调光高辉度65536级2、高效率:95%3、优异的负载调整率和线性调整率4、平均电流工作模式5、调光深度可达0.1%6、工作频率:可达1MHz7、调光频率:可达25KHz8、电流精度:±3%9、宽输入电压:5V~100V10、智能过温保护11、PWM调光12、多路共阳,抗干扰强四、应用:强光手电筒,警示灯电瓶车照明,汽车照明LCD背光驱动及洗墙灯景观LED点光源MR-16LED灯建筑照明
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 磁吸轨道灯驱动电源 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-08-08 10:45:00
- 电磁屏蔽技术的原理解析
- 1、屏蔽效能的概念 屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。屏蔽有两个目的:一是限制内部辐射的电磁能量泄漏出该内部区域,二是防止外来的辐射干扰进入某一区域。 电磁场通过金属隔离材料时,电磁场的强度将明显降低,这种现象就是金属材料的屏蔽作用。我们可以用同一位置无屏蔽体时电磁场的强度与加屏蔽体之后电磁场的强度之比来表征金属材料的屏蔽作用,定义屏蔽效能(ShieldingEffectiveness,简称SE): 2、屏蔽体上孔缝的影响 实际上,屏蔽体上面不可避免地存在各种缝隙、开孔以及进出电缆等各种缺陷,这些缺陷将对屏蔽体的屏蔽效能有急剧的劣化作...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电磁屏蔽 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-04-29 15:29:00
- 压电传感器
- 手上有一个PVDF压电传感器,有两根信号线一根屏蔽线,当把屏蔽线接上地时会产生15M的自激震荡(50mV),如果不接地,悬空则没有这个自激震荡,请教各位这种屏蔽线该怎么接???
- 所属专栏: 技术交流 标签: 屏蔽线的接法 发帖人:lz无字碑 发帖时间:2019-09-27 10:43:00
- 电感和磁珠选型与应用(磁珠篇)
- 磁珠选型与应用磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器(另有一种是非晶合金磁性材料制作的磁珠),是一种抗干扰元件,滤除高频噪声效果显著。磁珠的主要原料为铁氧体。铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。铁氧体材料为铁镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。磁珠的电路符号就是电感,但是型号上可以看出使用的是磁珠。在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同而已。一、磁珠的型号...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 磁珠 电感 发帖人:Cybermax电感 发帖时间:2019-08-02 10:55:00
- 电磁加热控制板和电磁加热圈设计
- 电磁加热控制板和电磁加热圈设计,要求:功率300W左右输入电压:220VAC具有IGBT过热保护温度功能具有完全电气隔离软启动加热/停止模式联系电话和微信号:18073327448谭生
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电磁加热控制板和电磁加热圈设计 发帖人:均衡运行 发帖时间:2018-05-02 12:07:00
- SoEasy!摆脱单片机PCB设计过程中的电磁干扰
- 本文转载链接来自:http://www.picbbs.net/dispbbs.asp?boardid=4&id=4385声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系我或社区版主进行处理。对于新手来说,在单片机的电路设计中可能不会很注意电路设计中电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一个电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。一、影响EMC的因...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电磁干扰 单片机 发帖人:那林 发帖时间:2017-08-29 10:50:00
- 基于CH554触控芯片IIC转USB方案
- 基于CH554触控芯片IIC转USB方案现在各大厂商主流的触控IC对外接口大多是IIC接口,对于平板电脑、手机等方案而言IIC接口可以很方便的作为外设接入主控实现触控数据交换,但工控机、收银机、广告机、查询机、贩卖机等产品,大多使用windows系统,触控芯片与windows之间通过USB接口交换数据更加方便,本方案基于USB单片机CH554实现将触控芯片IIC转为USB接口,实现即插即用功能。CH554是一颗8位USB单片机,内置USB2.0全速主从接口,在触控芯片IIC转USB接口方案中,CH554模拟成Multitouch(HID)设备实现免驱即插即用。目前CH554方案已支持汇顶、敦...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 USB 电容屏 触摸屏 IIC 发帖人:MHY123 发帖时间:2017-06-14 14:01:00
- 基于CH554触控芯片IIC转USB方案
- 现在各大厂商主流的触控IC对外接口大多是IIC接口,对于平板电脑、手机等方案而言IIC接口可以很方便的作为外设接入主控实现触控数据交换,但工控机、收银机、广告机、查询机、贩卖机等产品,大多使用windows系统,触控芯片与windows之间通过USB接口交换数据更加方便,本方案基于USB单片机CH554实现将触控芯片IIC转为USB接口,实现即插即用功能。CH554是一颗8位USB单片机,内置USB2.0全速主从接口,在触控芯片IIC转USB接口方案中,CH554模拟成Multitouch(HID)设备实现免驱即插即用。目前CH554方案已支持汇顶、敦泰和集创北方等主流触控IC的IIC转US...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 单片机 USB 电容屏 触摸屏 IIC 发帖人:WCHMCU 发帖时间:2017-05-31 17:48:00
返回