结果:找到"电磁干扰",相关内容1000条
- 最大程度减少电路板设计中的电磁干扰和ESD风险
- 最大程度减少电路板设计中的电磁干扰和ESD风险在缺乏充分的电路板设计下,即使具有高防静电(ESD)保护性能的防静电二极管也无法提供足够的保护。特别是,电路板设计极大地影响了ESD冲击后立即发生的瞬态高频脉冲。ESD脉冲遵循低阻抗路径。有必要关注通向ESD保护二极管和DUP的线路长度,以及从连接器发散成两条路径的线路在考虑电路板线路电感时的影响。如果通向ESD保护二极管的电路板线路电感较大,则ESD能量会注入DUP。1.线路长度:通向ESD保护二极管和DUP的线路长度必须经过仔细考虑。过长的线路长度可能会导致高频脉冲的反射和干扰,从而影响保护效果。2.连接器附近的布局:将ESD保护二极管放置在...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电路板 ESD 减少 电磁干扰 DUP 二级管 保护 防静电 元器件 发帖人:华轩阳电子 发帖时间:2023-10-05 16:38:00
- 电机运行时,串口/USB通讯中断、死机情况,求解?
- 出现的情况:电机运行时,随机一段时间后,串口通讯中断,串口助手上位机软件卡死,无法重启。将USB线拔掉(开发板不断电),重新插入则可以使用,但仍然重复一段时间后挂掉。串口方案:CH340芯片,板载3.3V供电,USB电源悬空不使用。USB数据线增加了ESD芯片,ESD仅接数字GND,VCC悬空。USB金属外壳也接数字GND了。(会不会是金属外壳不能接数字GND)开发方案:功率侧和开发板控制测完全隔离,采用数字隔离器和数字隔离运放。测试条件:直流电压330V,电机运行时出现故障。若使用48V,不会出现故障。应该时哪里不合理,电压一高干扰就导致通讯挂掉。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电机 EMC 干扰 USB 串口 发帖人:MFIYM 发帖时间:2022-09-27 12:11:00
- VK2C22A/B高抗干扰低功耗段码LCD液晶显示驱动芯片资料(可定制DICE/COG)
- 产品型号:VK2C22A/B产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP52/48裸片:DICE(邦定COB)/COG(绑定玻璃用)产品年份:新年份联系人:王楚芹KPP1608VK2C22A/B概述:VK2C22A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。特点:•工作电压2.4-5.5V•内置32kHzRC振荡器•偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3•COM周期(DUTY)为1/4•内置显示RAM为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高抗干扰LCD液晶驱动 发帖人:苹果123 发帖时间:2022-06-11 14:53:00
- VK2C21A,VK2C21B,VK2C21C,VK2C21D大量应用于抗干扰环境LCD液晶驱动
- 产品型号:VK2C21A/B/C/D产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电封装形式:SOP28/24/20/16产品年份:新年份联系人:沈经理原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!VC-94VK2C21A/B/C/D概述:VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。特点:★工作电压2.4-5.5V★内置32kHzRC振荡器★偏置电压(BIAS)可配置为1/3、...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 抗干扰低功耗 LCD液晶驱动 集成电路 发帖人:星星亮晶晶 发帖时间:2022-05-27 15:42:00
- VK3602双键抗干扰触控检测芯片,抗辐射干扰,大量应用于86面板开关/筋膜枪/玩具芯片
- 产品型号:VK3602K产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电封装形式:SOP8产品年份:新年份联系人:沈经理原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!VC-48VK3602K概述:VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2路直接输出功能可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 双键触摸IC 高抗干扰 永嘉微电 发帖人:星星亮晶晶 发帖时间:2022-04-25 15:52:00
- 高抗干扰筋膜枪专用触摸芯片VK3601SOT23-6触摸原厂技术支持
- 产品型号:VK3601产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电封装形式:SOT23-6产品年份:新年份联系人:沈经理原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!VC-47VK3601概述:VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 触摸IC 集成电路 高抗干扰 单键触摸 发帖人:星星亮晶晶 发帖时间:2022-04-25 14:51:00
- 抗干扰滤波器的工作原理解析
- 伴随着现在电子技术的高速发展和电子设备的迅速增加,电磁环境日益恶化,大量的电子设备在这种电磁环境中很难正常工作。滤波器是应用最普遍的的一种抗干扰的方法,它主要是抑制通过电路通路直接进入的干扰,根据信号与干扰信号之间的频率差别,采用不同性能的滤波器,抑制干扰信号,提高模块化。 抗干扰滤波器有哪些 1、数字滤波器 与模拟滤波器相对应,在离散系统中广泛应用数字滤波器。它的作用是利用离散时间系统的特性对输入信号波形或频率进行加工处理。或者说,把输入信号变成一定的输出信号,从而达到改变信号频谱的目的。 2、低通滤波器 低通滤波器是指车载功放中能够让低频信号通过而不让中、高频信号通过的电路...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 抗干扰滤波器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-04-27 16:00:00
- EverspinMRAM磁场抗扰度
- everspinTechnologies,Inc.是设计,制造和商业销售分立和嵌入式MRAM存储器到市场和应用程序的全球领导者,在这些市场和应用程序中,数据持久性和完整性,低延迟和安全性至关重要。宇芯电子被亲自授权为核心代理商,专注提供的高效可靠的MRAM存储芯片。具有兼容串行EEPROM和串行闪存的读/写时序,没有写入延迟,而且耐读/写能力出色。EverspinMRAM可以说是理想的存储器解决方案。并且都与串行EEPROM、闪存和FeRAM产品兼容。能够运行于工业级(-40°至+85°C)和AEC-Q100Grade1(-40°C至+125°C)温度范围内,并在整个温度范围内提供高度可靠的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin MRAM,MRAM,MRAM磁场抗扰度 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-10 16:47:00
- 如何自己做一些EMC抗干扰实验
- 请问,如何在设备条件简单的情况下尽量多的做线路板的电磁干扰实验;求各位大侠们支招,以往各位是如何在没有专业设备的情况下做抗干扰测试。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: EMC抗干扰实验 发帖人:哭泣的小露珠 发帖时间:2018-08-13 13:15:00
- SoEasy!摆脱单片机PCB设计过程中的电磁干扰
- 本文转载链接来自:http://www.picbbs.net/dispbbs.asp?boardid=4&id=4385声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系我或社区版主进行处理。对于新手来说,在单片机的电路设计中可能不会很注意电路设计中电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一个电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。一、影响EMC的因...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电磁干扰 单片机 发帖人:那林 发帖时间:2017-08-29 10:50:00
返回