结果:找到"电阻",相关内容1000条
  • 松下推出高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列(免费领取新品)
  • 近年来,以汽车领域和工业领域为中心,对元器件如何对应高耐热和高可靠性提出了强烈的要求。松下电器针对这些要求,推出可对应严苛热环境的高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列!为了让大家更好地了解产品,这里特别准备了样品供大家申请,请务必看到最后哦。详细产品视频,点击链接进行观看:https://www.bilibili.com/video/BV18L411W7fQ?share_source=copy_web产品特点①高耐热性:●最高工作温度从155℃提高到175℃●额定工作温度从70℃提高到105℃(直到105℃,仍能100%保证额定性能)②高可靠性:在-55℃/+175℃的热冲击试验中保证10...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-07-06 15:04:00
  • 如何区别普通电阻和保险电阻
  •   保险电阻在正常情况下具有普通电阻的功能,一旦电路出现故障,超过其额定功率时,它会在规定时间内断开电路,从而达到保护其它元器件的作用。保险电阻分为不可修复型和可修复型两种。  功能  在电路图中起着保险丝和电阻的双重作用,主要应用在电源电路输出和二次电源的输出电路中。它们一般以低阻值(几欧姆至几十欧姆),小功率(1/8~1W)为多,其功能就是在过流时及时熔断,保护电路中的其它元件免遭损坏。  在电路负载发生短路故障,出现过流时,保险电阻的温度在很短的时间内就会升高到500~600℃,这时电阻层便受热剥落而熔断,起到保险的作用,达到提高整机安全性的目的。  判别方法  尽管保险电阻在电源电路...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 保险 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-14 14:40:00
  • 电阻坏了是否可以直接连以及怎么检测
  •   电阻坏了可直接连吗?  电阻坏了不能直接连,电阻是降低电压的,直接连会电阻电路不能正常工作,严重的可能会烧毁电路。  图  电阻坏了如何测出来?  相信大家都知道,一个产品由于种种原因,有好的也有坏的,电阻也不例外。因此,懂得检测电阻的好坏是很重要的一个方面。那么您知道如何检测电阻的好坏呢?下面小编为您介绍:  检测电阻好坏的方法:  一、外观检查  查看标志清晰,保护漆完好,无烧焦,无伤痕,无裂痕,无腐蚀,电阻体与引脚紧密接触等。对于电位器还应检查转轴灵活,松紧适当,手感舒适。有开关的要检查开关动作是否正常等。  二、万用表检测  1、用指针万用表判定电阻的好坏时,要先选择测量档位,再...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-10 14:25:00
  • 线绕电阻的应急代换方法
  •   线绕电阻是固定电阻的一种。线绕电阻器是用电阻丝绕在绝缘骨架上构成的。电阻丝一般采用具有一定电阻率的镍铬、锰铜等合金制成。绝缘骨架是由陶瓷、塑料、涂覆绝缘层的金属等材料制成管形、扁形等各种形状。电阻丝在骨架上根据需要可以绕制一层,也可绕制多层,或采用无感绕法等。绕线电阻主要适用于精密仪表、电讯仪器、电子设备等交直流电路中作分压、降压、分流及负载电阻用。  绕线电阻器的特点  1、电阻丝选用康铜、锰铜、镍铬等合金材料制成,具有很好的稳定性和过负载能力。  2、电阻丝同焊脚引线之间采用压接方式,应用时如负载出现短路现象,可迅速在压接处熔断,保护电路。  3、由于采用工业高频电子陶瓷外壳和矿质材...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线绕 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-03 11:37:00
  • 【技术答疑】松下元器件Panasonic新品留言区
  • 本帖子是关于松下半导体Panasonic技术交流和问答贴,只要您有疑问,留下问题,我们会邀请松下元器件原厂资深FAE参与答复,欢迎大家踊跃参与问题讨论,谢谢。如下是松下产品线专家对个别问题的解答分享,抛砖迎玉!
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 精密 聚合容 薄膜 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-04-24 16:02:00
  • 商城的[千志]电阻怎么样?
  • 感觉[千志]电阻引脚比较细,没有特色。厚声的电阻不错,可惜一些规格缺货后很长时间都没有补充货源。
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: [千志] 发帖人:双双 发帖时间:2017-09-24 22:14:00
  • 贴片电阻断线,你们遇到过吗
  • 上图是正常的贴片电阻,下图是SMT贴后的电阻.先说明一下,我这里不是说LC的SMT有问题,因为我们后面有二次加工电路板的大家讨论一下这个问题是怎么产生的?这个电路是TPS5430DCDC稳压电路的调压电阻.15K和4.7K,正常稳压出来就是5.11V,可以给单片机用了.我们二次加工完毕后,测试发现有些稳压出来居然是9V!恐怖,后面的电路不知道会不会全烧了,~一开始我还判断是不是5430吹坏了,但是发现不是.最后拆下这几个电阻,用表量一下,发现是开路的.最后拿去显微镜看看情况.发现电阻脱焊,百度发现有些SMT论坛也有这种情况发生,还有就是有可能是我们的焊接工,在焊接附近的直插电容刮坏了电阻,但...
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: 断线 发帖人:佛山欧豆豆 发帖时间:2017-06-15 11:27:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: