结果:找到"画布,走线",相关内容769条
- 新手求助PCB绘制的小问题!!!啊啊啊!!!
- 新手刚初用EDA,现在有个呆呆的问题寻求大佬解答,就是我引脚其他的走线都能竖直向下,这个为啥不行(左右都偏差一点),有没有大佬有解决办法呀??
- 所属专栏: PCB设计 标签: 走线 发帖人:菜菜小王 发帖时间:2023-08-18 16:33:00
- 专业版布线过程中如何回退(改变起点)
- QQ录屏20230526153245.zip1.走线过程中,如何回退走线?如下图中走线从1位置出发,如果在2位置点击一下,后面走线就从2位置开始绕,但这个时候想回退到从1开始出发绕,有没有什么办法或者操作???目前只能删除走线,重新开始走,太麻烦
- 所属专栏: PCB设计 标签: 布线 走线 回退 发帖人:天赋2008 发帖时间:2023-05-26 15:50:00
- 标准版立创EDA如何设置默认画布颜色,走线颜色
- 有哪位大佬知道修改哪里可以设置默认画布和走线的颜色?设置了之后每次画的颜色都是之前设置好的?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 画布,走线 发帖人:东东的小D 发帖时间:2022-09-09 10:24:00
- 关于使用中遇到的问题
- 画了个简单的电路图试试软件好不好用,目前有好几个问题:1,发现线与线相交没有圆点用来做区别,如果打印出来到时候从原理图上怎么判断是否链接?2,使用别人的元件符号的时候,关联封装后,一直提示错误,要求关联封装或者修改符合。。已经关联好了。3,在原理图上无法垂直翻转元器件,这个真的很不有好4,在原理图翻转元件后,更新pcb,会导致pcb线路错误。5,画好图后在移动元件的时候元件相连的线会和其他不相连的线自动相连。6,使用的过程中还有很多小问题,给人的体验非常不好!!!是一个非常糟糕的体验。7.如果给朋友推荐的话。五星只会给1星(1星给中文界面和可以通过互联网找元件方便)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 画图和pcb布线 发帖人:不可以改名字 发帖时间:2021-09-28 18:24:00
- HBS通信电路电容影响数据对外发送
- 以下是电路原理图以下是PCB正反面图(双层PCB板)问题描述:按照以上原理图+PCB布局后,实际焊接了5块板子,其中有2块能正常使用,3块只能读取不能发送数据。尝试:1.通信时用手指压着C81,通信成功,能读能写。2.更换新的电容,故障依旧。3.把电容与板子呈45°左右的角(实际上倾斜一点就行了),能够通信成功,能读能写。猜想:1.电容底下的信号走线问题,但搜索结果认为V字信号走线没有问题。在HBS总线不知道可行否:信息来源:https://bbs.21dianyuan.com/thread-180248-1-1.html2.上层敷铜,下层有矩形挖铜,形成了某种干扰目前正在以猜想的方向区修改...
- 所属专栏: Layout布线 标签: HBS总线 单片机 PCB 电容走线 信号线走线 发帖人:cxc785 发帖时间:2021-08-26 09:51:00
- 奇怪!网络名称还在,线确不见了
- 如题,刚编辑好的PCB,突然走线不见了,以为误删了,结果重画画不上去,放大看网络名称还在,可看不到线,关闭文件,重新打开也不行,重启程序也不行,所有层也都是可见状态,晕了
- 所属专栏: 技术交流 标签: 走线 发帖人:小试牛刀 发帖时间:2019-05-17 08:36:00
- 45度角画线太难画,没以前的好用
- 一个多月前的版本45度角画PCB用得太舒服,但最近升级后太难画,很不流畅,是怎么回事?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 画线难 发帖人:gggf007 发帖时间:2019-05-08 08:19:00
- 布线问题-直角线变为折角线
- 使用EDA画线时,有时走线成直角了,想变成折角,AD里选中直角点向里拖拽就可以了,EDA这样操作后的效果见图,
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB画线 发帖人:daybeen 发帖时间:2019-03-29 16:46:00
- PCB设计layout布线案例样本
- 一、【项目名称】二、【开发团队简介】1、会用什么EDA,画板能力(比如可以layout4\6层高速板)2、Layout过哪些四、【作品简介】例如,可以包括但不局限于以下内容:1.PCB\Layou图片展示;2.简单说明应用在什么电子设备或电器;3.Layout设计亮点、难点五、【总结】layout碰到什么问题,是怎么解决的。
- 所属专栏: Layout布线 标签: PCB设计 PCB 画板 Layout PCB布线 发帖人:第三方服务专员 发帖时间:2018-12-21 14:53:00
- AD差分走线
- 各位好,AD使用的路上困难重重又来咨询大家问题了,还希望大家能够帮忙解决,谢谢!如下我先使用AD17设计电路,想使用差分布线,但是根据网上的提示好像我做的哪里不对请大家帮我看一下:如图放置了两个差分的符号但是当我导入PCB却出现
- 所属专栏: 技术交流 标签: 差分走线 发帖人:哭泣的小露珠 发帖时间:2018-06-20 15:38:00
返回