结果:找到"硬件资源",相关内容1000条
- 能不能分析一下这个电路有什么问题
- 能不能分析一下R6经常烧是什么原因
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件开发 发帖人:123硬件 发帖时间:2023-09-25 10:57:00
- 立创开源硬件平台DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
- 访问https://oshwhub.com/报错DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN,应该是DNS设置出错了,建议检查DNS设置也没说开源平台要和立创EDA一起更新啊(我要签到啊啊啊啊啊啊)(给我的感觉就是这个平台天天出bug,尽管上一次大bug(也是打不开)是去年12月的,504网关超时)
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创开源硬件平台 oshwhub 发帖人:500ISE 发帖时间:2023-04-22 01:06:00
- 开源硬件平台的原理图预览好像没更新
- 不知道是不是bug没找到开源硬件平台的主版块,只好发这了
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: oshwhub 开源硬件平台 bug 发帖人:500ISE 发帖时间:2022-07-22 17:43:00
- 立创开源项目PCB文件预览不更新怎么办
- 立创EDA画出初版发布开源了后续PCB进行了修改开源项目显示的PCB预览却还是初版点击编辑器打开会看到修改版的PCB如何让开源项目预览的PCB更新到与工程一致
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA;开源广场;硬件; 发帖人:Tokite 发帖时间:2021-10-29 22:32:00
- 立创开源硬件平台无法保存或者发布草稿?
- 新建了一个开源项目但是填写了所以信息之后提示输入内容违规?提示有问题的内容应该在这但是看了一下图片大小在250K左右况且我用一个1K的图片做封面也还是无法通过?怀疑是图片格式问题由PNG换到JPG还是不行。。不知道什么原因请官方人员来打个疑
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 立创开源硬件平台 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2021-10-09 00:35:00
- Oh!硬件!——开源硬件平台OSHWHub介绍
- 开源硬件是什么?开源硬件,即OpenSourceHardware,开源硬件协会—OSHWA(OpenSourceHardwareAssociation)这样定义:开源硬件(OSHW)是一个实体创造物的术语:如机器,设备,或者其他的物理事物的术语——它的设计对公众发布,允许任何人制造、修改、分发并使用该硬件设计。简单来说,开源硬件是可以通过公开渠道获得的硬件设计。OSHWHub又是什么?OSHW是开源硬件的英文缩写,而Hub是集合的意思,OSHWHub就是开源硬件集结号。OSHWHub就是将优质的开源硬件工程集合在一起的一个平台,类似于软件托管平台GitHub。立创EDA在免费提供PCB设计软...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 立创EDA 开源硬件 发帖人:EDA开源硬件 发帖时间:2020-09-15 16:36:00
- 电路硬件问题TC6291升压芯片
- 我想问一下,我用TC6291这款升压芯片,我拉高使能引脚EN,能正常输出电压;但是我拉低EN引脚时,它却不能关闭芯片,还是会输出电压。这是怎么回事?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件问题 发帖人:A1小唐 发帖时间:2019-06-25 14:02:00
- 诚聘硬件、固件兼职
- 了解以下需求,诚聘硬件、固件兼职,广州地区优先考虑!依据如下硬件架构,提供该架构的原理图和PCB设计的报价:主控(SMT32、CC26xx);电源管理(带池);电源管理(带池);通讯:USB、BLE、WIFI、UART;外设:3~4个SPI,3~4个I?C;引脚总数300~500PINs;依据如下固件架构,提供该架构的固件开发的报价:4个SPI外设,通过直接内存存取(DMA)数据,CPU将内存数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;4个I?C外设,通过CPU读I?C,将数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;电源管理:充放电,电量显...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 兼职 硬件 固件 发帖人:hope 发帖时间:2019-06-25 11:27:00
- 小型直流无刷电机的控制系统(二)
- 小型直流无刷电机的控制系统(二)无感无刷直流电机控制系统硬件电路设计本次主要完成无位置传感器的无刷直流电机控制器的硬件电路设计。选用意法半导体公司推出的STM32F103RCT6单片机作为主控芯片,用于系统的数据采集和信息处理。控制系统的结构该控制系统的控制过程为:STM32F103RCT6单片机的AD转换器采集电机悬空相的电流信息,开设AD转换的DMA通道,将采集的电流信息直接赋值给相关变量,然后对该变量进行处理,判断过零事件。如果过零事件发生,则执行换相操作,否则,一直监视悬空相的电流。我们利用定时器产生的互补PWM对上桥臂和下桥臂的功率器件进行驱动,比如在AB相导通的时刻,A相上桥臂和...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件 设计 发帖人:Genson 发帖时间:2019-02-09 12:18:00
- [资料]W7500EVB的硬件资源简介
- W7500芯片为单芯片解决方案,集成ARMCortex-M0,128KBFlash及用于多种嵌入式应用平台的全硬件TCP/IP核,特别适用于物联网领域。使用WIZwiki-W7500,助您轻松完成原型开发。实践出真知,要想学好W7500,实验平台必不可少!本篇将详细介绍W7500的硬件平台:W7500EVB开发板,通过该篇的介绍,将了解到W7500EVB的功能及特点。为了更好的使用W7500EVB,本篇还介绍了开发板的一些使用注意事项,请读者在使用开发板的时候一定要注意。本章,主要是向大家简要介绍我们的开发板上所拥有的硬件资源。炜世科技—WIZnetW7500官方代理商,全程技术支持,价格绝...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件资源 简介 发帖人:WSGustin 发帖时间:2018-02-23 15:13:00
返回