结果:找到"硬件问题",相关内容774条
- 立创EDA专业版在导出.step文件时,本地库的3D模型(.STEP)丢失
- 您好:我今天设计完电路板想导出3D文件进行渲染,但是发现几个自己导入3D模型(放在本地库中的.STEP)的电感总是丢失,不知道是什么情况?这些模型已经在3D管理器中绑定,可以正常预览,也可以导出OBJ的时候显示,只是导出的STEP文件中没有。预览:导出OBJ:导出STEP:
- 所属专栏: PCB设计 标签: 软件问题 发帖人:Eric00GUET 发帖时间:2023-08-21 15:56:00
- 器件矩阵问题,老式打乱原有的器件布局
- 比如做10X10的按键,因为按键需要和面板孔对应,正常是会设定行距和列距离进行矩阵,然后定位好某个按键,使所有按键对应,但是你一矩阵,按键不会按照你想的位置排。正常情况下,修改原理图位号,更新到PCB时,位号不变,飞线会自动对应,但是这个EDA不知道哪里设置。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 器件矩阵问题 发帖人:硬件狂魔 发帖时间:2023-08-02 09:53:00
- 关于立创EDA板框的问题
- 立创EDA软件创建的板框不能对走线进行约束,需要怎么设置,高手帮忙解答下,谢谢!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 软件问题 发帖人:Aladdin 发帖时间:2020-08-01 08:49:00
- AD库文件问题,请大家指导
- 做了个封装,出现了如图这样的问题,元件的白色地方大于元件的本体大小,这个是哪里出问题了?怎么解决呢?
- 所属专栏: 技术交流 标签: AD库文件 问题 发帖人:check陈 发帖时间:2020-07-24 11:30:00
- 封装管理器元件怎么观看
- 请问:封装管理器所显示元件是哪个方向的,以S8050为例,似乎从顶部看下去才能与规格书相符。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 元件方向问题 发帖人:zzp249 发帖时间:2019-12-29 15:47:00
- 电路硬件问题TC6291升压芯片
- 我想问一下,我用TC6291这款升压芯片,我拉高使能引脚EN,能正常输出电压;但是我拉低EN引脚时,它却不能关闭芯片,还是会输出电压。这是怎么回事?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件问题 发帖人:A1小唐 发帖时间:2019-06-25 14:02:00
- 目前贴片列表的M24C02在3.3V电压下会写不进去,建议增加24LC02的型号,最好能是微型封装
- 目前贴片列表的M24C02在3.3V电压下会写不进去,建议增加24LC02的型号,最好能是微型封装,比如SOT23商城里有其他型号的,没有都试过,有没有也遇到这个问题帮忙回答一下
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 器件问题 发帖人:huixiong 发帖时间:2017-05-14 08:32:00
返回