结果:找到"示波器,ARM,STM,测试",相关内容1000条
  • ​手把手教你用LOTO虚拟示波器搭建测试系统整机
  • 虚拟示波器如果用于个人的研发调试工作,主要能体现出它的小巧便携以及功能强大。而它的另一个巨大优势,可集成性可定制性高,则是在我们做项目中搭建测试系统的时候才能更好的体现出来。通常测试系统要求长时间工作,稳定性好,我们主推OSCA02系列的LOTO虚拟示波器,比较适合工业环境的应用和定制。测试系统在硬件上一般需要测电压量以及电流量,软件上可能独立也可能和PLC之类的其他系统进行连接互通。虚拟示波器比较适合应用在需要显示被测信号波形以及计算波形复杂参数的应用中。这些应用PLC和其他一些常用工业组件是做不了的。我们以制动器产品测试系统为例,简单演示如何用LOTO虚拟示波器OSCA02和周边模块搭建...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟,搭建系统整机 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-02-07 11:00:00
  • 手把手教你用LOTO虚拟示波器搭建测试系统整机
  • 虚拟示波器如果用于个人的研发调试工作,主要能体现出它的小巧便携以及功能强大。而它的另一个巨大优势,可集成性可定制性高,则是在我们做项目中搭建测试系统的时候才能更好的体现出来。通常测试系统要求长时间工作,稳定性好,我们主推OSCA02系列的LOTO虚拟示波器,比较适合工业环境的应用和定制。测试系统在硬件上一般需要测电压量以及电流量,软件上可能独立也可能和PLC之类的其他系统进行连接互通。虚拟示波器比较适合应用在需要显示被测信号波形以及计算波形复杂参数的应用中。这些应用PLC和其他一些常用工业组件是做不了的。我们以制动器产品测试系统为例,简单演示如何用LOTO虚拟示波器OSCA02和周边模块搭建...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟系统 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-02-02 16:50:00
  • 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?
  • 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?本文里我们把几十伏以上,超出对人体安全电压或者超出示波器量程的电压定为高电压,以220V市电举例讨论。示波器上是有方便自测和探头补偿用的标准方波的,一般是1KHz。我们的USB示波器上也有这个标准方波,幅值1.5v左右,默认是标准方波,需要时,还可以设置成PWM波,频率占空比可调。跑题了,我是在技术支持的过程中遇到关于市电损坏的问题有一大半是由于新人好奇,顺手接到市电上造成的。所以我不得不强调一下,示波器是自带方波可以尝鲜的,新手不要上来就去测市电玩。老司机们很谨慎,是不会这样做的。中招的新人们最常问的问题是:为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢?为什么我...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-12 10:28:00
  • Loto实践干货(6)用示波器+逻辑分析仪进行SPI解码
  • SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚。SPI以主从方式工作模式被广泛应用于电路系统中,我结合自己的项目情况对SPI协议进行解析,并通过LOTO虚拟示波器采集到的数据波形并进行对比分析,方便大家的理解。SPI通信协议一般只需要四根线将主控芯片与从芯片连接起来,其中四根线分别为:(1)SDO–主设备数据输出,从设备数据输入(2)SDI–主设备数据输入,从设备数据输出(3)SCLK–时钟信号,由主设备产生(4)CS–从设备使能信号,由主设备控制其中CS是控制芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位),对此...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 。逻辑分析,信号源 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-09 15:23:00
  • Loto实践干货(5)单片机的上电复位故障用示波器检测
  • 最近采用CY7C68013A芯片设计了一款产品,其实内部就是一个51单片机,控制USB通讯。在测试过程发现部分电路板上电后,电脑无法发现新USB硬件,也不提示无法识别,设备管理器也没有UNKNOWDEVICE的提示。经过仔细排查怀疑内部的51单片机没有工作。排查了晶振,供电,IO脚等等之后都没发现问题,最后怀疑是电路reset有问题。根据芯片资料所述:VCC上升时间不能太快,至少需要200us。在使用无源晶振时,reset复位时间必须是在VCC达到3.0V后大约5MS。若是外部时钟的加电复位时间大约为200us。我们一般使用单片机的时候,硬件电路中的复位电路设计如下图所示。此复位电路是针对低...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,单片机,信号源 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-09 15:19:00
  • LOTO实践【干货】4红外传感意想不到的干扰osc802
  • 上次写过的一个项目,主要是掉落物监测的功能由于现场安装的距离改变而造成波形幅值变小,不得不现场采用电压比较器搞定了。这次还是同样的板子,不过是在不同调试现场解决不同的问题。客户反馈的现象是在在室内设备可以很好的实现基于红外传感的掉落物监测,但是安装在靠近室外戒者室外的设备白天就会失灵如上图所示,根据客户反馈第一时间验证了下,左图和右图在不同的日光环境下做了情景复现。E为红外发射,R为红外接收,使用LOTOinstruments的USB示波器OSC802迚行波形检查。确实左右两图的不同光线下,测出来的红外传感的波形有很大不同上图中,A代表日光(室外戒者靠近室外)对红外接收传感器的照射,B代表发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,信号源,电源 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-08 15:20:00
  • Loto实践干货(3)测量CAN总线通讯数据
  • 最近在做运动控制卡的项目,调试样机的过程中,需要验证CAN总线通讯功能的正确性。以前只限于理论上认识CAN总线,使用的CANbus的通讯卡也是有上位机例程,基本上简单地配置上位机软件就可以正常工作了。这次调试需要深入测试CAN接口的通讯过程,正好把之前的对CAN的认识再复习深化一下。之所以采用CAN总线,是因为它只需要两根双绞线就可以连接多个通讯节点,并且可以传输相对远的距离,在工业现场抗干扰能力也很强。下图是我按照CAN总线的要求做的一条双绞线,黄色和绿色分别是CAN_High线和CAN_Low线。要求绞距20mm,不绞合的距离不超过50mm。规定的双绞线传输距离与CAN总线的传输速率的关...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,信号源,电源。 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-03 17:13:00
  • LOTO实践【干货】2-电压比较器的快速应用
  • 话不多说先上图:最近出差去客户那边做设备调试,现场如上图,其中我负责的技术部分包含了一个掉落物监测的功能。硬件上的原理比较简单,发射板上的红外发射头阵列,以扫描方式发射,接收板接收发射的信号。板子如下:在客户那里发现发射和接收功能不正常,反复试验,经常有物体掉落了但是没有被红外感应到。后来发现是由于客户安装的时候距离比我设计和验证的大,客户那边的距离达到了一米以上。现场用万用表测发射接收的信号竟然没有反应,现场也没有示波器。还好同事带了USB示波器和笔记本电脑,现场检测出一米以上安装距离的红外发射信号是这样的:幅度只有120毫伏左右。图上是用的探头X10档位衰减了10倍的图,用的是LOTO的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,电源,信号源 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-01 17:44:00
  • LOTO课5:三极管音频放大电路实践
  • 我们在项目中经常会遇到音频信号的采集处理,我们今天做一个最简单的音频采集模块。它的电路其实就是在我们上节课的三极管的放大电路上的一个改进,在上一节课三极管放大电路的基础之上,将输出信号换成驻极体话筒,输出端加上截止频率在20KHZ左右的RC低通滤波电路,通过滤波电路来滤除频率在20KHZ以上的噪声信号。上一节课关于三极管放大的文章链接如下:https://www.bilibili.com/read/cv5848391?from=articleDetail设计的电路原理图如图所示,通过传感器获取一个交流的小信号,经过三级管放大电路放大信号之后再进行输出:等不及打板,手工焊接了一个样品进行试验:...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ARM,STM, 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-05-19 14:08:00
  • J-LINK或CMSIS-DAP调试下载工具
  • JLINK.rar包中的源码为CMSIS-DAP,修改自X893版,串口在115200以下正常,太高了不行.脱机下载没有做本硬件可以做成J-LINK或CMSIS-DAP。CMSIS-DAP带有串口功能,调试和J-LINK一样速度。但是没有量产下载工具。1个工具2种用途。J-LINK方式可以使用JFlashARM量产下载,自动升级的,但是没有串口可用,使用那种方式看大家的喜欢JLINK.rar
  • 所属专栏: 开源设计 标签: ARM 发帖人:阳光下的忧郁 发帖时间:2017-12-08 23:36:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: