结果:找到"社区",相关内容30条
- 开源社区无法打开网页出错
- 开源社区无法打开网页出错,昨天下午到现在,网页无法浏览,您访问的网页出错了!网络连接异常、网站服务器失去响应,大家有这种问题吗?
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 开源社会网页打不开 发帖人:Tony2023 发帖时间:2023-11-02 14:58:00
- 如何创建圆环的禁止区域
- 如何创建圆环的禁止区域请问如何在紫色部分创建禁止覆铜区域,里面实心圆又能够覆铜?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 禁止区域 发帖人:如何创建圆环禁止区域 发帖时间:2022-11-01 19:12:00
- 能否在EDA种添加【覆铜区】可见与不可见的快捷键呀【已解决Shift+M】
- 从画板子开始就接触的立创EDA,以前没接触过其他的PCB软件,不晓得其他软件中有没有我想要的这种快捷键,频繁的点击覆铜区的可见/不可见,实在是,有的时候让思维脱节,手眼节奏被打断,这是我的一点感受和建议,期待大家的认同和指导。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 快捷键,覆铜区 发帖人:Oo饿不死oO 发帖时间:2021-11-21 11:17:00
- 立创社区帖子建议增加“点赞”功能
- 建议对发帖和回帖内容设计增加“点赞”功能。很多时候想对发帖或者回复内容表示赞同,目前只能用回复的形式来表达,如果能“点赞”就会方便多了。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创社区 点赞 发帖人:杯吹的恩吉尼 发帖时间:2021-01-29 17:18:00
- Si522与CV520的区别
- Si522与CV520的区别si522兼容FM17520/FM1755013.56MHz非接触式读写器芯片主要优势点:1.直接PIN2PIN兼容RC522/RM522,与FM17550/FM17520/,pin对pin兼容,让客户节省软硬件开发时间2.完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。1.介绍本文档描述了非接触式读写器Si522的功能特性和电气特性。本文档为内部设计文档,设计参数仅作参考。2.概述Si522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持I...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: Si522与CV520的区别 发帖人:截然不同 发帖时间:2019-12-06 17:49:00
- 立创员工的活动社区里的朋友能参与吗?
- 看到立创有很多员工活动,很是羡慕,我们社区里的朋友能报名参与吗?
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 立创 活动 员工 社区 发帖人:廣東時科微 发帖时间:2019-01-21 15:28:00
- 同一块电路板可否按区域选择贴片
- 情况是这样的:我这设计了一块电路板,但实际上,根据用途具体细分,有一部分电路并不需要将所有器件都焊接上。所以就想把该电路板分几个批次贴片。不需要贴的器件一般都集中在一个一个的区域内。但是需要贴的器件和不需要贴的器件,存在元器件阻值标识是一样的情况。这种情况下,嘉立创的SMT贴片器件选择时,应该是按器件类型来批量选的,就会把不需要贴的也选上。有没有方法只选择需要贴的区域的器件呢?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 区域贴片 发帖人:MiaoKo 发帖时间:2018-08-06 18:01:00
- 第5区间价上线,送券又送钱!新年新惊喜~
- 2017,立创商城和社区活动一波接着一波,客户说我们一言不合就发钱!2018,新年新目标,春节之前再搞个大事情!第5区间价,中小批量更优惠!细心的网友可能发现了,从今天开始,部分商品单价由之前的4个区间变成5个区间,立创商城再度回馈新老客户,新增加的第5个价格区间,让中小批量订单客户享受更低的单价、更大的实惠!除此之外,还有双重惊喜奉上!【一重惊喜:送615元全品类优惠券】2018.1.15-2018.1.31可领15元、100元、200元、300元优惠券各一张,全品类通用!>>>点击领券<<<【二重惊喜:晒单赢现金大奖】抢到券的客户,用券后将订单截图,在...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 第5区间价 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-01-15 10:57:00
- 有个关于零件“去社区讨论器件相关特性或发帖咨询”的建议。
- 在商城的元器件,特别是应用起来有难度的,按下商城页面的“去社区讨论器件相关特性或发帖咨询”链接后,是否可以自动进入一个关于这个器件的客服贴,或者讨论贴?没有的话自动生成一个这个商品的简介贴,发帖的人自动跟帖成第二贴。这样子在遇到应用或者选择的困难时,可以很快找到这个器件的相关贴子,用户、商城都受益。请商城考虑一下。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 社区 特性 咨询 发帖人:老张 发帖时间:2017-06-22 17:46:00
- 我来挑个刺,商城C64061JZC-32F/012-ZS3(555)继电器PDF文档封装和实物对不...
- 图片
- 所属专栏: 器件替换 标签: JZC32 HF32F 封住区别 发帖人:niba 发帖时间:2017-06-02 11:33:00
返回