结果:找到"立创eda快捷键",相关内容1000条
  • EDA能否加入多级快捷键的操作
  • 立创EDA会继续完善二级快捷键功能吗?最近从EDA普通版本转到专业版,发现专业版内二级的快捷方式特别好用,比如原来普通版本切换单位是纯粹的鼠标切换,而专业版版可以通过顺序按下F6和Q快速切换单位。这种多级的快捷键感觉特别好用,但是目前专业版内这样形式的功能适配的比较少,不知道后面立创是否还会适更多的功能?不知道什么时候这个功能能够适配到DRC和滴泪,真的很期待!(原来用的我是主要用AD里面通过TDR快捷键快速唤醒RDC真的很爽)
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 发帖人:khty 发帖时间:2022-09-03 21:39:00
  • 建议专业版客户端增加Mac系统快捷键位适配
  • 建议专业版客户端增加Mac系统快捷键位适配标准版中是完美适配Mac系统快捷键的比如Commond(⌘)+C而专业版中无法使用对应快捷键,且不支持自定义快捷键。自定义时会把Commond(⌘)键识别成META实属难用。太难用了。希望官方能看到增加这个适配
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 专业版 发帖人:江源翔大 发帖时间:2022-04-22 17:06:00
  • 立创标准版快捷键失效不起作用
  • 立创EDA标准版遇到的问题:1.常用的快捷键W绘制原理图的连线,现在按的没反应,快捷键设置没更改;2.之前原理图和PCB相互交叉选择shitft+x都可以跳到PCB里面现在按的也没反应,只有ctrl+shift+x才可以但是会直接挪动PCB位置3.原理图里面原件反转只有Y有反应X没反应了以上这些情况的快捷键都没有用,但是去工具栏里面点一下又可以。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: eda标准版, 发帖人:ns123 发帖时间:2022-03-28 17:30:00
  • 快捷键的改进意见
  • EDA专业版目前可以自定义快捷键,但是原理图和pcb中的快捷键是统一定义的,建议分开。比如“V”在PCB里是放置过孔,在原理图里是垂直镜像。用立创eda的工程师基本都是其他软件转过来的,所以快捷键功能一定要强大。甚至可以在不同的命令下单独设置快捷键。专业的layout工程师都是用快捷键的。这样可以保持他们使用原来软件的习惯。支持国产eda
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:一只小喵咪 发帖时间:2021-12-24 15:50:00
  • 能否在EDA种添加【覆铜区】可见与不可见的快捷键呀【已解决Shift+M】
  • 从画板子开始就接触的立创EDA,以前没接触过其他的PCB软件,不晓得其他软件中有没有我想要的这种快捷键,频繁的点击覆铜区的可见/不可见,实在是,有的时候让思维脱节,手眼节奏被打断,这是我的一点感受和建议,期待大家的认同和指导。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: ,覆铜区 发帖人:Oo饿不死oO 发帖时间:2021-11-21 11:17:00
  • 希望增加视窗跟随鼠标箭头置中的快捷键
  • 在PCB布线时视窗总是不能跟随鼠标箭头移动,想观察周围零件布局时又要右键拖动图纸,这样布线的连贯性就打折了,所以希望增加视窗跟随鼠标箭头置中的快捷键,这样布线就可以快速好多啦!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 发帖人:小小一颗葱 发帖时间:2019-06-01 08:09:00
  • 能不能给预览也设几个快捷键?
  • 预览中有些切换也蛮常用的。例如层、漆色、板色、焊盘色、丝印助焊是否可见等显示状态的切换,即使是顺序切换也会方便很多。和PCB相同的,用同名的键就好。甚至,我感觉能把网络加亮之类的状态也加进来更好。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 预览  发帖人:具体规定上6 发帖时间:2019-05-02 23:10:00
  • 关于嘉立创下PCB订单提供快捷下单意见收集
  • 最近我们收到很多客户反馈,下单的时候太繁琐,需要选择的东西太多了。对此嘉立创希望能提供一种更快,更快捷的下单方式让大家可以快速,快捷的下PCB订单。对此我们打算寻找一种新的可以便捷下单方式,下面贴出来方便大家讨论一下。1.首先下单界面可以直接选择使用常用工艺模版下单。或者前去新增常用工艺模版2.工艺模版设置界面,可以设置常用模版3.如果选择常用模版下单,如果您选择了的工艺将不会再让你选择。只需要选择你未初始化的工艺选项即可。然后确认下订单,就可以快速下单了
  • 所属专栏: 文化建设 标签: 嘉 下单 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-09-12 16:50:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: