结果:找到"签约仪式",相关内容430条
- 建议下方的层切换标签上加上"眼睛"!
- 新版的PCB编辑器下方加入了层切换标签,这样方便了很多,值得肯定!建议在每个标签的边上再加入一个“睛眼”,点击眼睛来切换每层的显示或隐藏!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 层标签 发帖人:BoatLin 发帖时间:2023-07-22 19:10:00
- KEYSIGHTN9917AFieldFox手持式微波分析仪
- KEYSIGHTN9917AFieldFox手持式微波分析仪,18GHzN9917AFieldFox手持式微波分析仪主要特性和功能jiang·18GHz最大频率·随身携带功能齐全的手持式分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪·添加VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等选件能够扩展分析仪的功能·单次扫描同时测量DTF和TDR的功能可以节省时间·同时测量全部4个S参数·无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(±0.5dB)·应用快速校准(QuickCal)可以轻松完成校准·仅6.6磅重的轻巧型综合分析仪(3.0千克)N9917AFieldFox手持式微波分析仪技术指标最大频率18GHzCAT/...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: KEYSIGHT N9917A FieldFox 手持式微波分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-03-07 20:35:00
- 安立MS2724B手持式频谱分析仪
- 日本安立MS2724B手持式频谱分析仪JIANG类型手持式频谱分析仪品牌日本安立型号MS2724B覆盖频率1Hz~3MHz(MHz)显示方式超大TFT液晶屏幕适用范围1Hz~3MHz专门针对外场测试的手持式(电池供电)设计超大TFT液晶屏幕,阳光下可正常观看内置前置放大器(标配)3公斤左右的重量(带电池),便携性出众同类产品中的DANL指标:-159dBm@1GHz(MS2724B)以1-2-5顺序快速改变扫描宽度RBW:1Hz~3MHz(按1-3顺序)VBW:1Hz~3MHz(按1-3顺序)自动或手动输入衰减控制典型幅度精度±0.5dB标配多项单键测量功能轨迹平均功能正常刷新、zui大保持...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 安立 MS2724B 手持式频谱分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-10-31 22:59:00
- 金航标kinghelmRFID标签在立创商城出售
- RFID标签现在已经在智能制造业生产线不可或缺,不但可以提高工作效率、增加准确性、还可以节约成本。为满足市场需求,金航标kinghelm(www.bds666.com)研发生产的RFID标签KH-RFID-23-BQ、KH-RFID-20-BQ等型号大量出售,适用于库房盘点物品定位、货架定位、衣帽查找定位、图书查找定位、档案查找定位等应用领域。金航标kinghelm产品RFID标签KH-RFID-23-BQ深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位。主要从事北斗卫星导航和物联网终...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: RFID标签 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-03-13 16:31:00
- 一键式测量仪测量接插件的应用原理
- 一、接插件简介 接插件也叫连接器,又称作接头和插座,一般是指电接插件。它作为集成电路板中电流、电压以及各种开关量传输的组件,其尺寸及外观的质量都有着严格的要求。接插件产品类型的划分虽然有些混乱,但从技术上看,接插件产品类别只有两种基本的划分办法:①按外形结构:圆形和矩形(横截面);②按工作频率:低频和高频(以3MHz为界)。 按照上述划分,同轴接插件属于圆形,印制电路接插件属于矩形(从历史上看,印制电路接插件确实是从矩形接插件中分离出来自成一类的),而目前流行的矩形接插件其截面为梯形,近似于矩形。二、接插件检测需求 检测任务:检测某接插件的相关尺寸以及圆角弧度、宽度、R角 检测精度:尺寸...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 一键式测量仪 图像尺寸测量仪 发帖人:中图仪器 发帖时间:2020-01-07 14:37:00
- 一键式测量仪测量手机后盖尺寸的应用原理
- 一、手机后盖介绍手机作为通讯工具,目前已被广泛使用。随着人们对手机外观的要求越来越高,金属外壳的精细度和美观度承载要求也越大。良好的手机外壳从质感上面给用户有了安全高档次的体验,因此手机外壳的重要性也不言而喻了。二、测量要求:1.弧度、R角、长宽相关尺寸2.可以自动搜索并定位视野中的手机壳三、测量难点和中图仪器解决方案: 传统的尺寸测量主要依靠员工+卡尺,测量精度易受人为因素影响,而且测量速度不高,每分钟只能检测4个,工作效率很低。 中图仪器一键式测量仪采用双远心光学镜头,结合高精度图像分析算法,只需要导入产品图纸,工件任意放置在载物台上,机器自动识别测量,轻轻一按测量键,即可实现相关参...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 一键式测量仪 发帖人:中图仪器 发帖时间:2019-11-08 17:15:00
- 一键式测量仪测量弹簧尺寸的应用原理
- 一、什么是弹簧弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件。用弹性材料制成的零件在外力作用下发生形变,除去外力后又恢复原状。亦作“弹簧”。一般用弹簧钢制成。弹簧的种类复杂多样,按形状分,主要有螺旋弹簧、涡卷弹簧、板弹簧、异型弹簧等。弹簧表面质量检测是弹簧加工的重要环节。检测时,人们通过各种试验方法对弹簧的性能进行测定,从而把弹簧的质量定量数值化,为企业的质量管理与追踪提供正确的评定依据。二、测量要求弹簧的外观检测和尺寸检测(包括弹簧长度、线径、线径间距和有效圈数)。三、测量难点及中图仪器测量解决方案国内现有的弹簧检测方法一般是人工用游标卡尺等工具目测,这种方法不仅效率低,而且误差大。有些公司也从国外进...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 弹簧测量 一键式测量仪 发帖人:中图仪器 发帖时间:2019-09-16 17:59:00
- 一键式测量仪的操作方法
- 一键式测量仪实现多个产品同时检测,速度极快,能在几秒内完成几十上百个尺寸的测量,测量效率较传统提升多倍。检测所需的操作:将产品“放到”工作台面上,在覆盖视野的图像中所呈现的范内,“按一键”即可指令设备同时对测量对象轮廓进行光学检测和数据分析。没有人为操作造成的数据差异。小机台,高效率。产品自动搜索定位,跟踪识别位置和方向软件自动摆正,无需人工建立坐标系和反复摆正与对焦,测量人员可随意摆放多个工件,实现多目标、多尺寸自动识别测量。物体不受放置的位置和角度因素限制,测量效率较传统提升多倍。远心成像与智能图像处理软件的完美结合,自动判断尺寸的OK/NG,并将检测数据自动进行保存。客户第一时间对产品...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 一键式测量仪 二次元测量仪 闪测仪 发帖人:中图仪器 发帖时间:2019-06-18 17:54:00
- 一键式精密测量,VX3000系列闪测仪
- 随着科学技术的不断进步,工业现代化不断朝着自动化、智能化、数字化方向发展,传统测量仪器如投影仪、影像测量仪、工具显微镜、轮廓仪、游标卡尺、千分尺等,在尺寸轮廓测量时面临着诸多如“测量对象需要定位或原点定位费时、批量测量操作时间长、不同测量人员导致测量结果不同、数据统计管理繁杂等”一系列的弊端,已经难以满足现代工业生产过程中有关高精度、高效率、高可靠性的测量需求。为顺应数字化时代工业测量的需求,中图仪器经过数年潜心研发和测试,今天一键式精密测量仪器“VX3000系列闪测仪”宣告问世。内外兼修的VX3000不乏亮点:世界级的工业外观,功能强大的黑科技软件,精度和可靠性更是不亚于同类别的国际品牌。...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 二次元影像测量仪 闪测仪 一键式影像测量仪 快速图像尺寸测量仪 发帖人:中图仪器 发帖时间:2018-12-05 16:42:00
- 立创商城与长江连接器达成深度战略合作
- 2018年7月25日,立创商城与长江连接器有限公司(CJT)达成深度战略合作,并举行了授权代理签约仪式,立创商城副总经理张银莹和长江连接器总经理何雪平出席并见证了此次签约仪式。目前中国电子元器件市场规模约3万亿元,电商率还没到1%,元器件电商潜力巨大。原厂企业逐渐打破传统营销模式,拥抱互联网,因此此次合作对于立创商城和长江连接器都具有重要意义,互联网电商平台与上游制造商携手,将在市场推广、样品销售、技术支持等方面为双方带来互利共赢。立创商城自成立以来,专注于为客户提供高品质的一站式元器件采购服务,始终与上游原厂等合作商保持密切合作,同时也得到了合作伙伴的有力支持!立创商城为客户提供的产品均通...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 签约仪式 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-07-25 21:01:00
返回