结果:找到"简介",相关内容38条
- TIM0开发板测评报告+主题/简单点亮一个LED
- TIM0开发板测评报告1.整体使用评价立创制造的开发板配色非常美观,整洁,使人眼前一亮,整板非常漂亮。刚开始使用TI的库,所以还需要一段时间来熟悉,先把作业交了再慢慢研究。2.开发项目流程(方案介绍、方案系统框图、调试、指令等)安装CCS12.6-->安装SDK等必要组件;代码:系统驱动库初始化-->配置IO默认状态、方向-->toggle();3.成果展示work.rar
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 简单点亮一个LED 发帖人:LukaW 发帖时间:2024-01-18 08:52:00
- 基于ZynqFPGA对雷龙SDNAND的测试
- 文章目录一、SDNAND特征1.1SD卡简介1.2SD卡Block图二、SD卡样片三、Zynq测试平台搭建3.1测试流程3.2SOC搭建四、软件搭建五、测试结果六、总结一、SDNAND特征1.1SD卡简介 雷龙的SDNAND有很多型号,在测试中使用的是CSNP4GCR01-AWM与CSNP32GCR01-AOW。芯片是基于NANDFLASH和SD控制器实现的SD卡。具有强大的坏块管理和纠错功能,并且在意外掉电的情况下同样能保证数据的安全。 其特点如下:接口支持SD2.02线或4线;电压支持:2.7V-3.6V;默认模式:可变时钟速率0-25MHz,高达12.5MB/s的接口速度(使用4条...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡简介,SD卡Block图,Zynq测试平台搭建, SOC搭建,SD NAND软件搭建 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-12-22 17:48:00
- MOS的ID与极限参数介绍
- MOS管的ID与极限参数介绍.pdf谢谢关注
- 所属专栏: 技术交流 标签: MOS的ID 与极限参数介绍 发帖人:元基朱生 发帖时间:2023-10-29 19:03:00
- MOS管的ID与极限参数介绍
- MOS管的ID与极限参数介绍.pdf谢谢关注
- 所属专栏: 技术交流 标签: MOS管的ID与极限参数介绍 发帖人:元基朱生 发帖时间:2023-08-20 12:28:00
- MOS管的ID与极限参数介绍
- MOS管的ID与极限参数介绍.pdf,
- 所属专栏: 技术交流 标签: MOS管的ID与极限参数介绍 发帖人:元基朱生 发帖时间:2023-06-12 03:19:00
- MOS管的ID与极限参数介绍
- MOS管的ID与极限参数介绍.pdf欢迎咨询,谢谢。
- 所属专栏: 技术交流 标签: MOS管的ID与极限参数介绍 发帖人:元基朱生 发帖时间:2023-04-23 21:44:00
- 立创EDA专业版架构简图
- 正在制作公司内部的工程师培训教程,在官方网站找不到类似,所以根据自己理解的制作了这一份架构简图,分享大家参考
- 所属专栏: 使用教程 标签: 架构 简图 发帖人:ScottLin 发帖时间:2021-05-19 08:57:00
- 嘉立创6层板阻抗core的介电常数多少了?
- 6层板内层走线需要core的介电常数进行阻抗计算但是嘉立创给的结构里没有这个常数。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗 core介电常数 发帖人:边荒飞雪 发帖时间:2020-05-27 17:25:00
- [资料]W7500EVB的硬件资源简介
- W7500芯片为单芯片解决方案,集成ARMCortex-M0,128KBFlash及用于多种嵌入式应用平台的全硬件TCP/IP核,特别适用于物联网领域。使用WIZwiki-W7500,助您轻松完成原型开发。实践出真知,要想学好W7500,实验平台必不可少!本篇将详细介绍W7500的硬件平台:W7500EVB开发板,通过该篇的介绍,将了解到W7500EVB的功能及特点。为了更好的使用W7500EVB,本篇还介绍了开发板的一些使用注意事项,请读者在使用开发板的时候一定要注意。本章,主要是向大家简要介绍我们的开发板上所拥有的硬件资源。炜世科技—WIZnetW7500官方代理商,全程技术支持,价格绝...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件资源 简介 发帖人:WSGustin 发帖时间:2018-02-23 15:13:00
- 环保简易型钢网,已经用过的客户来评价一下
- 环保简易型的钢网,不封AB胶和银龙胶纸,我们推出已经有两周左右的时间了,每天有100个简易型的钢网。对于这些简易型的钢网,各位怎么评价?使用的如何?欢迎反馈----环保简易型钢网介绍帖子:http://club.szlcsc.com/article/details_9332_1.html注意:想选择环保简易型钢网的客户,务必看清楚,环保简易型是不封AB胶和银龙胶纸的,一般不适合贴片厂使用!仅适合个人用户!
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 环保简易型 钢网 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2017-10-28 10:06:00
返回