结果:找到"线缆",相关内容707条
- 高速线缆现在发展到什么情况了?
- 根据全球权威调研公司IDC公布的数据,未来5年,中国服务器行业持续高速增长,交换机市场与服务器等比例高速增长,高速线缆、组件、连接器将迎来快速发展期,单单国内市场也将达30亿美金。而我们常用的高速线缆有DAC(DirectAttachCable)直连铜缆和AOC(ActiveOpticalCables)有源光缆。DAC由于传输距离较短所以一般用于机柜内设备间的互连,而AOC有源光缆的传输距离相对长些,所以应用于机柜间设备的互连较多。DAC和AOC最常规的应用是以太网数据通信,在明亮洁净舒适的机房内,温湿度都有较好的控制,高速线缆满足商业级0~70度即可使用。数据中心采用的TOR架构,接入层交...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速线缆 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-03-25 11:50:00
- 数据中心100G以太网布线方案
- 随着云计算、大数据、移动互联网的兴起,互联网流量与日俱增,因此全球数据中心的服务器数量增速不断提升,规模也在日益增大,数据中心也开始向100G以太网部署。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下数据中心100G以太网布线方案。目前,100G数据中心网络布线传输解决方案常用的产品有100GQSFP28DAC高速线缆、100GQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28光模块三款产品,但每款产品的适用场景都不同。一、100GQSFP28DAC高速线缆(1-5M)100GQSFP28DAC高速线缆包括100GQSFP28转QSFP28DAC、100GQSFP28转2*50GQSFP28...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 DAC高速线缆 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-10 18:13:00
- 40G数据中心低成本互连方案—QSFP+DAC高速线缆
- 40GQSFP+高速线缆(DAC)采用铜缆作为传输介质,有无源和有源两种。40GQSFP+无源高速线缆无需供电,功耗较低,但传输距离也较短;40GQSFP+有源高速线缆的传输距离则要更长一些。易天光通信(ETU-LINK)根据铜缆两端接头的不同,40GQSFP+高速线缆还可以分为以下2种:1、40GQSFP+转QSFP+高速线缆这种高速线缆两端预端接的都是QSFP+接头,适合用来连接两个40G网络设备,其中无源的传输距离一般小于5m,有源的传输距离则更长。2、40GQSFP+转4*SFP+高速线缆这种高速线缆一端接的是QSFP+接头,另一端则接4个10GSFP+接头,用来连接40G设备和10...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G DAC高速线缆 QSFP+铜缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-06 17:26:00
- SFP+高速DAC线缆与10G光模块、TOR交换机布线方案
- 随着网络综合布线的普及,光纤线缆作为高带宽、高安全的数据传输介质被广泛应用于各种大中型网络之中,但是,由于光纤线缆解决方案造价昂贵,因此在某些情况下,铜芯高速线缆仍然发挥着重要的作用,如SFP+DAC高速线缆是10G数据中心短距离传输应用的高性价比解决方案。拉下来易天光通信(ETU-link)将通过本文介绍SFP+高速DAC线缆与10G光模块、TOR交换机布线方案。SFP+高速DAC线缆被广泛应用于10G光纤网卡之间互连、10GToR交换机与服务器之间的互连、10G以太网交换机的堆叠等。10GSFP+DAC高速线缆与10G光模块、TOR交换机布线方案:在目前流行的脊叶拓扑结构中,TOR交换机...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DAC线缆,10G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-26 09:36:00
- 25GSFP28DAC高速线缆与AOC有源光缆有什么区别?
- 25GDAC高速线缆和25GAOC有源光缆都可以实现25Gbps的数据传输,但是它们之间有什么区别呢?易天光通信(ETU-LINK)在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别。常见25GSFP28DAC和AOC有源光缆解决方案(如图)1、25GSFP28DAC高速线缆25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。2、25GSFP28AOC有源光缆25G有源光缆是可以克服传统高速线缆的带宽限制,并且这种25G有源光缆可以为高速线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G高速线缆 25G有源光缆 AOC DAC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-13 17:41:00
- 分享40G网络QSFP+DAC/AOC直连线缆解决方案知识
- 直连线缆是一种替代光模块的理想短距离连接解决方案,分为高速线缆(DAC)和有源光缆(AOC)两大类,具有价格便宜、使用方便等优点,受到了人们的广泛关注。现在,随着40G网络的广泛应用,QSFP+直连线缆也逐渐普及起来。易天光通信(ETU-LINK)将通过本文详细介绍市场上常见的QSFP+直连线缆解决方案。40GQSFP+高速线缆(DAC)40GQSFP+高速线缆(DAC)采用铜缆作为传输介质,有无源和有源两种。40GQSFP+无源高速线缆(DAC)无需供电,功耗较低,但传输距离也较短;40GQSFP+有源高速线缆(DAC)的传输距离则要更长一些。根据铜缆两端接头的不同,40GQSFP+高速线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ DAC AOC 光模块 线缆 有源光缆 发帖人:etulink 发帖时间:2018-10-11 16:55:00
- 40GQSFP+高速线缆知识分享,数据中心低成本布线方案
- 与光模块相比,直连线缆最大的优点是节省成本。随着40G网络越来越热门,40GQSFP+直连线缆也逐渐受到了人们的关注。从线缆种类来看,QSFP+直连线缆可以分为QSFP+高速线缆和QSFP+有源光缆,其中,QSFP+高速线缆还可以细分为QSFP+无源高速线缆和QSFP+有源高速线缆。今天我们主要介绍一下QSFP+高速线缆。作为一种40G万兆光模块的低成本替代方案,QSFP+高速线缆已在万兆网卡、万兆交换机、服务器、超级计算机、云计算、云存储网络等短距高速互联中得到广泛应用。高速线缆一般由一条铜芯电缆和两只光模块相连组成。由于其采用了光模块和光缆的无缝连接形式,确保了光口不外露,减少了灰尘和其...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速线缆 直连线缆 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-10 15:07:00
- 解析有源光缆AOC结构功能及产品应用
- 有源光缆是由集成光电器件组成的,用于在数据中心、高性能计算机、大容量存储器等设备间进行高速率、高可靠性互联的传输设备,它通常满足工业标准的电接口,通过内部的电一光一电转换,使用光缆的优越性进行数据的传输。简单来说可以把有源光缆看成两个光收发器(Transceiver)及光缆跳线(Jumper)组成的一套系统,不过这个系统相对独立器件组成的系统速率更高、可靠性更好。图1所示为有源光缆的典型结构示意图:和传统线缆比较,有源光缆集成了多模光纤光缆和光收发、控制芯片,具有传输速率高、传输距离长、能耗低、使用方便等诸多优点,能够帮助通信设备享受到光传输的巨大优势,是数据中心、消费电子等领域理想的传输线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AOC线缆 有源光缆 千兆单模光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-05-03 16:35:00
- 100GAOC有源光缆和100G高速线缆有什么区别?
- 我们知道,100G有源光缆AOC和100G高速线缆都有着传输数据的作用。但是,100GAOC有源光缆和100G高速线缆之间又存在着一定的区别。易飞扬通信将在这里为大家详细介绍一下100G有源光缆和100G高速线缆的区别有哪些。何为100GAOC有源光缆?100GAOC有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能,并且传输速率达到100Gb/s.何为100G高速线缆?100G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G AOC 有源光缆 高速线缆 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-19 15:07:00
- 什么高速线缆DAC?有了有源光缆AOC为何还选择DAC?
- 有源光缆大家听多了,,不知道大家知不知道高速线缆DAC?在数据中心和互联数据高速发展的时代,DAC凭借其出色的简便性与价格优势极大地扩张其市场,在IDC市场方面更是占领了极大份额。什么是高速线缆DAC?高速线缆(DirectAttachCable)简称DAC,一般译为直接连接电缆或直连铜缆。是指在高速跳线的两端都装上光模块,通过将交换机连接到路由器或服务器上,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接,在网络通信中正逐渐崛起。高速线缆DAC的结构是什么?简单来说,高速线缆DAC是在一根线缆的两端接上光模块。详细来说,高速线缆DAC是以镀银导体和发泡绝缘芯线为材料,采用线对屏蔽及总屏蔽...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速线缆DAC 有源光缆AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-12-26 14:15:00
返回