结果:找到"经济",相关内容17条
- 肋软骨炎是怎么引起的
- 肋软骨炎的病因主要是与劳损和外伤有一定的关系。肋软骨炎并不具有自愈性,必须要尽早接受治疗。很多人经过治疗之后都会有明显的改善。肋软骨炎的患者也需要调理好个人的生活习惯,最好是不要熬夜保持睡眠充足,针对患者局部疼痛症状,可以使拥'济愈堂·肋软顺古安玉.贴'扶在患部能够有效缓解和冶疗肋软骨炎的症状的。不要过度的劳累,适当的休息,多吃高蛋白富有营养的食物。肋软骨炎形成的原因,首先第一个就是受凉,容易导致局部的压力产生改变,局部的韧带,形成无菌性的炎症产生疼痛。再者就是长时间的一个姿势导致的肌肉痉挛,持续性的牵拉引起局部的出血肿胀,前列腺渗出引起炎症。还有原因就是反复的扭转身体,也会导致局部的微小的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 肋软骨炎 骨科 济愈堂 发帖人:电力不足 发帖时间:2023-02-08 14:17:00
- 找人画PCB+嵌入式固件
- 树莓派CM4的项目,要求过FCC认证、CE认证和CCC认证,有经验的大神来
- 所属专栏: 项目外包 标签: 玩过CM4的来,没经验的勿扰,谢谢 发帖人:Rola 发帖时间:2022-02-17 10:46:00
- EDA建议改进
- 手工在PCB中放好的元件,在导入原理图时会删掉放好的元件,又重新生成新的元件封装,又要重新一个一个放置元件,这样非常浪费时间,这点为什么与AD做得不一样呢?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 导入PCB时,删除已经放置好的封装 发帖人:德力控自动化科技 发帖时间:2021-12-23 11:23:00
- 台灯如何拥有科技感|免开发打造智能冷暖台灯产品方案详情
- 智能台灯适用于家用领域的通用照明,使用基数大,出货前景较好。通过涂鸦智能化模式的智能冷暖台灯更具市场竞争力,同时因涂鸦提供的标准化智能方案,可以节约开发成本、提升开发效率,达到快速量产出货。点击了解IoT开发平台,助您快速完成产品智能化:https://auth.tuya.com/register?from=https%3A%2F%2Fiot.tuya.com%2F&_source=7f6fdc6cc59a17565e84fdfa56f46455科学智能的光照方案不止于基础照明,更要防范光危害,降低频闪,防蓝光,减轻眼睛疲劳,防范假性近视,呵护双眼。核心功能支持远程控制|语音控制|定...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 经验 资料 方案 照明 智能照明 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2020-09-08 16:29:00
- NANDMCP厂家JSC济州半导体
- JSC济州半导体是全球最大的移动应用解决方案提供商之一的NANDMCP厂家。英尚微电子被亲自授权为JSC代理.JSC济州半导体NANDMCP产品线主要包括NANDMCP+LPDDR4,NANDMCP+LPDDR2,NANDMCP+LPDDR1,目前NANDMCP+LPDDR4,的产品更新到4Gb+4Gb的容量,JSCNANDMCP是由工业级的SLCNANDFlash和低功耗的LPDDR封装在一起,不仅减小体积,同时能够减少外部电路的干扰,增强Flash和DDR的通信能力,提升系统整体的性能和可靠性。应用如手机,平板,数据卡,通讯模块,物联网模块,和可穿戴产品。NANDMCP规格书:NANDM...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: NAND MCP JSC济州半导体 JSC 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-16 15:57:00
- STM32的那些事
- 学习STM32已经一个多月了,其实也弄不清楚自己入门没有,觉得还是学的蛮差,但现在也马上要开始进入实战了,哈哈,就是做一些实际的东西。学习32,个人觉得其实最重要的是很多底部寄存器吧,算法什么后期可以再学,但最基础的错过去了就很少会有时间再来补这些东西了,我觉得阅读《STM32F103xxx参考手册》,一定要注意,不需要全部阅读,因为没有时间的。建议选读,但是前几章必读。存储器和总线架构、电源控制、备份寄存器、复位和时钟控制,通用和复用功能I/O,中断和时间等等前几章一定要花时间阅读。,这些我目前掌握的也感觉不好,但学过的人都说很重要,后面章节,讲述的是具体的功能模块设计。如果我们用到哪个模...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 学习 经验 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-31 16:04:00
- 如何学好嵌入式和SAM技术
- 嵌入式技术执行专用功能并被内部计算机控制的设备或者系统。嵌入式系统不能使用通用型计算机,而且运行的是固化的软件,用术语表示就是固件(firmware),终端用户很难或者不可能改变固件。…………………………………………………………………………………………………………嵌入式非常难,如何学习嵌入式,我刚才看到一篇很不错的文章,是一个专科生介绍自己如何自学嵌入式,并找到嵌入式的工作,里面介绍了他的学习方法和学习过程,希望对你有帮助。先做个自我介绍,我07年考上一所很烂专科民办的学校,学的是生物专业,具体的学校名称我就不说出来献丑了。09年我就辍学了,我在那样的学校,一年学费要1万多,但是根本没有人学...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 大牛经验 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-10-29 11:53:00
- “环保简易经济型”钢网,是否值得拥有?
- 这两天朋友圈刷屏了一篇文章,《外卖,正在毁灭我们的下一代》,说的是外卖大增,所引发的包装盒和塑料袋大增,垃圾围城的问题。深有感触。因为,我们公司的垃圾桶,最近又增加了一个超大型的。原因就是,叫外卖的超多,吃完的包装盒和垃圾袋越来越多,装不下了。我们昨天跑了一趟钢网厂,看工人怎么封网。整个封网过程中,封网用到的AB胶不但过程繁琐,而且AB胶超级超级浪费,且会产生不少的垃圾。由此,我们想到是否可以推出“环保简易经济型”钢网,主要考虑的是针对30*40,37*47的小钢网。所谓“环保简易经济型”指的是,这个钢网,不封AB胶,不贴银龙胶纸。如下图:如上图所示,这个钢网,就是在网框上,用黄胶粘贴了钢片...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 环保 经济 简易 钢网 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2017-09-20 11:05:00
- 近期PCB下单的界面似乎经常登陆不进去,近期体验真的好差
- 要下单,刷新半天网站进不去,也没发现那里有明显的系统维护通知!
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 网站经常登陆不了 发帖人:天聪电子 发帖时间:2017-08-17 21:32:00
返回