结果:找到"结束",相关内容39条
- 嘉立创DFM的帮助文档
- 主要帮助文档如何快速开始使用嘉立创DFMhttps://club.szlcsc.com/article/details_63733_1.htmlDFM主界面帮助之PCBhttps://club.szlcsc.com/article/details_63713_1.htmlDFM主界面帮助之SMThttps://club.szlcsc.com/article/details_63728_1.htmlDFM分析项结果查看界面帮助https://club.szlcsc.com/article/details_63709_1.html常见的一些异常或错误总结这里总结的问题,一般是有各种冲突,处理起来...
- 所属专栏: 嘉立创DFM 标签: DFM问题总结 发帖人:GUO 发帖时间:2023-03-15 10:31:00
- 为什么报错“有多个PCB源文件或Gerber文件”?
- 错误现像用户会经常遇到下图所示的错误提示,导致无法进入下一步看板子。原因原始压缩包里面既包含PCB原文件,又包含PCB转换的Gerber文件,程序在对原压缩包解析识别的时候,会认为这是两套PCB资料。而在"DFM"分析目前只接受一个压缩包中只有一款PCB资料,如果超过一款就会出现上面的错误提示。如下图的错压缩案例:解决办法把压缩包中不要的那一款删除,保证压缩包中只有一款PCB资料。如果两款或者多款都要分析,请分开成不同的压缩包上传,各自单独上传分析。其它的多款案例总结案例一:
- 所属专栏: 嘉立创DFM 标签: DFM问题总结 发帖人:GUO 发帖时间:2023-03-15 10:30:00
- 低温烧结银技术在碳化硅封装中的技术分析
- 低温烧结银技术在碳化硅封装中的技术分析随着电子产业的发展,电子产品正在向着质量轻、厚度薄、体积小、功耗低、功能复杂、可靠性高这一方向发展。这就要求功率模块在瞬态和稳态情况下都要有良好的导热导电性能以及可靠性。功率模块的体积缩小会引起模块和芯片电流、接线端电压以及输入功率的增大,从而增加了热能的散失,由此带来了一些了问题如温度漂移等,会严重影响功率器件的可靠性,加速器件的老化。为了解决高温大功率器件所面临的问题,近年来,纳米银烧结技术受到了越来越多研究者的关注。低温烧结银互连技术上世纪90年代初,研究人员通过微米级银粉颗粒进行烧结实现了硅芯片和基板互连,这种烧结技术即为低温烧结技术。在制作银粉...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 烧结银 银膏 发帖人:无压烧结银 发帖时间:2021-11-02 08:47:00
- 在JLC打结构板要这么做
- 打个结构板,打样的时候有将线路层删除,心想问里面有soldermask,pastemask,丝印,钻孔等层应该没问题,打样回来,我去,为什么只玻纤,我的铜去那。投诉申请后,回复:客服:“您昨天下午提交的一个PCB反馈板两面都是无铜的,打开您上传的GERBER文件,可以查看到是没有线路层的,没有线路层,所以做出来是无铜的。麻烦您核对下原资料,谢谢”我:截图Soldermask,Pastemask层定义客服:“没有线路层,那就不会有铜皮,没有铜皮那就不会有PAD这些。”我:“你的意思是没有线路层所以过孔之类的也不会有铜是吗?”客服:“是的"我:”那你的意思是,只要我有线路图,你们过孔无铜就可以找...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 结构板 发帖人:hua01 发帖时间:2020-09-28 14:37:00
- 疫情未结束,一个好的自动消毒液给你更放心的环境,安全感满满
- 成熟感应消毒液方案技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒我司有成熟感应消毒液方案A.自动感应人手喷消毒液,分为一档,两档,三档B.功耗低,极为省电,抗干扰能力好
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 疫情未结束,一个好的自动消毒液给你更放心的环境,安全感满满 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-24 14:25:00
- SRAM整体结构图
- SRAM大多是由CMOS管组成的挥发性静态存储器。在掉电后存储器中所存数据就会丢失。随机静态存储器可以对任何地址进行读写操作,通过锁存器的原理对数据进行保存,在无操作状况下,锁存器处于稳态,保持数据稳定,不用进行周期性的电荷刷新。SRAM由基本单元构成的阵列以及外围电路构成,其中阵列的划分和外围电路的优劣对整个SRAM的性能有很大的影响。SRAM是随机存储器的一种,它由静态挥发性存储单元组成的存储阵列(或者叫内核,core)组成,其地址译码集成在片内。SRAM速度很快而且不用刷新就能保存数据不丢失。它以双稳态电路形式存储数据,结构复杂,内部需要使用更多的晶体管构成寄存器.以保存数据。SRAM...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM结构图 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-08 16:29:00
- 请查显示已结算,但实际钱款没到钱包!
- 显示已结算,但都没有到账,请立创速查,是不是还有其他类似问题!!
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 结算问题! 发帖人:钽电容员工 发帖时间:2018-06-20 08:59:00
- 嘉立创叠层结构之阻抗设计技术分享
- 2018新年过罢,嘉立创正式推出标准化多层板的叠层结构,四层板新增了一种叠层结构,老司机朋友们都知道叠层结构的丰富给客户layout画板的发挥空间更大,比如有特性阻抗需求的板子,高频线路等,这对多层板客户来说绝对是一大福利.怎么样好好利用这些叠层结构?其实一般的板子用什么结构都是无所谓,主要是有阻抗需求的板子选用什么叠层结构是需要花费一些心思的.以1.6mm的成品板厚为例来看一下更新后的各叠层结构<其它厚度基本上都是芯板的厚度变化,PP结构是不变的,除了2.0mm的6层板中间是使用的7628的PP>.从上面图中可以看出,提供了详细的数据,计算阻抗需要的数据基本上都有了.很多小白,...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗 叠层结构 发帖人:GUO 发帖时间:2018-03-10 08:53:00
- 这或许是商城上唯一一款JFET管子
- 结型场效应晶体管JFET(JunctionField-EffectTransistor)是一种耗尽型MOS管,它不同于常见的增强型MOS管,这种JFET管子在G极未存在电压的时候,DS之间就导通了,在GS之间加上正或负电压就可以控制DS直接的导通特性。JFET的驱动电流较少,所以现在应用得较少,但也有他特殊之处。整理资料无意看到,特意签出,以备后用和大家共赏~http://www.szlcsc.com/product/details_34381.htmls
- 所属专栏: 技术交流 标签: JFET 结型场 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-08-17 16:09:00
返回