结果:找到"结算",相关内容70条
- 数据中心如何支持高性能计算?
- 数据中心自1940年代就已存在,第一批计算机专用数据室被用于军事目的。随着计算和存储需求在此后的几十年里呈指数级增长,应用扩展到生活的各个领域,组织越来越多地寻求专用数据中心来容纳他们的基础设施。为了降低成本并在竞争中脱颖而出,自HPC出现以来,外包数据中心基础设施几乎已成为必需。HPC是一种功能强大但在密度、热量和带宽方面要求很高的解决方案。这些数据中心需要解决许多高性能计算机同时运行所需的热量和功率密度所带来的挑战。哪些行业使用高性能计算?由于HPC可以以更快的速度将数据分析和人工智能结合在一起,因此不出所料,采用HPC数据中心的顶级公司都在云计算和IT行业中。但其他行业的公司也可以利用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高性能计算 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-06-19 16:01:00
- 解读《“东数西算”专题研究报告》
- 2022年2月,国家发展改革委等四部委联合印发通知,同意在8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。7月,中国联通研究院发布了《“东数西算”专题研究报告》。对于“东数西算”工程会对光通信行业产生什么影响,让我们一起来看下报告内容。由于报告内容很多,我们主要介绍下报告中关于光模块和液冷技术方面的内容。光通信模块液冷设备光通信基础设施等基建及设备制造属于“东数西算”产业链上游,主要包括供配电系统、温控冷却设备、服务器、网络设备、光通信模块、光纤光缆等各类设备。光通信模块光模块行业市场分析“东数西算”工程将进一步加速国内数据中心和云计算产业的发展,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 东数西算 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-08-19 11:18:00
- 在JLC打结构板要这么做
- 打个结构板,打样的时候有将线路层删除,心想问里面有soldermask,pastemask,丝印,钻孔等层应该没问题,打样回来,我去,为什么只玻纤,我的铜去那。投诉申请后,回复:客服:“您昨天下午提交的一个PCB反馈板两面都是无铜的,打开您上传的GERBER文件,可以查看到是没有线路层的,没有线路层,所以做出来是无铜的。麻烦您核对下原资料,谢谢”我:截图Soldermask,Pastemask层定义客服:“没有线路层,那就不会有铜皮,没有铜皮那就不会有PAD这些。”我:“你的意思是没有线路层所以过孔之类的也不会有铜是吗?”客服:“是的"我:”那你的意思是,只要我有线路图,你们过孔无铜就可以找...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 结构板 发帖人:hua01 发帖时间:2020-09-28 14:37:00
- 阻抗计算问题
- 你好,版主:自从嘉立创退出阻抗计算神器以来,深受大家喜爱,我有一点还是想知道,贵司计算阻抗的模板是以线中心到中心计算阻抗还是以线的边到边计算阻抗呢??
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗计算 发帖人:过往流云168 发帖时间:2020-05-11 10:48:00
- 阻抗计算
- 你好,PCB板用的JLC7628结构,板厚1.2mm,中间层的线宽用的是0.3mm,这时阻抗是多少欧啊?我顶层的微带线宽应该用多宽的才能让它们阻抗匹配?也就是说顶层的射频信号通过微带线后记过过孔到中间层的带状线,它们的阻抗一样呢?怎么用软件计算出来的,谢谢
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 阻抗计算 发帖人:SZBSD 发帖时间:2019-08-08 18:28:00
- 【技术论文】基于测距与指纹的室内定位算法研究
- 近年来,室内定位算法成为一个研究热点,在传统算法的基础上,相关学者也提出了一些改进算法,相比于传统算法在定位效果上也有了一定的优化,但都是局部的。传统算法都有其优缺点,那有没有一种兼容传统算法的优点又不受其缺点影响的算法呢?资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途!基于测距与指纹的室内定位算法研究.rar
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 论文 算法 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-31 15:46:00
- 请查显示已结算,但实际钱款没到钱包!
- 显示已结算,但都没有到账,请立创速查,是不是还有其他类似问题!!
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 结算问题! 发帖人:钽电容员工 发帖时间:2018-06-20 08:59:00
- 最近几天连续不结算了!这是怎么了?
- 最近几天连续不结算了!这是怎么了?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 最近几天连续不结算了!这是怎么了? 发帖人:青龙 发帖时间:2018-01-15 05:53:00
- 这或许是商城上唯一一款JFET管子
- 结型场效应晶体管JFET(JunctionField-EffectTransistor)是一种耗尽型MOS管,它不同于常见的增强型MOS管,这种JFET管子在G极未存在电压的时候,DS之间就导通了,在GS之间加上正或负电压就可以控制DS直接的导通特性。JFET的驱动电流较少,所以现在应用得较少,但也有他特殊之处。整理资料无意看到,特意签出,以备后用和大家共赏~http://www.szlcsc.com/product/details_34381.htmls
- 所属专栏: 技术交流 标签: JFET 结型场 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-08-17 16:09:00
- 嘉立创的帖子的搜索算法问题
- 嘉立创的帖子的搜索算法对于中文似乎是只要有一个字匹配就能搜索到,比如我搜索“光绘”出现如下的搜索结果。但是其完全不是我想要的,能不能让两个字完全匹配才能搜索到?如下面所示的针对英文的搜算法就是没有问题的,如下面我搜索“gerber”就没有问题。不知道能不能解决这个问题。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 搜索 算法 发帖人:不完美才是人生 发帖时间:2017-06-30 16:29:00
返回