结果:找到"能否取消再次确认不需要SMT贴片界面",相关内容1000条
- 关于下单助手的问题
- 在下单助手里下单时,明明选择不需要SMT时,还会弹出一个对话框,需要再次点(确定,不需要SMT)。每次下单时都要重复点一下。真的很累,谢谢理解
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 能否取消再次确认不需要SMT贴片界面 发帖人:JeaK 发帖时间:2024-04-23 16:41:00
- 专业版界面
- 如图缩小以后文字叠在一起了,虽然不影响使用,但是给人一种不专业的感觉,希望可以改进,希望咱们的国产软件可以越做越好
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 界面 发帖人:菜鸟一枚 发帖时间:2022-10-26 09:39:00
- 生产稿确认时间合理吗?睡梦中的提醒
- 半夜10点三刻给个通知让确认生产稿,3小时后安排生产,这个时间合理吗?睡梦中的提醒吗
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 生产确认稿提醒 发帖人:模拟一代 发帖时间:2021-09-11 08:38:00
- SMT贴片采购页面无有效登录逻辑
- https://www.jlc.com/portal/smtComponentList.html在这个页面点击“加入私有库存”会弹出要求登录的提示,但是没有登录的正确路径。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT贴片 采购页面 发帖人:ndtc 发帖时间:2021-01-03 09:40:00
- 立创EDA界面有没有考虑过适应4K的和将来8K的显示器
- 4K显示器已经很常见了。但在办公桌上用的显示器的尺寸比较小,造成界面上所有不能改变大小的显示项目都显得很小。例如节点、左边的项目标签和工程等的列表、右边的属性栏工具面板、浮动窗的内容……能不能像浏览器那样,给用户提供设置显示大小的选择。另外,能不能允许用户将界面的左栏和右栏移动到下方和上方,以方便长条形的PCB设计操作。这些修改设置最好能成为默认值。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 界面 4K 发帖人:具体规定上6 发帖时间:2019-03-07 01:09:00
- 嘉立创“确认生产稿功能”,能确认出什么问题,来看案例
- 用26号确认生产稿中,总共确认了17个有问题订单,客户确认反映的问题做为案例公布出来,看看大家有没有借鉴的地方:1)第一个,确认出内层文件问题,不然板子就没用了,客反映的剪切图如下:2)拼版有问题,如果没有检查出来,可能导致焊不了板3)下面的图是因为嘉立创下单小助手显示问题,现在以经修复了这个问题4)指定放客户编号,位置没有放对,感谢幸好进行了一次确认,不然。。。。。5)对于客编的需求还真不少,客编字体放大一批,这种个性化的需求过确认生产稿我们也给支持了6)邮票孔拼版问题,做细微的地整!7)拼版问题不少:8)发现一个字符问题9)发现生产稿以原来的PCB生产文件对不上10)拼版问题还是不少:1...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 确认生产稿 发帖人:limeng 发帖时间:2019-02-28 15:33:00
- 要是PVC面贴也能打样就好了
- 要是PVC面贴也能打样就好了,要能像PCB一样,标准化设计,打样,量产,那就方便多了。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 要是PVC面贴也能打样就好了 发帖人:navyzhao 发帖时间:2018-04-07 16:06:00
- SMT贴片能不能只发货贴好的2块样片板,剩下的3片可以再客户确定样板不改后再贴
- SMT贴片能不能只发货贴好的2块样片板,剩下的3片可以再客户确定样板不改后再贴因为在设计一个电路板的时候,有时候可能在调试的时候需要修改里面的电路,可能修改后调试可以了,那么剩下的3片就可以继续贴片了当然电路板文件修改后,之前的电路板好像也没有什么用了
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT贴片 样板 再贴片 发帖人:PLANET 发帖时间:2018-02-10 12:17:00
- 急!下SMT贴片订单,系统显示不出贴片图,重新加载也不行!
- 错误如下,重新加载也不行。现在没法继续下单了,怎么解决?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 显示不出贴片图 发帖人:maoji 发帖时间:2018-01-09 12:00:00
- SMT升级到3.2啦.新增支持拼版坐标了,为不限制数量做准备
- 以前SMT下单系统不支持拼版的坐标,真是折腾死我们可爱的工程师了,非要工程师再导出一遍单片的坐标,关键的是有些时候是助理来干这份工作,没干过这个活的只能大眼瞪小眼,一折腾就一上午,还是没学会怎么导出坐标....我们客服也是累的够呛,急的要死就是不知怎么说吐槽归吐槽,我的IT的工程师还是很给力的.帮我们分析了工作能否用自动...以后不用再辛苦导出单片的坐标了.可以直接用拼版的坐标.还有个消息:不限制数量可能要来了.你想啊拼版坐标都支持了,不限制数量还远吗?V3.2是内部版本号.这个本版还加了一些好用的功能,如在手工上传页面引用系统生成的坐标等...未贴装清单也更详细了.拼版用法:上传坐标的时候...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT贴片 SMT 发帖人:JLCSMT 发帖时间:2017-05-13 11:08:00
返回