结果:找到"自制",相关内容405条
- 用户自制封装,如何设置标识的显示位置和字体?
- 有时显示,有时不显示。不知道怎么设置
- 所属专栏: PCB设计 标签: 自制封装 标识 发帖人:HAUT 发帖时间:2023-09-13 09:21:00
- 封装不知道为什么会出现乱码
- 如题所示,立创EDA的库是不允许有两个同样相同封装的器件吗?我想把1.5nF的电容绑定成C0603的封装会出现乱码绑定不上
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自制封装库无法绑定封装 发帖人:iygnaugnus 发帖时间:2023-05-11 11:25:00
- 请教不规则图形的PCB封装在立创EDA怎么画或填充图形,谢谢!
- 这是一个用立创EDA(专业版)来自制的电容触摸滚轮的PCB封装,封装边界线条用顶层画好了,请问立创EDA里怎么将这个封闭图形填充,后续才能做PCB板子。谢谢!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 自制PCB封装 问题 发帖人:RAYNE 发帖时间:2023-03-24 10:50:00
- 老哥们,零件、优惠券免费送~
- 熟悉嘉立创的朋友肯定使用过嘉立创的PCB板,无论是PCB打样/中小批量、元器件商城、SMT,都在电子行业以高性价比著称,其提供的PCB免费打样服务更是以价格屠夫形象出现在电子工程师的眼中。现在嘉立创跨界推出了“嘉立创FA商城”,所有的产品都基本低于行业平均价格!现在还有活动,大量配件价格降到你不敢想象!有机械零配件需求的朋友可登录商城官网询价订购,官网放下面啦~~https://www.jlcfa.com/?i=fQpovlA
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 机械 零件 自动化 非标 来图定制 自动化零件 发帖人:FA零件商城李工 发帖时间:2022-12-17 16:58:00
- atmega32u4自制pcb板无法连接电脑
- 自制的一块使用atmega32u4的板子在焊好元器件后无法通过数据线连接上电脑。目前检测出的情况如下:1、type-c母座电压正常,从type-c母座到芯片电压也正常,为5v;2、芯片VCC引脚与D+、D-电压一直为5v不变,D+、D-与type-c母座对应引脚间无电压。用欧姆表测试时,D+、D-与type-c母座对应引脚接通;3、晶振引脚与GND间存在电压,但远小于2.5V;4、目前检测type-c母座引脚与芯片引脚无连锡现象;5、芯片在其他板子上可以用使用qmk_toolbox烧录固件。有没有大佬知道这可能是什么原因引起的。
- 所属专栏: 技术交流 标签: atmega32u4 自制键盘 发帖人:PCBORG 发帖时间:2022-02-13 14:42:00
- 建议改进立创EDA
- 复制元件时,根据被复制的元件编号向下延伸,不需要管前面还有哪些元件没被使用,因为前面的编号可能是被预留的。如图上所示,我需要复制电阻R61,前面R41-R59为预留的编号,不希望被占用,我复制后希望编号为R62,再复制自动排列为R63,AD是这样设计的,用起来很方便,建议改进。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 元件复制时编号自动排列问题 发帖人:德力控自动化科技 发帖时间:2021-11-30 09:39:00
- 跃动的旋律——属于电子人的乐器——MIDI协议系列-1
- 生活总是需要音乐的吉他?贝斯?钢琴?提琴?管乐?有的难学,有的入门偏贵,而且最严重的是,只有一种音色。其实,在现代科学发展下,我们早已有了另一种选择。上世纪70年代,电子乐器就已初见雏形。有的是内置音色,可以以一台琴演奏很多种音乐,这种电子琴最为多见。另一种则是在90年代,个人电脑普及之后,开始出现的MIDI乐器。也就是本文章的主角。(midi键盘)MIDI电子琴(或称合成器,编曲键盘)的原理,是由键盘发出电信号由电脑端接收,根据软件分析结果,发出对应声音。好处就是,音色库大大增加,几乎涵盖了所有现有的乐器,五六万不止。另一个好处就是,便宜。就算使用最好的,延迟最低的USB通信芯片,最好的M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DIY 电音 乐器 自制 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-26 21:12:00
- 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板——1.从电瓶开始
- 废话不多说,让我们直接开讲1.电池选择推荐使用18650动力锂电池,寿命相较于聚合物电池较长,18650锂电池(非动力)锂聚合物电池对29.4伏特(7节串联),到37.8伏特(10节串联)之间的轮毂电机有较好的驱动效果因为这种电机对电流要求不大选择5C到10C的动力电池均可,太大利用不上笔者的电动滑板就是29.4伏特的电池组,7组每组5节5C18650锂电池2.焊接最好使用点焊机,低电压大电流点焊(500A以上,3-5伏特)18650的电池电极表面镀了一层镍金属,这也是困扰大多数新手的难点之一点焊时的连接物一定要镀镍,否则焊不上(推荐镀镍钢片)如果没有点焊机这样的设备该怎么办呢?也有办法那就...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: DIY 自制 电动滑板 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-20 22:48:00
- 做了一个简单的基于Opencv和STM32F103的人脸追踪
- 突然想用手边的STM32最小系统版做一个人脸追踪平台,芯片是STM32F103RCT6。用的是Opencv的人脸识别框架,通过串口把人脸坐标发回单片机完成通信通信。单片机控制两自由度的舵机平台。参考论坛的资料自己做了一个比较简单的实验,高手勿喷。上位机用的C++,但是一直没搞懂C++的8位数据存储结构,导致串口发到单片机里的数据是错误的。但是因为图像坐标最大只有320*300,索性直接除二发出去,单片机接收到之后在乘以2.虽然会造成数据不精确,但由于本身数据不大,精度还行。控制方面用的增量式PID,追踪性能挺好的。这里贴出增量式PID的基本公式方便大家理解,因为只需要对人脸的移动做出快速的反...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 机器学习 人脸识别 自动控制 发帖人:休息的哈密瓜 发帖时间:2018-11-23 16:03:00
- 嘉立创下单将增加强制性一步,自审图纸及确认生产搞!
- 在线更新下单助手后,得到了客户极大的认可,嘉立创的网页版后面下单可能慢慢弃用,更多人性化,个性化的服务将在助手上推出!嘉立创在极力提倡,发GERBER文件,但是还是有大量的客户发原广件,售后有一半是工程资料问题,为了解决扯皮这个问题,也为了减少更大的损失,嘉立创决定提供两个服务:(问题最大的,PROTEL,及AD系列,大量的客户开槽,把线路给锁定了,结果做出来没有槽,PADS(怕得死)更是可怕),1)强制性服务,增加粗略自审服务点下一步,会增加一步仿真图自行粗审一:请自行粗略审核你的图是否正确:正确()不正确()二:我的板子价值很高或特别重要,我需要确认最终生产稿文件才生产,本服务加费20元...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 自审 发帖人:limeng 发帖时间:2018-06-05 20:37:00
返回