结果:找到"节能",相关内容584条
- 远翔开关降压单节/双节/三节锂电充电管理IC-FP8207充电电流达3A
- 描述FP8207是一款开关模式的电池充电控制器,输入电压应用范围为4.9V~16V,可对单节或是多节锂离子电池(最多三节)进行定电流或是恒压充电,其最大充电电流为3A,可用外部电阻进行设定,在充电方面细分成3种模式,包含了涓流模式、定电流模式与定电压模式,另有第三个控制回路可对来自电源转接器的输入电流进行限制,这可保证让系统持续工作的同时还能让电池以最高速率进行充电,但却不会超出电源供应器的能力。FP8207集成了多项保护机制,包含了内置输入欠压保护、芯片过温保护、电池短路保护、电池温度监控。特色说明宽输入工作电压范围4.9V~16V可调式截止电压范围4.1V~12.6V可调式充电电流最高可...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 锂电充电管理IC,单节/双节/三节锂电充电 发帖人:Amyqing 发帖时间:2021-11-23 16:08:00
- 单节锂电充电芯片5VUSB输入
- ZCC1056USB5V输入1A单节线性锂电概要:ZCC1056E是一款5V输入,单节锂离子电池采用0V充电、涓流充电、恒流充电、恒压充电和自动截止、自动再充等一套完整充电循环的充电管理芯片。芯片内部9V抗浪涌,芯片应用更安全可靠。其底部带有散热片的封装与外部较少的外部器件使得ZCC1056E成为便携应用的理想选择。ZCC1056E适合USB电源和适配器电源工作。ZCC1056E内部采用了PMOSFET构架,加上防倒充电路,不需要外部隔离二极管。内部搭载温度检测,当大功率应用或高温环境芯片温度过高时可对充电电流自动调节。充电浮充电压固定于4.20V,充电电流可以用一个电阻外部设置。当充电电流...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单节充电 发帖人:limy0104 发帖时间:2020-06-04 14:29:00
- 多节(1-4)内置MOS降压充电芯片——ZCC6688
- 多节锂电充电芯片ZCC6688ZCC6688是一款3A锂电池充电管理芯片,可以支持单节、双节、三节、四节锂电池充电管理应用。ZCC6688采用500Khz同步降压拓扑结构,内置功率MOSFET,提升充电效率的同时,简化了外围电路结构,可以在广泛的应用在便携式手持设备。ZCC6688包含完整的充电循环,涓流、恒流、恒压和终止充电、自动再充功能,可以支持1%精度的4.2V/8.4V/12.6V/16.8V锂电池充电浮充电压。充电电流设置、浮充电压微调和电池节数选择均由简单的外部电路设置。附加功能包括:锂电池短路保护、温度保护和过压保护功能。ZCC6688采用ESSOP10封装。特点:·输入电压范...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 多节充电 内置MOS 1-4节 发帖人:limy0104 发帖时间:2020-01-06 15:57:00
- 嘉立创清明节放假安排
- 尊敬的嘉立创客户:嘉立创将于清明节当天(4月5日)全体成员放假一天,届时无法提供审单、在线客服等服务,但不影响正常下单。此外订单交期顺延一天,请广大新老客户提前做好相关工作安排。给您带来的不便敬请谅解!深圳市嘉立创科技发展有限公司2019.3.29
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 清明节 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2019-03-29 16:09:00
- 半导体圈众大佬给您拜年啦!
- 2018年已经悄然走过,这一年,立创商城收获了900,000+客户的信赖。实现了下单「4小时发货」,500亩科技园落户江苏,60000㎡大仓库即将建成……这一年,要感谢所有信赖我们的客户,和支持我们的所有供应商朋友!春节即将到来,立创商城携手半导体圈合作伙伴,向所有客户、业界同仁送上最诚挚的新春祝福!附供应商名单(排名不分先后):MDDUniOhm台湾厚声深圳市天河星供应链有限公司YXC扬兴科技BLUEROCKET(蓝箭)利思泰电子RUILON(瑞隆源)韩国韩荣Hottech(合科泰)SK(台湾时科)保迪电子有限公司GANGYUAN(港源电子)SXN(顺翔诺)深圳市仁天芯科技有限公司RUNI...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 春节 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-01-29 14:23:00
- 立创杯节能减排竞赛《智能黑板擦》
- 智能黑板擦设计设计者:石立诚刘佳阳徐聪睿姚力双作品内容简介设计的一款能够在擦黑板时减少空气中粉笔灰的智能的黑板擦。在黑板擦内部加装涡轮风扇,在擦黑板时能够将粉尘吸入黑板擦内,以减少在空气中粉笔灰的密度。当黑板擦被拿起擦黑板时自动启动涡轮风扇,不用时自动关闭风扇。在板擦内设置隔间,粉笔灰会被吸入隔间,隔间设有纱网,吸入的粉笔灰会留在隔间内部,在清理黑板擦时可以将隔间拆下,倒掉里面的粉笔灰即可。使用可充电电池,充电时指示灯灯为红色,充满时指示灯为黄色。1研制背景及意义教师在授课时会在黑板上用粉笔写字,在擦黑板的过程中会有大量的粉笔灰在空气中飘荡,如果被吸入肺中,会对肺部造成很大的伤害,而现有的无...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 节能减排 智能黑板擦 竞赛作品 发帖人:懒死在床上 发帖时间:2018-11-30 19:07:00
- 【视频】20000元冠军大奖出炉!第三届立创电子制作节圆满落幕
- 2018年9月1日,由立创商城主办的第三届立创电子制作节的最终评比及颁奖典礼在深圳!10强选手现场竞技,冠军、亚军、季军及最佳人气奖四大奖项终于揭晓!颁奖典礼现场视频:至此,经过近四个月的激烈角逐,第三届立创商城电子制作节圆满落下帷幕。图第三届立创电子制作节入围十强的选手所有获奖名单公布如下:十强作品得分详情如下:立创商城高层领导及各支持单位嘉宾代表亲临现场,并为获奖选手们颁奖。图立创商城CEO杨林杰、立创商城CIO贺定球、灵动微电子销售经理王建芳分别为冠亚季军及最佳人气奖选手颁奖图RFsister品牌总监汪友建、《无线电》杂志华南区特约编辑周茂华、嘉立创投资执行合伙人刘卓琛分别为十强选手颁...
- 所属专栏: 赛事动态 标签: 制作节 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-09-02 00:05:00
- 10强榜单火热出炉,“最佳人气奖”等你来定!丨第三届立创电子制作节
- 激发创造力,助力中国芯!备受业内关注的第三届立创电子制作节活动已过大半,8月24日赛程第二阶段圆满结束,十强榜单正式揭晓!本届制作节共收到来自全国各地的422个作品报名参赛,经过三个多月的设计创作、官方严格评审,最终评选出最具实用性、创新性、趣味性的十位佼佼者,以及完成度非常高的30个优秀作品!名单如下:>>点击了解制作节赛事详情十强榜单第三届立创电子制作节10强榜单立创社区ID作品名称作品链接jetbin可用C代码快速开发的液晶屏人机控制器http://club.szlcsc.com/article/details_34302_1.htmlCHENG1495复合人体发电机-智能...
- 所属专栏: 赛事动态 标签: 制作节 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-08-24 20:06:00
- 嘉立创清明节放假安排
- 尊敬的嘉立创客户:嘉立创将于清明节当天(4月5日)全体成员放假一天,届时无法提供审单、在线客服等服务,但不影响正常下单。此外订单交期顺延一天,请广大新老客户提前做好相关工作安排。给您带来的不便敬请谅解!深圳市嘉立创科技发展有限公司2018.3.28
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 清明节 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-03-28 16:22:00
- 自动调动高低智能枕头项目外包
- 1、通过气囊调节枕头高低,适应不同睡姿
- 所属专栏: 项目外包 标签: 自动调节 发帖人:玉色怡人 发帖时间:2018-01-09 23:03:00
返回